- Actualités
- Séparation facile des échantillons grâce à la technologie du vide de Piab
Séparation facile des échantillons grâce à la technologie du vide de Piab

La séparation des échantillons est une tâche routinière dans les laboratoires de chimie qui permet d’approfondir les recherches. Les pompes à vide Lab Vac de Piab garantissent une énergie et un processus rentable et fiable basés sur un système d’air comprimé standard.
L’évaporation rotative, la filtration sous vide, le dégazage et le séchage de gel comme prérequis à l’électrophorèse sont des méthodes couramment utilisées pour isoler les produits de synthèse d’une réaction des solvants liquides ou du gaz. La technologie du vide joue un rôle important dans toutes ces techniques.
Si l'aspiration de l'eau est une technique simple dont les coûts d'installation sont les plus bas mais les coûts d'exploitation les plus élevés, la mauvaise qualité du vide est son principal inconvénient. Par ailleurs, son utilisation non durable de l’eau comme ressource pour produire un vide doit être prise en compte dans un nombre croissant d'endroits confrontés à des périodes de sécheresse avec peu de précipitations, car elle peut avoir un impact sérieux sur l'approvisionnement en eau. Ce fait est en outre susceptible d'entraîner une hausse des coûts d'exploitation en raison de l'augmentation des coûts des services publics pour l'eau municipale.
Le choix se situe donc généralement entre un système de vide centralisé ou une solution à base d’air comprimé avec des pompes à vide portables, telles que les éjecteurs multi-étagés Lab Vac de Piab.
Comme les systèmes de vide centralisés peuvent déjà être présents dans un laboratoire, la qualité du vide dépend du nombre d’utilisateurs limitant le nombre de filtrations pouvant être réalisées simultanément. L’installation d’un système supplémentaire nécessite un espace dédié pour la pompe avec une capacité de refroidissement suffisante pour faire face à la forte charge thermique générée par le système. Même si cette solution présente des coûts d’exploitation légèrement inférieurs à ceux de l’aspiration de l’eau, elle est sujette à des coûts de réparation plus élevés en raison de l'inefficacité des pièges à solvant conçus par l'utilisateur, ce qui peut réduire la durée de vie de la pompe, ainsi qu’à des changements fréquents de l'huile de la pompe en raison de la contamination par les solvants.
Avec des coûts d’installation similaires ou jusqu’à 25 pour cent moins élevés que le vide centralisé selon la souplesse d’utilisation des pompes, la solution à base d’air comprimé avec les pompes Lab Vac de Piab est la plus économique. Cela est d’autant plus vrai que les coûts d’exploitation sont inférieurs de près de 80 % et que les coûts de maintenance sont négligeables, car le système fonctionne sans pièces mobiles. Comparées à des pompes à vide électriques typiques telles que celles utilisées dans les systèmes de vide centralisé, les unités Lab Vac de Piab sont considérées comme ne nécessitant aucune maintenance car il n’y a pas de changement d’huile à faire, ni de moteur électrique à allumer ou qui s’use, et elles ne produisent pas de chaleur pendant leur fonctionnement.
Bien qu’il faille une capacité d’air suffisante pour faire fonctionner le nombre de pompes choisi, les éjecteurs Lab Vac sont entièrement portables et peuvent donc être exploités de manière flexible en cas de besoin sans subir de pertes sur le vide, même si une plus grande distance doit être couverte par les tuyaux jusqu’au système d’air centralisé. Comme ils fournissent un niveau de vide constant au point d’utilisation sur tous les emplacements, la qualité du vide est excellente. Les Lab Vacs de Piab sont donc la source de vide la plus fiable permettant ainsi la répétabilité et la comparabilité des résultats. Ceci est important car les échantillons dérivés de l’évaporation rotative ou de la filtration sous vide constituent la base d’autres essais qui dépendent de la qualité et de la pureté du matériel de base pour rendre des résultats fiables.
Les éjecteurs multi-étagés Lab Vac de Piab se caractérisent par des débits et des niveaux de vide élevés. Ceci est important dans l’évaporation rotative des solvants avec des points d'ébullition plus élevés, tels que l’eau, ainsi que dans le séchage de gel, une autre application dans laquelle les pompes Lab Vac de Piab sont régulièrement utilisées. Dans ce cas, des débits relativement élevés sont nécessaires car il peut y avoir des taux de fuite importants dans le séchage de gel qui est utilisé, par exemple, dans l’électrophorèse afin de séparer et déterminer les fragments d’ADN ou les protéines ou pour le stockage de ces matières en vue d’une utilisation ultérieure.
Dans les deux applications, la régulation du vide est bénéfique. Dans l’évaporation rotative, elle permet d’éviter les chocs entre les échantillons en assurant un taux d'évaporation régulier. Dans le séchage de gel, elle permet de régler la pression optimale pour empêcher les gels de se rompre. Dans ce but, les pompes Lab Vac de Piab peuvent être équipées d’un clapet anti-retour supplémentaire. Cela permet non seulement de régler finement le vide et de l’ajuster au niveau exact nécessaire, mais aussi d’assurer un fonctionnement intermittent, contrairement aux sources traditionnelles, telles que les pompes électriques ou les hydro-éjecteurs qui doivent fonctionner en continu. Ainsi, lorsque le niveau de vide nécessaire est atteint, le distributeur vacuostatique contrôle les pompes pour maintenir le niveau de vide préétabli, réduisant ainsi au minimum la consommation d’énergie.
Comme les équipements de laboratoire sont généralement exposés à un environnement difficile, la résistance chimique joue un rôle important. Les pompes Lab Vac de Piab sont disponibles entièrement en PPS avec des joints en EPDM, Viton ou KalRez® selon l’agressivité des solvants utilisés.
Bien qu'il s'agisse de jets d'eau ou de pompes électriques, les éjecteurs à vide multi-étagés sont très agréables pour l’opérateur car ils ne produisent pas de bruit constant dû à de nombreuses pièces mobiles. Cela permet l’extraction continue d’échantillons sur une longue période sans se fatiguer.
Pensée spécialement pour une utilisation dans les laboratoires modernes, la Lab Vac de Piab est conçue comme un dispositif d'aspiration très petit et portable qui peut être monté près du point d'utilisation, libérant ainsi de l'espace sur les bancs et dans les allées et offrant un plus grand espace de travail au chercheur. En même temps, elle élimine les pertes et augmente la fiabilité dans tous les types de séparation des échantillons, qu’il s’agisse d’évaporation rotative, de filtration sous vide, de dégazage ou de séchage de gel.