- Actualités
- Solukon fait confiance aux transporteurs sous vide de Piab dans sa nouvelle unité de collecte de poudre
Solukon fait confiance aux transporteurs pneumatiques de Piab dans sa nouvelle unité de collecte de poudre

Augsbourg, Allemagne
Les pièces de grande taille qui nécessitent inévitablement un dépoudrage automatique deviennent la tendance de l’impression 3D à base de poudre. Par conséquent, de plus en plus de quantités de poudre s’accumulent pendant le dépoudrage. Solukon lance la solution : une unité de collecte de poudre automatisée pour une manutention sûre et rapide des poudres après le dépoudrage et l’utilisation de transporteurs pneumatiques de Piab.
Solukon a relevé le défi d’améliorer encore la manutention des poudres dans les systèmes Solukon après le processus de dépoudrage. En effet, lorsqu’il s’agit de systèmes de dépoudrage plus grands et d’une utilisation dans la production en série, des quantités importantes de poudre s’accumulent. Avec l’unité de collecte de poudre Solukon (SFM-PCU), une solution de collecte de poudre entièrement automatisée pour la poudre métallique à l’aide du transporteur pneumatique piFLOW®i de Piab, Solukon facilite et sécurise la manutention des poudres immédiatement après le dépoudrage.
Fonctionnement de l’unité de collecte de poudre
Lors du dépoudrage automatique par la technologie Solukon SPR®, la poudre s’accumule dans la trémie au bas du système de dépoudrage. Avec l’aide du transporteur pneumatique intégré piFLOW®i de Piab, la SFM-PCU aspire la poudre à un point de transfert surveillé par capteur. Elle passe ensuite par un tuyau et est transportée délicatement dans un grand conteneur. À partir de là, le matériau contaminé peut être transféré via une interface neutre vers une station de recyclage ou autre, où il est mis à disposition pour d’autres processus d’impression.
Les avantages du transporteur pneumatique
Les utilisateurs n’ont plus de contact direct avec la poudre pendant le dépoudrage ; la poudre reste en permanence dans un système fermé. « Cela permet de répondre aux exigences les plus strictes en matière de santé et de sécurité au travail et d’atteindre une nouvelle étape sur la voie d’une usine sans poussière », a déclaré Benedikt Lutzenberger, employé du département d’entretien des produits et responsable du projet d’unité de collecte de poudre SFM-PCU. Comme la poudre n’a plus besoin d’être éjectée manuellement, de plus grandes quantités de poudre peuvent être transportées plus rapidement, ce qui rend le processus de dépoudrage encore plus efficace. Il est également plus facile de vider et de nettoyer le système de dépoudrage Solukon.
Pourquoi Solukon compte sur Piab ?
À l’intérieur de sa nouvelle unité de transport de poudre, Solukon s’appuie sur un transporteur pneumatique de Piab. Le transporteur utilisé dans la SFM-PCU est très efficace, fiable et facile à entretenir. Il répond à toutes les exigences et attentes de Solukon. Dans le secteur des polymères, Solukon utilise depuis de nombreuses années les transporteurs Piab dans la SFP770, sa station de déballage et de nettoyage automatisée. « Piab s’est déjà révélé être un partenaire très compétent et fiable pour les transporteurs de poudre dans le cadre du projet SFP770 », a déclaré Benedikt Lutzenberger.
Informations complémentaires
Oana Lungeanu, spécialiste de l’activation marketing Vacuum Conveying Division, Piab
E-mail : marketing.fr@piab.com
Marina Haugg, directrice du marketing et des relations publiques, Solukon
E-mail : m.haugg@solukon.de
À propos de Solukon
Solukon Maschinenbau GmbH est un fournisseur allemand de systèmes d’élimination et de traitement des poudres de haute qualité pour la fabrication d’additifs métalliques et polymères. Fondée en 2015 par Andreas Hartmann et Dominik Schmid, la société, située à Augsbourg, a acquis une vaste expérience dans le développement de systèmes de FA et d’équipements périphériques connexes et offre une gamme complète de systèmes industriels de traitement des poudres. Depuis 2022, Solukon propose un logiciel intelligent pour le dépoudrage automatisé des pièces métalliques fondues au laser en tant que titulaire de licence exclusif, le SPR-Pathfinder®. Les produits Solukon répondent aux normes de fonctionnalité et de sécurité les plus strictes et sont approuvés pour l’élimination sûre et fiable de matériaux difficiles à manipuler et réactifs tels que le titane et l’aluminium. Solukon est présent sur quatre continents. Les principaux fabricants de systèmes d’impression 3D comme EOS, SLM Solutions et AMCM, des institutions comme la NASA et Cern, ainsi que des entreprises comme Siemens et Ariane Group, font confiance à ces systèmes.
Solukon Maschinenbau GmbH
Site Web : www.solukon.de
À propos de Piab
Piab développe l’automatisation à l’aide de solutions de préhension, de levage et de déplacement depuis 1951. Piab croit en un monde automatisé, où aucune ressource n’est gaspillée ni aucun humain blessé. Piab est une organisation mondiale dont les ventes s’élèvent à environ 2,5 milliards de couronnes suédoises, plus de 1 200 employés et quatre divisions, qui répond aux besoins de ses clients dans plus de 100 pays, grâce à son réseau de filiales et de partenaires de distribution.