Blog: Une histoire saisissante

Toutes les histoires ont un début. L'histoire du piSOFTGRIP® de Piab a commencé avec passion – La passion de Piab pour l'innovation et la résolution de problèmes complexes grâce au développement de produits d'automatisation qui facilitent la vie de nos clients. L'outil de préhension souple piSOFTGRIP® est précisément un produit né de cette passion.
En discutant avec nos clients, nous savions qu'ils recherchaient des outils de préhension avec un toucher aussi délicat que celui d'une main humaine afin d'automatiser les procédures de manipulation d'objets sensibles aux formes et surfaces inhabituelles.
La main humaine est au centre d’intenses recherches et développements en robotique depuis l'émergence de ce domaine. D'énormes efforts ont été consacrés à la fabrication de mains robotiques qui imitent la main humaine, copiant sa dextérité et sa complexité. Mais la complexité entraîne de grandes dépenses.
Au lieu d'essayer de copier la main de l'homme, les développeurs de Piab ont réalisé qu'ils devaient trouver un substitut abordable qui fonctionnerait dans de vrais environnements industriels. Et comme d'habitude, ils y sont parvenu ! Le piSOFTGRIP® est une solution unique et rentable, un outil de préhension vraiment innovant non concurrencé sur le marché.
La pince est composée de trois doigts et comprend une cavité à vide permettant d'ajuster et de contrôler la force de préhension en fonction du niveau de vide appliqué. Cette première version - car toutes les innovations en ont une - peut saisir des objets d'un diamètre allant jusqu'à 50 mm.
Cela s'est avéré être la taille parfaite pour montrer les fruits de leur travail acharné - pour leur première démonstration, les développeurs de Piab ont choisi de saisir un fruit de la passion! Malheureusement, les fruits de la passion ne sont pas très colorés, nous avons donc utilisé de la chaux, des citrons, des tomates entrecoupés de roulements délicats et des tubes à essai ayant un contenu coloré dans des démonstrations filmées ou en direct.
Des œufs en chocolat creux, non emballés et non colorés ont également été utilisés pour nos tests. Ces derniers sont très fragiles et ont permis de démontrer les vertus et la polyvalence du piSOFTGRIP®. Fabriqué en silicone détectable approuvé pour le contact direct avec les aliments, le préhenseur peut être utilisée pour automatiser la manipulation de toutes sortes d'aliments frais, non emballés et délicats, sans risque d'écrasement.
Facilitant l'automatisation des procédure, le piSOFTGRIP® a suscité beaucoup d'intérêt lors de salons professionnels et auprès de nos clients. La plupart des retours positifs proviennent du fait que le piSOFTGRIP® est une solution intuitive, facile à contrôler et à installer. Il utilise les mêmes raccords que les ventouses piGRIP® de Piab, ainsi qu'un raccord en acier inoxydable disponible en option permettant de faciliter le nettoyage.
En plus de son faible coût, il est léger, ce qui signifie que lorsqu'il est monté sur un bras de robot, il y ajoute très peu de poids. Equipé de l’éjecteur à vide piCOBOT® de Piab, le piSOFTGRIP® écrit le début d'un tout nouveau chapitre dans la fabrication automatisée.
Cependant, nos démonstrations ont également soulevé des interrogations sur les autres utilisations de la technologie - si seulement elles étaient disponibles en différentes tailles! - Certains ont exprimé le désir de l'utiliser pour choisir le plus petit des objets fragiles, tandis que d'autres sont enthousiasmés par la possibilité de résoudre le besoin d'obtenir une prise en main souple sur des objets plus gros et difficiles à manipuler.
Encouragés par ces demandes, nos développeurs ont déjà commencé à concevoir des versions plus grandes et plus petites du piSOFTGRIP®, dans le but ultime d'offrir une gamme de différentes tailles de préhenseurs souple par le vide. Nous y sommes presque, alors restez à l'écoute pour la suite de l'histoire passionnante des produits Piab!