Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Du sol à 20 mètres de hauteur : Le système automatisé de Piab transporte la poudre d’enrobage de grains de maïs jusqu’au quatrième étage

Publié 07/07/2023
Du sol à 20 mètres de hauteur : Le système automatisé de Piab transporte la poudre d’enrobage de grains de maïs jusqu’au quatrième étage

Bayer Hungaria Kft. bénéficie des avantages de la solution automatisée de Piab pour le transport de ses poudres d’enrobage de grains de maïs. La mise en œuvre des transporteurs piFLOW®f de Piab a complètement réduit le besoin de manutention manuelle. 

Nagyigmánd, Hongrie

Bayer Hungaria Kft. est une entreprise mondiale spécialisée dans les soins de santé et la nutrition. Sa production de poudres d’enrobage de grains de maïs doit être efficace et facilement gérable pour atteindre son objectif de contribuer à un avenir durable.

Avant de faire appel aux solutions de Piab, Bayer Hungaria Kft. utilisait un ancien élévateur mécanique pour déplacer des sacs de poudre de 25 (kg) vers une machine d’enrobage à 20 mètres au-dessus du sol dans son usine de Nagyigmánd. L’utilisation de l’ancien élévateur mécanique prenait beaucoup de temps et entraînait des pertes de produits ainsi que des problèmes d’ergonomie qui avaient un impact négatif sur les coûts. 

Par conséquent, Bayer cherchait une alternative automatisée à son processus actuel de manipulation manuelle des matériaux. Son objectif était d’améliorer l’efficacité du processus de transport tout en limitant les dépenses.

Tech Con Hungaria, un distributeur Piab agréé, a trouvé la solution optimale à cette fin : les transporteurs piFLOW®f. Le piFLOW®f a été choisi pour son faible encombrement et sa conception fermée qui permet une manutention sans déversement de matériaux, ainsi que des coûts et une maintenance minimes. 

Bayer Hungaria Kft. a acheté deux transporteurs piFLOW®f : l’un avec une longueur de tuyau horizontale de 17 mètres et une longueur de tuyau verticale de 20 mètres. L’autre avec une longueur de tuyau horizontale de 20 mètres et une longueur de tuyau verticale de 20 mètres. La poudre transportée est d’une consistance fine et a une densité en vrac de 0,54 (kg/l). 

« Grâce à l’utilisation des deux transporteurs Piab, notre client est désormais en mesure d’effectuer un transport automatique de poudre de manière continue et efficace », déclare László Csenki du service des ventes techniques chez Tech Con Hungaria. 

À l’origine, Bayer avait demandé une capacité de transport de 350 (kg/h). Cependant, grâce aux réglages optimaux de Piab, le système est en mesure d’atteindre une capacité maximale de 440 (kg/h), ce qui permet de gagner un temps considérable dans le processus de production. L’installation des transporteurs Piab a été réalisée par Tech-Con Hungaria, qui a également intégré un système de dosage rotatif, un châssis de grand sac avec pont et potence et une canalisation avec une unité de vidange. 

Avec les transporteurs piFLOW®, l’intégrateur système de Tech-Con Hungaria a installé un système de dosage rotatif, un châssis de grand sac avec pont et potence et la canalisation avec une unité de vidange.  L’API de Bayer gère le boîtier de commande du transporteur.

Les transporteurs piFLOW®f de Piab se sont avérés être un excellent moyen de répondre aux besoins de Bayer Hungaria Kft en matière de transport de poudre d’enrobage de grains de maïs. Grâce à l’installation réussie de la solution automatisée de Piab, Bayer Hungaria Kft. peut poursuivre sa production alimentaire de manière plus efficace. 

L’un des deux transporteurs piFLOW®f installé au 4e étage de Bayer Hungaria Kft. 

Le deuxième transporteur piFLOW®f installé au 4e étage de Bayer Hungaria Kft. 

Point d’alimentation avec le support pour grands sacs   et le système d’alimentation rotatif. 

 

Contexte

Le piFLOW®f est un transporteur largement utilisé dans l’industrie agroalimentaire. Il dispose d’un corps en acier inoxydable (ASTM 304) et de joints, en contact direct avec le produit à transporter, qui répondent aux réglementations de la Food and Drug Administration et aux directives européennes. Le piFLOW®f est également certifié ATEX pour la poussière et le gaz. Le transporteur peut être intégré dans un système existant ou être conçu pour une ligne entièrement nouvelle. Pour plus de flexibilité dans l’usine, le piFLOW®f peut être monté sur un châssis mobile afin de pouvoir desservir différents postes de la ligne de production. Les applications courantes dans lesquelles il est utilisé sont le transport de poudres et de granulés, les usines d’alimentation, les tamis vibrants, les mélangeurs, ainsi que le chargement et le déchargement de grands sacs. Tous les transporteurs piFLOW®f sont disponibles avec une pompe à air, basée sur la technologie COAX® de Piab, le moyen le plus économe en énergie pour créer du vide, ou avec une pompe électromécanique. 

 

Bayer Hungaria Kft. 

Bayer Hungaria Kft. fait partie du groupe Bayer, qui a plus de 150 ans d’expérience dans le secteur des sciences de la vie et qui possède des compétences essentielles dans les soins de santé et l’agriculture.   

Alors que la population mondiale ne cesse de croître et que l’espérance de vie continue d’augmenter, le groupe Bayer aide à trouver des solutions à certains des principaux défis de notre époque grâce à une large gamme de produits innovants qui garantissent un approvisionnement adéquat en aliments, matières premières et aliments pour animaux et les meilleurs soins médicaux. 

Le groupe Bayer comprend trois divisions : Pharmaceuticals (médicaments de prescription), Consumer Health (médicaments en vente libre) et Crop Science (productions agricoles). En 2021, le groupe comptait 374 entreprises dans 83 pays. 

La division Crop Science est le leader mondial de la production de semences, de la protection des cultures et de la lutte antiparasitaire. 

À propos de Piab

Chez Piab, we evolve automation, en créant ainsi des solutions durables pour un lieu de travail plus sûr et plus efficace dans un monde automatisé. Nous dotons les robots de compétences de préhension, les matières de flux intelligent et les humains de pouvoir de levage. Nous voulons améliorer le monde d’aujourd’hui pour le meilleur. Cette ambition s’inscrit dans tout ce que nous entreprenons. Elle est dans chaque idée, chaque interaction, chaque produit et solution que nous fournissons. Nous avons des clients dans tous les secteurs, y compris l’agroalimentaire, l’automobile, l’emballage et le conditionnement, la logistique et l’entreposage, l’e-commerce, l’électronique, la chimie, l’industrie pharmaceutique et la fabrication générale. 

La vision de Piab est un monde automatisé, où aucune ressource n’est gaspillée et aucun humain n’est blessé. 

Avec un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de couronnes suédoises et 1 000 employés, Piab est une entreprise mondiale qui répond aux besoins de ses clients dans plus de 100 pays, grâce à son réseau de filiales et de distributeurs. 

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation. 

Pour plus d’informations : 

Paolo Santi, spécialiste marketing senior 
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italie
www.piab.com

 


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer