- Success stories
- Préhenseurs à mousse Kenos® pour la manutention à grande vitesse des fûts de peinture
Préhenseurs à mousse Kenos® pour la manutention à grande vitesse des fûts de peinture

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.
Dromont Group fournit des solutions automatisées pour les peintures, encres, enrobages et autres substances chimiques. L’un des clients de Dromont est une grande entreprise chimique britannique qui avait besoin d’un système efficace pour la manipulation de conteneurs dans une ligne de production de peinture.
La ligne de production est divisée en quatre grandes étapes. Premièrement, tous les conteneurs sont contrôlés pour détecter les fuites. Deuxièmement, les conteneurs passent par différents postes de remplissage pour recevoir des bases liquides, des pigments et des couvercles. Troisièmement, avant la palettisation finale, a lieu le processus de mélange dans lequel les conteneurs sont amenés à huit mélangeurs gyroscopiques
Dans la nouvelle solution de Dromont, l’étape de mélange est entièrement gérée par les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab. Les préhenseurs à mousse soulèvent les conteneurs du tapis roulant et les placent à l’intérieur des mélangeurs. Une fois le mélange terminé, les conteneurs sont ramenés au tapis où ils sont transportés jusqu’à l’étape finale.
Chaque mélangeur gyroscopique correspond à un système de prélèvement et de dépose avec deux préhenseurs à mousse Kenos® KVG120. Cela permet de manipuler des conteneurs de 2,5 à 10 litres avec différents diamètres, hauteurs et poids sans changer d’outils. Un seul préhenseur Kenos est capable de prélever simultanément trois petits fûts de 2,5 litres en un cycle de six fûts par minute, tandis que les grands conteneurs de 10 litres nécessitent les deux préhenseurs pour une vitesse de cycle de deux fûts par minute.
« Nous avons choisi les préhenseurs à mousse Kenos® KVG de Piab pour leur flexibilité et leur fiabilité. Ils permettent non seulement la manipulation de fûts multiformats, mais ils sont également capables de manipuler des conteneurs dans différents matériaux, avec des couvercles en plastique ou en métal, garantissant toujours une préhension ferme, stable et sûre. Avant de choisir Piab, nous utilisions un préhenseur mécanique autocentrant qui ne garantissait pas une prise fiable. Nous avions également essayé un système avec des ventouses robustes, mais celles-ci ne fonctionnaient pas bien avec l’outil nécessaire, ce qui entraînait des temps d’arrêt pour manipuler les différents formats. L’expertise des techniciens de Piab et Davide Revello de TMA, un distributeur agréé de Piab, nous a guidés dans le choix de la technologie la plus adaptée », déclare Andrea Messa, ingénieur en mécanique chez Dromont Group et responsable de projet.
« Grâce aux solutions de Piab, nous avons pu construire une ligne extrêmement innovante et à grande vitesse. La vitesse de manipulation des fûts a été augmentée de plus de 50 % », ajoute Martina Zecchetti, développement commercial chez Dromont Group.
« Nous nous sommes également tournés vers Piab pour la fermeture des fûts. Les systèmes qui installent les couvercles, les prélèvent en fait dans des piles verticales avec les ventouses double dureté de la société suédoise DURAFLEX® », conclut Andrea Messa du groupe Dromont.
Les systèmes de préhension par aspiration Kenos® KVG de Piab sont développés pour simplifier les processus de manipulation dans de nombreux secteurs industriels telles que le bois, la céramique, l’emballage et le conditionnement, etc. Il s’agit d’une gamme polyvalente, basée sur des préhenseurs en mousse technique, conçue pour la manipulation d’une grande variété d’objets de formes, de tailles et de densités différentes. La plupart des systèmes de préhension peuvent être équipés d’un générateur de vide intégré, basé sur les cartouches COAX® de Piab, comme avec les préhenseurs utilisés par Dromont, ou préparés pour un générateur de vide séparé, à l’aide d’une pompe à palettes ou d’une turbine à canal latéral.
La technologie de génération de vide COAX® de Piab réduit la consommation d’énergie, tout en offrant une prise rapide et sécurisée grâce à son débit d’aspiration initial élevé. L’unité de pompe assure des performances élevées même avec une pression d’alimentation faible ou fluctuante. Cela a été prouvé par des tests comparatifs indépendants effectués à l’Institut Fraunhofer IWU de technologie du formage et des machines-outils de Dresde. Ces tests ont montré que les éjecteurs de Piab utilisent beaucoup moins d’air comprimé pour obtenir les mêmes résultats que des éjecteurs d’autres fabricants. Il en résulte alors une réduction du coût de l’alimentation en air comprimé et, donc, du coût total de fabrication.
Les ventouses DURAFLEX® double dureté de Piab sont fabriquées dans un matériau spécial qui combine l’élasticité du caoutchouc à la résistance du polyuréthane, ne laisse aucune marque sur les objets manipulés et possède une mémoire élastique fantastique, même après des centaines de milliers de cycles.
Dromont Group
Dromont Group jouit d’une réputation mondiale en tant que leader innovant dans les systèmes automatisés pour la production chimique, comme la peinture, ainsi que l’agroalimentaire, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Le groupe familial s’est développé au fil du temps grâce à son innovation et ses investissements continus dans la R&D ainsi qu’à son talent. La large gamme de Dromont, comprenant de nombreux brevets, permet de concevoir des processus automatisés qui répondent aux normes de sécurité les plus élevées, de la machine seule aux usines complètes.
Pour plus d’informations
Paolo Santi, spécialiste senior de l’activation marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italie