- All news archive
- Solukon si affida ai conveyor Piab per la sua nuova unità di raccolta polveri
Solukon si affida ai conveyor Piab per la sua nuova unità di raccolta polveri
Augsburg, Germania
I pezzi di grandi dimensioni che richiedono il depowdering automatizzato stanno diventando la tendenza nella stampa 3D fusione a letto di polvere. Di conseguenza, durante il depowdering, si accumulano quantità di polveri sempre più elevate. Solukon sta lanciando la soluzione: un'unità di raccolta polveri automatizzata per una movimentazione rapida e sicura delle polveri dopo il depowdering e l'utilizzo di trasportatori a vuoto Piab.
Solukon ha affrontato la sfida di migliorare la movimentazione delle polveri nei propri sistemi dopo il processo di depowdering. D'altronde, quando si impiegano sistemi di depowdering di grandi dimensioni per la produzione in serie, si accumulano quantità significative di polvere. Con la Solukon Powder Collection Unit (abbreviato SFM-PCU), una soluzione completamente automatizzata per la raccolta di polveri metalliche con l’ausilio del conveyor piFLOW®i di Piab, Solukon rende più semplice e sicura la movimentazione delle polveri subito dopo il depowdering.
Come funziona l’unità di raccolta polveri
Durante il depowdering automatizzato con tecnologia Solukon SPR®, la polvere si raccoglie nella tramoggia sul fondo del sistema di depowdering. Con l’aiuto del conveyor integrato piFLOW®i di Piab, l’SFM-PCU aspira la polvere in un punto di trasferimento monitorato da un sensore. Quindi passa attraverso un tubo e viene trasportata delicatamente in un grande contenitore. Da lì, il materiale contaminato può essere trasferito attraverso un'interfaccia neutra a una stazione di riciclo o simili, dove viene reso disponibile per ulteriori processi di stampa.
I vantaggi del conveyor a vuoto
Gli operatori non sono più a contatto diretto con il materiale in polvere durante il depowdering; la polvere rimane sempre in un sistema chiuso. “Ciò consente di soddisfare i più severi requisiti di salute e sicurezza sul lavoro e di raggiungere una nuova pietra miliare nel nostro percorso verso una fabbrica priva di polveri”, afferma Benedikt Lutzenberger, dipendente del reparto Product Care e responsabile del progetto dell’unità di raccolta polveri SFM-PCU. Poiché la polvere non deve più essere espulsa manualmente, è possibile movimentare maggiori quantità di polvere più rapidamente, rendendo il processo di depowdering ancora più efficiente. Anche lo svuotamento e la successiva pulizia del sistema di depowdering Solukon risultano più facili.
Perché Solukon si affida a Piab
All’interno della sua nuova unità di raccolta polveri, Solukon si affida a un conveyor Piab. Il conveyor utilizzato nell’unità SFM-PCU è altamente efficiente, affidabile e di facile manutenzione. Soddisfa tutti i requisiti e le aspettative di Solukon. Nel settore dei polimeri, Solukon utilizza da molti anni i conveyor Piab nella SFP770, la sua stazione automatizzata di disimballaggio e pulizia per parti in plastica. “Piab ha già dimostrato di essere un partner altamente competente e affidabile per la manipolazione di polveri nel progetto SFP770”, afferma Benedikt Lutzenberger.
Maggiori informazioni
Jennifer Maedicke, Marketing Activation Specialist Vacuum Conveying Division, Piab
E-mail: jennifer.maedicke@piab.com
Marina Haugg, Marketing & PR Manager, Solukon
E-mail: m.haugg@solukon.de
Info su Solukon
Solukon Maschinenbau GmbH è un fornitore tedesco di alta qualità di sistemi di rimozione e lavorazione polveri per l’additive manufacturing di metalli e polimeri. Fondata nel 2015 da Andreas Hartmann e Dominik Schmid, l’azienda, con sede ad Augsburg, vanta una vasta esperienza nello sviluppo di sistemi AM e relative attrezzature periferiche e offre una gamma completa di sistemi industriali per la lavorazione polveri. Dal 2022, Solukon offre software intelligente per il depowdering automatizzato di parti metalliche fuse al laser come licenziatario esclusivo, il SPR-Pathfinder®. I prodotti Solukon soddisfano i più elevati standard di funzionalità e sicurezza e sono approvati per la rimozione sicura e affidabile di materiali reattivi e difficili da movimentare, quali titanio e alluminio. Solukon è presente in quattro continenti. I sistemi sono considerati affidabili dai principali produttori di sistemi di stampa 3D, come EOS, SLM Solutions e AMCM, da enti quali la NASA e il Cern, nonché da aziende importanti tra cui Siemens e Ariane Group.
Solukon Maschinenbau GmbH
Web: www.solukon.de
Info su Piab
Dal 1951, Piab contribuisce a migliorare ed evolvere l’automazione con soluzioni avanzate di presa, sollevamento e movimentazione. Piab crede in un mondo automatizzato in cui non siano sprecate risorse e le persone non subiscano infortuni sul lavoro. Piab è un’organizzazione globale con vendite di circa 2,5 miliardi di SEK, oltre 1200 dipendenti e 4 divisioni, al servizio di clienti in più di 100 Paesi grazie a una vasta rete di filiali e partner di canale.