Movimentazione delle Polveri nel Processo di Produzione delle Batterie
Piab trasforma la produzione e il riciclo delle batterie con le soluzioni di trasporto a vuoto all'avanguardia, garantendo la purezza e l'integrità dei materiali in polvere durante tutto il processo.

Iscriviti per guardare il nostro webinar on-demand sulle soluzioni di gestione delle polveri nel processo di produzione delle batterie!
La produzione di batterie ad alte prestazioni è alimentata da un trasferimento di polveri efficace, delicato e contenuto. Scopri esempi reali di configurazioni, considerazioni in diversi scenari e fatti generali sul trasporto a vuoto nell'industria delle batterie. Questo webinar on-demand è presentato da Eric Ansley, Agente di Vendita del Produttore Boutell Co Inc, il quale rappresenta la Divisione Vacuum Conveying di Piab.
Materiali per Batterie: Purezza garantita
Man mano che l'industria delle batterie evolve, i produttori di materiali e i produttori di celle possono ottenere un vantaggio competitivo garantendo la purezza degli ingredienti utilizzati per la produzione delle batterie. Questi materiali per batterie sono sensibili ai fattori ambientali senza il rischio di cross contamination. I mix devono essere omogenei per evitare squilibri nei livelli di tensione nei pacchi batteria. La sicurezza degli operatori è anche una priorità principale e devono essere in atto protezioni contro la polvere e gli shock elettrici mentre viene utilizzato un componente del sistema. Inoltre, gli aumenti di scala potrebbero profilarsi all'orizzonte in questo mercato in rapida evoluzione e soluzioni agili e modulari fanno una grande differenza. Mentre tutti i produttori mirano all'implementazione della produzione continua, un buon punto di partenza è collegare i punti nel processo con conveyor progettati per fornire un flusso continuo di materiali.
I conveyor a vuoto di Piab sono la scelta dei principali produttori di materiali e produttori di batterie per la loro efficienza, sostenibilità e affidabilità. Ci basiamo anche sulla nostra vasta esperienza nella movimentazione delle polveri metalliche nell'addtive manufacturing, dove sono in vigore materiali e requisiti di processo simili. Scopri come i nostri conveyor possono automatizzare i tuoi processi di produzione delle batterie e contribuire ad affrontare le sfide nell'industria delle batterie.
Esempio di materiali per batterie in cui il trasporto a vuoto Piab è la soluzione ottimale
- Produzione di materie prime per batterie: grafite - coke verde e carbonblack (nero di carbonio)
- Materie prime per catodi, come: Cobalto, Alluminio, Nichel, Litio, Ferro
- Polveri per catodi: Ossido di Litio e Cobalto (LCO), Ossido di Litio, Nichel, Cobalto e Alluminio (LiNiCoAlO2; NCA), Ossido di Litio, Nichel, Manganese e Cobalto (NMC), Ossido di Litio e Manganese (LMO), Fosfato di Ferro e Litio (LFP)
- Materiali per anodi, come: grafite naturale, grafite sintetica, Titanato di Litio (LTO), polvere di silicio
- Foglio separatore: Polveri plastiche
- Sali di elettroliti: Elettroliti solidi
- Solidi riciclati: Massa nera e minerali recuperati

Trasporto dei materiali per batterie: Svantaggi del trasporto meccanico
Altre soluzioni di trasporto, come trasportatori a vite e a coclea, possono risultare inefficaci per la movimentazione della polvere di grafite a causa della natura fine del materiale, che può fluidificarsi al punto di prelievo e scivolare nuovamente giù per il tubo. In generale, le soluzioni di trasporto meccanico spesso danneggiano il materiale della batteria e risultano rigide per loro progettazione.
Ingresso delle materie prime per batterie nel processo con facilità
Il trasporto a vuoto è la soluzione ideale per scaricare sacchi alla rinfusa o per altri metodi di prelievo dei materiali all'inizio del processo di produzione delle batterie. Gli ingredienti possono anche essere introdotti nel processo attraverso una glove-box, o con l'aiuto di lance di alimentazione direttamente da un barile o tamburo, così come possono essere svuotati in una stazione di scarico sacchi.
Trasporto di solidi durante tutto il processo di produzione delle batterie
Ogni volta che è necessario trasportare solidi da una fase del processo a un'altra, i conveyor a vuoto Piab offrono soluzioni affidabili e igieniche.
Trasporta solidi verso recipienti di miscelazione, miscelatori a V, mulini a martelli, mulini a getto, da e verso silos di stoccaggio e altro ancora con facilità.
I jetmills necessitano di un'alimentazione efficiente, con una distribuzione dimensionale delle particelle coerente. Il conveyor a vuoto alimenta il dosatore volumetrico sul jetmill, e un conveyor a vuoto può scaricare il jetmill dopo la macinazione. Questo può essere completato dalla sferoidizzazione.


Ottimizzazione del processo di produzione dei catodi
In questo esempio, gli ingredienti vengono prelevati con un trasportatore a vuoto Piab da una stazione scarica big bag e da un IBC (intermediate bulk container). Vengono trasportati a un vibrovaglio e, dopo la setacciatura, sono trasferiti attraverso una valvola deviatrice a un miscelatore e infine in una tramoggia. In questa configurazione, la miscela di materiali raggiunge la sua destinazione senza rischio di segregazione del prodotto. I solidi possono anche essere trasportati in un miscelatore a sospensione.
Automazione del processo di produzione dei materiali per anodi
I conveyor a vuoto Piab possono essere facilmente utilizzati anche nel processo di produzione dei materiali per anodi. In questo esempio, il materiale viene trasportato da un big bag con un conveyor a vuoto, attraverso un vibrovaglio e poi in un macinatore. Le polveri fini di grafite possono essere distribuite alle fasi di sferoidizzazione e polverizzazione ultra-fine, anche quando l'integrità del materiale viene ispezionata al micrometro.


Soluzioni a vuoto per la produzione di batterie: Compatibili con tutte le fasi del processo
Piab offre soluzioni per ogni fase dei processi di produzione delle batterie, dal trattamento di grandi volumi di solidi (fino a 14 tonnellate/ora) all'inizio del processo alla gestione di volumi più piccoli e critici per la purezza alla fine. Gli accessori che collegano il conveyor e l'attrezzatura di scarico/ricezione sono disponibili in base all'applicazione.
Movimentazione dei materiali per batterie: Componenti affidabili
Hai bisogno di altre attrezzature? IB, un brand del gruppo Piab, soddisfa le tue esigenze.
- Caricamento e scaricamento di big bag
- Caricamento e scaricamento di IBC/contenitori
- Attrezzature per il caricamento e scaricamento di fusti
Macchine per lo smaltimento di big bag - Glove boxes
- Viti dosatrici per la misurazione/dosaggio continuo delle polveri
Valvole deviatrici
Tutti i prodotti IB migliorano il tuo processo con l'integrazione immediata con i conveyor a vuoto Piab.
Le attrezzature IB sono disponibili in tutta l'UE.

Elevate esigenze nella produzione di batterie: Perché i conveyor a vuoto Piab si distinguono
Delicati e contenuti, evitano danni al prodotto e cross contamination
Sostenibili con una bassa impronta di carbonio
Durevoli e affidabili, resistenti all'abrasione e richiedono poca manutenzione garantendo un'elevata operatività
Scalabili e con un design modulare che garantisce un'integrazione senza interruzioni nella linea di produzione
Versatili e facili da usare, ergonomici e facili da configurare, con un piccolo ingombro
Costanti e flessibili, mantengono la capacità produttiva richiesta, e possono anche essere utilizzati in altri processi
FAQ

I conveyor a vuoto Piab possono essere utilizzati nel processo di riciclo delle batterie?
Sì, il trasporto a vuoto è ideale per trasportare la "massa nera" e altri materiali recuperati nel riciclo delle batterie, migliorando la sostenibilità.

Il trasporto a vuoto danneggia le materie prime per batterie trasportate?
Il trasporto a vuoto potrebbe danneggiare i materiali trasportati, ma ciò può essere facilmente evitato con il trasporto in fase densa ottimizzato da Piab.

Possono essere trasportati altri materiali con i conveyor a vuoto Piab oltre a quelli elencati?
Oltre ai materiali per anodi e catodi e agli elettroliti solidi, i conveyor Piab trasportano efficacemente pellet di plastica per la produzione di separatori. Trasferiscono anche materiali difficili che tendono a formare "tappi" con tecniche di fluidizzazione.

Esiste una garanzia?
Sì, Piab si impegna per l'eccellenza offrendo una garanzia di 5 anni sulla maggior parte dei prodotti e fornendo supporto a livello globale.
Would you like to consult with an engineer?
Our team of application engineers and partners is ready to assist you in selecting the perfect vacuum conveying solution for your battery production needs. Fill out the form if you would like to get personal support.