Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Da terra fino a 20 metri di altezza: Il sistema automatizzato Piab movimenta la polvere di rivestimento per semi di mais fino al quarto piano

Pubblicato 07/07/2023
Da terra fino a 20 metri di altezza: Il sistema automatizzato Piab movimenta la polvere di rivestimento per semi di mais fino al quarto piano

Bayer Hungaria Kft. sfrutta i vantaggi della soluzione automatizzata Piab per il trasporto della polvere di rivestimento per semi di mais. L’implementazione dei conveyor piFLOW®f di Piab ha ridotto completamente la necessità di movimentazione manuale. 

Nagyigmánd, Ungheria  

Bayer Hungaria Kft. è un’impresa globale specializzata nel settore sanitario e della nutrizione. La loro produzione di polvere di rivestimento per semi di mais deve essere efficiente e facilmente gestibile per raggiungere lo scopo prefissato di contribuire a un futuro sostenibile.

Prima di impiegare le soluzioni Piab, Bayer Hungaria Kft. utilizzava un vecchio elevatore meccanico per movimentare sacchi di polvere da 25 (kg) fino all’impianto di rivestimento, che si trova a 20 metri da terra nel proprio stabilimento di Nagyigmánd. L'utilizzo del vecchio elevatore meccanico richiedeva molto tempo e causava perdite di prodotto e problemi ergonomici che influivano negativamente sui costi. 

Pertanto, Bayer ha cercato un'alternativa automatizzata al suo processo di movimentazione manuale dei materiali. L’obiettivo era migliorare l’efficienza del processo di trasporto riducendo al contempo le spese.

Tech Con Hungaria, distributore autorizzato Piab, ha trovato la soluzione ottimale per questo scopo: i conveyor piFLOW®f. PiFLOW®f è stato scelto per il suo ingombro ridotto e il design chiuso che consente la movimentazione dei materiali senza fuoriuscite, nonché costi e manutenzione minimi. 

Bayer Hungaria Kft. ha acquistato due conveyor piFLOW®f: uno con tubazione orizzontale di 17 metri e tubazione verticale di 20 metri. L'altro con tubazione orizzontale di 20 metri e tubazione verticale di 20 metri. La polvere trasportata ha una consistenza fine e ha una densità apparente di 0,54 (kg/l). 

“Grazie all’uso dei due conveyor Piab, il nostro cliente è ora in grado di effettuare il trasporto automatico delle polveri in modo continuo ed efficiente”, afferma László Csenki, Technical Sales di Tech Con Hungaria. 

Bayer aveva inizialmente richiesto una capacità di trasporto di 350 (kg/h). Con le impostazioni ottimali di Piab, il sistema è in grado di raggiungere una capacità massima di 440 (kg/h), con un significativo risparmio di tempo nel processo di produzione. L’installazione dei conveyor Piab è stata effettuata da Tech-Con Hungaria, che ha anche integrato un sistema di dosaggio rotativo, un telaio per big-bag con una gru e la tubazione con un’unità di svuotamento. 

Il PLC di Bayer gestisce l'unità di controllo del conveyor.

I conveyor piFLOW®f di Piab si sono dimostrati un’eccellente soluzione per le esigenze di movimentazione delle polveri di rivestimento per semi di mais di Bayer Hungaria Kft. Grazie al successo dell’installazione della soluzione automatizzata di Piab, Bayer Hungaria Kft. può continuare la produzione di prodotti per la nutrizione in modo più efficiente. 

Uno dei due conveyor piFLOW®f installati al 4° piano presso Bayer Hungaria Kft.

Secondo conveyor piFLOW®f installato al 4° piano presso Bayer Hungaria Kft.

Punto di alimentazione con il supporto per big-bag e l’alimentatore rotante.

 

Scenario

piFLOW®f è un conveyor ampiamente utilizzato nell’industria alimentare. Ha un corpo in acciaio inox (ASTM 304) e guarnizioni, a diretto contatto con il prodotto da trasportare, che soddisfano sia le normative FDA che le linee guida europee UE. piFLOW®f è anche certificato ATEX per polvere e gas. Questo conveyor può essere integrato nei sistemi esistenti o può essere progettato per una linea totalmente nuova. Per una flessibilità di installazione ancora maggiore all’interno dell’impianto, piFLOW®f può essere montato su un telaio mobile e utilizzato in diverse stazioni della linea di produzione. Le applicazioni tipiche in cui viene utilizzato sono trasporto di polveri e granuli, alimentazione di mulini, vibrovagli, miscelatori e carico e scarico di big-bag. Tutti i conveyor piFLOW®f sono disponibili con una pompa pneumatica basata sulla tecnologia COAX® di Piab, il modo più efficiente dal punto di vista energetico per creare il vuoto, o con una pompa elettromeccanica. 

 

Bayer Hungaria Kft.

Bayer Hungaria Kft. fa parte del Gruppo Bayer, che vanta oltre 150 anni di storia nel settore Life Science con competenze chiave nel settore sanitario e agricolo.   

Con l’aumento della popolazione mondiale e la continua crescita dell’aspettativa di vita, il Gruppo Bayer aiuta a fronteggiare le principali sfide del nostro tempo con un ampio portafoglio di prodotti innovativi che garantiscono un’adeguata fornitura di alimenti, mangimi e materie prime e le migliori cure mediche.

Il Gruppo Bayer comprende tre divisioni: Pharmaceuticals, Consumer Health e Crop Science. Nel 2021, il gruppo comprendeva 374 società in 83 Paesi. 

La divisione Crop Science è leader mondiale nella produzione di sementi, nella protezione delle colture e nel controllo dei parassiti.

Info su Piab  

Piab contribuisce ad evolvere l’automazione, creando soluzioni sostenibili per luoghi di lavoro più sicuri ed efficienti in un mondo automatizzato. Forniamo capacità di presa ai robot, flusso intelligente ai materiali e forza di sollevamento all’uomo. Vogliamo rendere il mondo di oggi un luogo migliore. Questa ambizione è radicata in tutto ciò che facciamo. È in ogni idea, in ogni interazione, in ogni prodotto e in ogni soluzione che offriamo. I nostri clienti operano in tutti i settori, tra cui quello alimentare e delle bevande, automotive, packaging, logistica e stoccaggio, e-commerce, elettronica, industria chimica e farmaceutica, e industria manifatturiera in generale.

Crediamo in un mondo automatizzato in cui nessuna risorsa sia sprecata e nessuna persona subisca infortuni.

Con oltre 1000 dipendenti e un fatturato di circa 2 miliardi di SEK, Piab è un’azienda globale con clienti in oltre 100 Paesi tramite una vasta rete di affiliate e distributori.

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.

Per maggiori informazioni:  

Paolo Santi, Senior Marketing Specialist 
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Torino, Italia
www.piab.com

 


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta