- Success stories
- Gli strumenti di Piab e Kenos® consentono una produzione sicura di lampioni per l’illuminazione stradale
Gli strumenti di Piab e Kenos® consentono una produzione sicura di lampioni per l’illuminazione stradale

Per assistere un produttore di faretti da strada, l’integratore di sistemi italiano MVQuadro ha progettato e implementato con successo una nuova linea di assemblaggio e packaging. La soluzione creativa si basa sui gripper Kenos® FlexiGrip KFG e su una serie di ventose Piab.
MVQuadro, integratore di sistemi italiano, ha recentemente portato a termine un progetto di successo per un produttore di faretti per l’illuminazione esterna. Il progetto si è presentato complesso, in quanto il cliente desiderava una maggiore efficienza di movimentazione durante l’assemblaggio, e il successivo imballaggio, di componenti delicati e variabili, come scocche, componenti elettronici e vetri, prevenendo danni ai materiali manipolati.
Per soddisfare queste esigenze, MVQuadro ha integrato nella linea le soluzioni di Piab per un adattamento perfetto in ogni fase del ciclo di produzione. La nuova linea di assemblaggio e packaging impiega diverse “ricette” in base alle differenti tipologie di fari da realizzare.
La soluzione a vuoto è costituita da bracci antropomorfi che servono un sistema di nastri trasportatori ad anello, movimentando i componenti dall’inizio alla fine del processo produttivo: dalla scocca, fornita dai clienti, ai LED, alle schede elettroniche, fino al montaggio dei vetri e all’imballaggio, e infine alla pallettizzazione effettuata con un cobot.
I gripper in spugna Kenos® KFG vengono impiegati per la movimentazione di componenti elettronici delicati, quali LED e schede. Questi elementi possono variare significativamente in termini di forma e dimensioni, a seconda del tipo di faretto. La flessibilità dei sistemi di presa Kenos® KFG consente l’assemblaggio di questi componenti senza la necessità di cambio tool, evitando così interruzioni della produzione, un vantaggio cruciale per l’efficienza della linea produttiva.
Durante il processo vengono utilizzate anche le seguenti ventose Piab:
- Ventose piGRIP® con labbro FXI da 18 shore per il prelievo delle scocche dei faretti
Ventose B, in silicone e poliuretano antistatico, utilizzate rispettivamente per la movimentazione dei corpi porta LED e dei vetri
Ventose piGRIP® con labbro FXI da 30 shore per la pallettizzazione delle scatole
“L’adozione delle soluzioni di movimentazione Piab nella nostra linea di assemblaggio ha portato numerosi vantaggi. Sebbene la velocità non fosse una priorità, l’efficienza nel mantenimento del vuoto e la sicurezza nella presa hanno permesso una movimentazione continua, ottimizzando i tempi di ciclo e l’efficienza operativa. Le soluzioni Piab hanno dimostrato grande adattabilità alle dimensioni limitate dello spazio disponibile, evidenziando la capacità dell’azienda di offrire soluzioni flessibili”, afferma l’Ing. Vassallo, Mechanical Engineer di MVQuadro, responsabile del progetto.
“Un altro motivo per cui abbiamo scelto Piab è l’eccellente supporto tecnico e l’analisi approfondita dell’applicazione. Il cliente viene continuamente supportato fino a quando non viene identificata la soluzione ottimale. La nostra riconfermata fiducia nelle tecnologie Piab sottolinea l’importanza di lavorare con un partner affidabile nel settore dell’automazione industriale”, conclude l’Ing. Vassallo.
I sistemi di presa a vuoto Kenos® di Piab Group sono sviluppati per semplificare i processi di movimentazione in vari settori industriali. Si tratta di gripper in spugna tecnica o a ventose, progettati per la manipolazione di un’ampia varietà di oggetti con forme, dimensioni e materiali differenti. Possono essere dotati di generazione del vuoto integrata tramite gli eiettori multistadio COAX® di Piab, come nel caso dei gripper installati da MVQuadro, o predisposti per la generazione di vuoto esterna.
I sistemi di presa della serie Kenos® KFG possono essere utilizzati come gripper singoli o combinati in un end-of-arm tool (EOAT). Questi gripper di medie dimensioni offrono svariati vantaggi nella movimentazione di prodotti con superfici irregolari, ruvide e strutturate, completando la gamma Kenos® di gripper per grandi superfici.
MVQuadro s.r.l.
MVQuadro progetta e implementa impianti automatizzati e infrastrutture tecnologiche chiavi in mano per vari clienti e settori industriali. In qualità di partner strategico e operativo, l’azienda si impegna a ottimizzare i processi produttivi e ad aumentare il volume d’affari dei propri clienti. Circa il 70-80% delle soluzioni è composto da prototipi personalizzati, sviluppati per soddisfare requisiti unici.
MVQuadro offre servizi di consulenza, dagli studi di fattibilità alla progettazione meccanica ed elettrica, fino alla programmazione software e all’assemblaggio finale. Ogni fase è gestita internamente da un team di ingegneri e tecnici qualificati, garantendo un’esecuzione rapida e un’elevata personalizzazione. Le soluzioni incorporano tecnologie all’avanguardia con una forte attenzione all’efficienza energetica.
MVQuadro opera non solo in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, servendo clienti in vari settori industriali.
Per maggiori informazioni
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com