Il conveyor Piab risolve il problema di contaminazione da micobatteri in un impianto farmaceutico
Scenario
Le contaminazioni da micro batteri erano il loro problema più grande. Il cliente stava usando un trasportatore rigenerato. A causa della sua mancanza di capacità nel raggiungere il livello di portata desiderata, hanno deciso di utilizzare una pompa Piab MLL800 con il trasportatore. Dopo alcuni mesi di utilizzo, sono stati sottoposti ad una grande indagine per contaminazioni microbiologiche con il prodotto che essi producono e distribuiscono. Il problema di contaminazione è stato il risultato di una pulizia impropria dei filtri (lavati nel lavandino), l'unità non aveva mai lavorato come da progetto, ed è stato in parte responsabile per l'indagine della FDA. Volevano ricominciare - con sole attrezzature Piab.
Soluzione
Il cliente trasporta la polvere da un volume verso una comprimitrice.Volevano mantenere il filtro isolato dal prodotto.Sopra la comprimitrice è presente un piFLOW®p vuoto che contiene la polvere rimossa da un'altra unità piFLOW®p.Quest' altra unità con pompa / filtro sarebbe stata posizionate in prossimità del pavimento per un facile accesso.
Risultato
Abbiamo dimostrato che Piab soddisfa i requisiti FDA ed è anche in grado di fornire un valore aggiunto; dalla possibilità di effettuare un test, alla diligenza del team di vendita per garantire l'ordine. Hanno capito che Piab è concentrata sulla loro produttività più che semplicemente sul procurare un ordine. Il design split del conveyor soddisfatta la necessità di isolare il filtro dal ricevitore del prodotto del cliente.