- Success stories
- Pallettizzazione sicura di batterie per veicoli dopo il ciclo di pulizia con le ventose DURAFLEX® ad elevato attrito di Piab
Pallettizzazione sicura di batterie per veicoli dopo il ciclo di pulizia con le ventose DURAFLEX® ad elevato attrito di Piab

Le ventose DURAFLEX® ad elevato attrito di Piab svolgono un ruolo importante nel sistema pick-and-place di Gruppo Esea installato presso un produttore leader di batterie per il settore automotive.
Gruppo Esea, specialista italiano di impianti d'automazione, ha ricevuto l'incarico di progettare un sistema pick-and-place sicuro per il processo di pallettizzazione presso un importante produttore di batterie per veicoli.
"Ci siamo immediatamente rivolti a Piab, con cui collaboriamo da diverso tempo in progetti di automazione per svariate applicazioni, certi di trovare la soluzione migliore per il nostro cliente. I tecnici Piab sanno sempre come supportarci in modo ottimale, rispondendo alle nostre esigenze con soluzioni all’avanguardia”, afferma Alessandro Liberatore, CEO di Gruppo Esea.
La soluzione di Gruppo Esea supporta la parte finale di un sistema a nastro trasportatore in cui le batterie finite vengono lavate e controllate prima di passare all’area di pallettizzazione. Le batterie più piccole misurano 100 x 200 x 300 mm, pesano 15 kg, mentre quelle più grandi misurano 350 x 650 x 700 mm e pesano fino a 270 kg.
Il sistema di pallettizzazione si basa su un robot cartesiano costruito da Gruppo Esea che preleva singolarmente ogni batteria e la deposita su un pallet, di dimensioni 1100 x 800 x 153 mm, dove le batterie sono disposte a scacchiera.
La composizione dei pallet varia da 24 unità per le batterie più piccole a quattro unità per le batterie più grandi. Una volta riempito, il pallet esce dalla linea ed è pronto per essere spedito al cliente finale.
Le ventose DURAFLEX® ad elevato attrito di Piab consentono il prelievo, la movimentazione e il rilascio in sicurezza. Sono utilizzate 30 unità dei seguenti tipi:
- OBF 50x140 P (poliuretano)
- BFFT 70 P (poliuretano)
- BFFT 50 P (poliuretano).
La linea è inoltre dotata di un sistema meccanico con funzione anticaduta in caso di interruzione dell’alimentazione pneumatica o elettrica.
"Le batterie alla fine del ciclo di lavaggio sono oggetti umidi e quindi risultano difficili da prelevare e movimentare. Le ventose ad elevato attrito di Piab consentono di far fronte a queste difficoltà, garantendo una presa sempre affidabile per la massima sicurezza del processo, indipendentemente dal tipo di formato di batteria da manipolare”, conclude Gianfranco Vitale, Ufficio Progettazione Meccanica di Gruppo Esea, responsabile del progetto.
Dall’installazione del nuovo sistema, l’impianto consente la movimentazione di una batteria al minuto (ciclo di lavaggio incluso), permettendo di pallettizzare circa 600 batterie al giorno.
Le ventose DURAFLEX® ad elevato attrito di Piab sono realizzate in un materiale speciale che combina l’elasticità della gomma con la resistenza del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati e ha un’eccezionale memoria elastica, anche dopo centinaia di migliaia di cicli. Queste ventose sono ideali per la movimentazione sia di superfici oleose o umide che di superfici asciutte. Sono in grado di resistere a elevate forze di taglio, generalmente 3-5 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali, e offrono una presa eccellente, indipendentemente dall’orientamento.
Gruppo Esea
Dal 1980, Gruppo Esea è un’azienda leader nel settore dell’automazione industriale, nella progettazione e nella costruzione di macchinari e linee per svariati settori e differenti applicazioni. L'azienda ha realizzato migliaia di soluzioni chiavi in mano personalizzate, con l’obiettivo di assicurare ai propri clienti una rapida crescita ed il miglioramento dei processi produttivi. Grazie alla capillare presenza sul mercato con idee sempre innovative, il Gruppo ESEA attrae un numero crescente di clienti, soddisfacendone pienamente ogni esigenza.
Per maggiori informazioni
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Torino, Italia