- All news archive
- Solukon社、新型粉体回収ユニットにPiabのバキュームコンベアを採用
Solukon社、新型粉体回収ユニットにPiabのバキュームコンベアを採用
ドイツ/アウグスブルク発
粉体ベースの3Dプリントでは、必然的に自動粉体除去が必要となる大型部品がトレンドになりつつあります。その結果、粉体の除去中にますます大量の粉体が発生します。Solukon社は、この問題に対するソリューションとして、Piabのバキュームコンベアを採用した、粉体除去後の安全で迅速な粉体搬送のための自動粉体回収ユニットを発表しました。
Solukon社は、粉体除去プロセス後のSolukonシステムにおける粉体搬送のさらなる改善に挑戦しています。結局のところ、より大型の粉体除去システムや量産での使用となると、相当の量の粉体が発生します。Solukon粉体回収ユニット(略称SFM-PCU)は、完全自動の金属粉体回収ソリューションで、PiabのpiFLOW®iバキュームコンベアを採用しています。これによって、Solukon社は粉体除去直後の粉体搬送をよりシンプルで安全なものにしています。
粉体回収ユニットの仕組み
Solukon SPR®技術による自動粉体除去では、粉体除去システム下部のホッパーに粉体が集められます。Piabの一体型バキュームコンベアpiFLOW®i により、SFM-PCUはセンサーで監視された搬送ポイントで粉体を吸い上げます。その後、ホースを通って大きなコンテナに優しく運ばれます。そこから、汚染された材料は、中立的なインターフェースを介してリサイクルステーションなどに搬送され、以降のプリント工程に利用できるようになります。
バキュームコンベアのメリット
ユーザーは、粉体除去中に粉体に接触しません。粉体は常に密閉システム内に留まります。「これにより、最も厳しい労働安全衛生の要件を満たすことが可能になり、当社が目指すダストフリーの工場への道の新たな中間目標が達成されました」と、プロダクトケア部門の従業員であり、SFM-PCU粉体回収ユニットプロジェクトの責任者を務めるベネディクト・ルツェンベルガー氏は語っています。粉体を手作業で排出する必要がなくなったため、より大量の粉体をより迅速に搬送することができ、粉体除去プロセスがより効率的になります。Solukon社の粉体除去システムを空にした後のクリーニングも、より簡単になっています。
Solukon社がPiabを信頼する理由
Solukon社は新型の粉体搬送ユニットに、Piabのバキュームコンベアを採用しています。SFM-PCUに使用されているコンベアは、効率と信頼性が高く、メンテナンスが容易です。これは、Solukon社の要件と期待をすべて満たしています。Solukon社は、ポリマーの分野では、自動開梱・洗浄ステーションであるSFP770に、Piabのコンベアを長年採用しています。ベネディクト・ルツェンベルガー氏は、「Piabは、SFP770プロジェクトにおいて、粉体コンベアの非常に有能で信頼できるパートナーであることをすでに証明しています」と述べています。
お問い合わせ先
Piab Vacuum Conveying Divisionマーケティングアクティベーションスペシャリスト、ジェニファー・メーディッケ
メール: jennifer.maedicke@piab.com
Solukon社マーケティング&PRマネージャー、マリーナ・ハウグ氏
電子メール: m.haugg@solukon.de
Solukon社について
Solukon Maschinenbau GmbHは、金属およびポリマー積層造形用の高品質な粉体除去および処理システムを提供するドイツのサプライヤーです。2015年にアンドレアス・ハルトマン氏とドミニク・シュミッド氏によってアウグスブルクに設立された同社は、AMシステムと関連周辺装置の開発において豊富な経験を誇り、工業用粉体処理システム全般を提供しています。2022年以降、Solukon社はレーザー溶融金属部品の自動粉体除去用インテリジェントソフトウェアSPR-Pathfinder®を独占ライセンシーとして提供しています。Solukon社の製品は、卓越した機能性を備え、安全基準に適合し、チタンやアルミのような取り扱いが難しく、反応しやすい材料を安全かつ確実に除去することで定評があります。Solukon社は4つの大陸に展開しています。このシステムは、EOS、SLM Solutions、AMCMといった3Dプリントシステムの大手メーカー、NASAやCERNといった機関、シーメンスやアリアングループといった企業から信頼を得ています。
Solukon Maschinenbau GmbH
ホームページ: www.solukon.de
Piab会社情報
Piabは、1951年以来、先進的なグリッピング、リフティング、搬送ソリューションを通して、オートメーション化を絶えず進化させています。Piabは、資源が無駄になることがなく、人が怪我することがないオートメーション化された世界の実現を信じています。Piabは世界的な企業であり、その売上高は 25億クローナを超え、1200名以上の従業員と4事業部門を擁し、現地法人とチャンネルパートナーのネットワークから100か国以上のお客様にサービスを提供するグローバル企業です。