- サクセスストーリー
- 塗料ドラム缶の高速ハンドリングをサポートするKenos®フォームグリッパー
塗料ドラム缶の高速ハンドリングをサポートするKenos®フォームグリッパー

Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。
Dromont Groupは、塗料、インク、コーティング剤、その他の化学物質の生産ライン向けの自動化ソリューションを提供しています。Dromontの顧客である英国の大手化学メーカーは、塗料生産ラインでのコンテナの取り扱いに対して効率的なシステムを必要としていました。
この生産ラインは、大きく4つの工程に分かれています。第1工程で、すべての容器に漏れがないか点検します。第2工程で、コンテナは様々な充填ステーションを通過し、液体ベース、顔料、蓋を受け取ります。第3工程は混合プロセスです。8台のジャイロミキサーにコンテナを運びます。そして、最終工程がパレタイジングです。
Dromontの新しいソリューションでは、混合工程におけるコンテナの搬送が、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーによって完全にハンドリングされます。フォームグリッパーがコンベアベルトからコンテナを吊り上げ、ミキサー内に配置します。混合が完了すると、容器はベルトに戻され、最終工程へと搬送されます。
各ジャイロミキサーは、Kenos® KVG120フォームグリッパーを2台備えたピックアンドプレースシステムに対応しています。これにより、ツールを交換することなく、様々な直径、高さ、重量の2.5~10リットルの容器を取り扱うことができます。1台のKenosグリッパーは2.5リットルの小型ドラム缶を3個同時にピッキング可能で、1分間に6個のドラム缶を処理するサイクルになります。10リットルの大型コンテナの場合には2台のグリッパーが必要で、1分間に2個のドラム缶を処理するサイクル速度になります。
「私たちは柔軟性と信頼性を考慮して、PiabのKenos® KVGフォームグリッパーを選びました。様々な種類のドラム缶を扱えるだけでなく、プラスチックや金属の蓋が付いた様々な材質の容器も扱うことができ、常にしっかりと安定した安全なグリッピングが確保されます。Piabの製品を採用する前は、自動調心の機械式グリッパーを使用しており、信頼性の高いグリッピングが保証されませんでした。頑丈なサクションカップを備えたシステムも試しましたが、必要なツールとうまく機能せず、様々な形式の容器を扱うためにダウンタイムが発生しました。Piabの技術者やPiabの正規販売代理店であるTMAのダビデ・レベッロ氏の専門知識のおかげで、最適な技術を選択することができました」と、Dromont Groupの機械エンジニア兼プロジェクトマネージャーであるアンドレア・メッサ氏は述べています。
「Piabのソリューションのおかげで、非常に革新的な高速ラインを構築することができました。ドラム缶のハンドリング速度は50%以上向上しました」と、Dromont Groupのビジネス開発担当であるマルティナ・ゼケッティ氏は付け加えます。
「私たちはドラム缶の蓋閉めについてもPiabに相談しました。実際、蓋を取り付けるシステムは、リップとボディで硬度が異なるPiabのDURAFLEX®製サクションカップを使用して、垂直スタックから蓋をピッキングしています」と、Dromont Groupのアンドレア・メッサ氏は締めくくっています。
PiabのKenos® KVG真空グリッピングシステムは、木材、セラミック、包装など、様々な産業におけるハンドリングプロセスを簡素化するために開発されました。これは、フォームパッドのグリッパーをベースに、形状、サイズ、密度の異なる様々な搬送物を扱うために設計された汎用性の高い製品群です。多くのグリッピングシステムには、Dromontが使用しているグリッパーと同様に、PiabのCOAX®カートリッジをベースにした真空発生器内蔵モデルを選択可能です。また、ベーンポンプ、サイドチャンネルブロワーなどの真空源を外付けすることも可能です。
PiabのCOAX®真空発生技術は、エネルギー消費量を最小限に抑えつつ、初期真空流量の高さにより安全で高速なグリッピングを実現します。空気供給圧が低い時や変動する時でも安定した性能を発揮します。この性能は、ドレスデンのフラウンホーファー工作機械・成形技術研究所が実施した比較テストで実証されました。その比較テストから、Piabのエジェクターは従来のものに比べ、大幅に少ない圧縮空気で同じ成果を生むことが証明されています。このシステムを使うことで、圧縮空気供給のコストを削減し、総製造コストの低減に繋がります。
リップとボディで硬度が異なるPiabのDURAFLEX®製サクションカップは、ゴムの弾性とポリウレタンの強度を組み合わせた特殊な材質で作られており、搬送物に吸着痕を残しにくく、数十万回使用した後でも弾性記憶に優れます。
Dromont Group
Dromont Groupは、塗料をはじめ、食品、化粧品、医薬品などの化学製品製造の自動化システムにおける革新的なリーダーとして、世界的に定評があります。この家族経営のグループは、研究開発および人材におけるイノベーションと継続的な投資を通じて、長年にわたり発展してきました。Dromontは幅広い分野をカバーし、多数の特許を有しており、単一の機械から工場全体に至るまで、高い安全基準を満たす自動化プロセスの設計を実現します。
詳細はこちら
パオロ・サンティ - シニアマーケティングアクティベーションスペシャリスト
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy