- サクセスストーリー
- PiabとKenosのツールで安全な街路灯の製造を実現
PiabとKenosのツールで安全な街路灯の製造を実現

イタリアのシステムインテグレーターMVQuadro社は、街路灯メーカーを支援するため、新しいアッセンブリ・包装ラインの設計と導入に成功しました。この独創的なソリューションは、Kenos® FlexiGrip KFGグリッパーとPiabの一連のサクションカップによって実現しました。
最近、イタリアのシステムインテグレーターMVQuadro社は、エクステリア照明製品メーカーのプロジェクトを成功させました。このお客様は、製品への損傷リスクなしで、ハウジング、電子機器、ガラスなどの部品のアッセンブリ、そしてそれに続く梱包時の取り扱い効率の向上を望んでいたため、このプロジェクトは複雑でした。
こうしたニーズに応えるため、MVQuadro社はPiabのソリューションを統合し、生産サイクルのあらゆる工程で完璧に適応できるようにしました。新しいアッセンブリ・包装ラインでは、生産される照明のタイプによって取扱い方法が異なります。
人間の腕を模したアームロボットがワークを搬送する真空駆動ソリューションは、工程の始まりから終わりまで幅広く導入されています。その範囲は、顧客から提供されたハウジングのハンドリングから始まり、LED、電子基板、ガラスのアッセンブリ、包装工程、そして協働ロボットによるパレタイジングにまで至ります。
Kenos® KFGフォームグリッパーは、LEDや基板などのデリケートな電子部品の取り扱いに採用されています。これらのワークは、スポットライトのタイプに応じて、形やサイズが大幅に異なります。Kenos® KFGグリッピングシステムの柔軟性により、ツールを交換せずに部品のアッセンブリが可能です。したがって、生産の中断が回避され、生産ラインの効率にとって重要な利点となります。
このプロセスでは、以下のPiabサクションカップも使用されています。
- piGRIP®サクションカップ(FXIリップ、18ショア) :スポットライトハウジングのピックアップに使用。
- Bサクションカップ(シリコン製および帯電防止ポリウレタン製):LEDボディ部品とガラスの取り扱いにそれぞれ使用。
- piGRIP®サクションカップ (FXIリップ、30ショア):箱のパレタイジングに使用。
「当社のアッセンブリラインにPiabのハンドリングソリューションを採用したことで、多くのメリットがもたらされました。スピードは優先事項ではありませんでしたが、真空を維持する効率とグリップの安全性が向上したことで連続ハンドリングが可能になり、結果的にサイクルタイムと作業効率が最適化されました。Piabのソリューションは、限られたスペースの中で優れた適応性を発揮し、同社が柔軟なソリューションを提供できるということを明確に示してくれました。」と、Eng. Vassallo氏(MVQuadrosy社の機械エンジニア、プロジェクトマネージャー)は語ります。
「Piabを選んだもう一つの理由は、優れた技術サポートとアプリケーションの徹底的な分析です。最適なソリューションが決定するまで、顧客には継続的なサポートが提供されます。我々はPiabの技術力に対しての信頼を再確認できました。産業オートメーション分野においては、信頼できるパートナーと協力することが重要であると強く感じました。」と、Eng. Vassallo氏は結びます。
PiabのKenos® 真空グリッピングシステムは、さまざまな産業におけるハンドリングプロセスを簡素化するために開発されました。このグリッパーは、フォームパッドやサクションカップで構成され、形状やサイズ、材質の異なるさまざまな対象物を扱えるように設計されています。MVQuadro社が設置したグリッパーのように、PiabのCOAX®マルチステージエジェクターを真空発生源として内蔵することが可能です。また、外付けの真空発生器に対応できるようにすることも可能です。
Kenos® KFGシリーズのグリッピングシステムは、単一のグリッパーとしても、アームエンドツール(EOAT)と組み合わせて使用することもできます。Kenos®の大面積グリッパーシリーズを補完する位置づけとなるこれらの中型グリッパーは、不規則で粗く、構造化された表面を持つワークのハンドリングにおいてさまざまな利点をもたらします。
MVQuadro s.r.l.
MVQuadro社は、さまざまな業界の顧客に、自動化プラントおよびターンキー技術インフラを設計し、導入しています。戦略的および運営上のパートナーとして、同社は生産プロセスの最適化、ならびに顧客の事業拡大に尽力しています。ソリューションの約70~80%は、独自の要件を満たすために開発され、カスタマイズされたプロトタイプです。
MVQuadro社は、実現可能性調査から機械・電気設計、ソフトウエアプログラミング、最終アッセンブリに至るまでのコンサルティングサービスを提供しています。各段階で、資格のあるエンジニアと技術者のチームによって社内で管理され、迅速な実行と高度なカスタマイズが保証されます。このソリューションには、エネルギー効率に重点を置いた最先端技術が取り入れられています。
MVQuadro社は、イタリアだけでなくヨーロッパ各国およびアメリカで事業を展開しており、さまざまな産業分野の顧客にサービスを提供しています。
詳細はこちら
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com