- Piab 블로그
- 훌륭한 사내 동기 부여 요인
훌륭한 사내 동기 부여 요인

콘텐츠 제작 관리자인 저는 통상 제품을 출시할 때 제품에 대한 마케팅 자료를 관리하고 제작하는 업무를 맡고 있습니다. 특히 MX 진공패드의 경우 회사 웹사이트의 영상, 랜딩 페이지, 브로셔를 제작합니다. 모든 미디어, 그 중에서도 비디오의 경우 저는 마케팅 부서, R&D 팀 그리고 MX 진공패드를 개발한 제품 관리자들과 긴밀히 협력하여 진공패드에 대해 비디오에서 꼭 전달해야 하는 메시지와 아이디어를 기안하였습니다.
역할을 훌륭히 수행하는 마케팅 자산을 만드는 것이 제품을 널리 알리는 데 있어 필수적인 부분입니다. 우리의 목표는 여러 지원 요소들에 대해 가능한 한 전체적인 모습을 보여주는 것이었지만, 품질과 업무 수행에 대해서는 양보하지 않았습니다. 예를 들어, 비디오는 모든 유형의 자료 중에서도 가장 특별한 선택 능력을 전달해야 합니다. 이를 위해 얇은 립이 어떻게 대상물을 빠지지 않게 완벽히 밀봉된 상태로 그리핑할 수 있는지를 시각적으로 보여주기 위해 다양한 재료들을 완전히 클로즈업해서 보여주어야 했습니다. 다른 유형의 기술과 마찬가지로 시각화에서는 증명이 큰 역할을 합니다. 이는 비디오가 정지 이미지 또는 단순한 텍스트보다 내용을 훨씬 더 잘 전달하는 이유입니다.
MX 진공패드가 출시되면서 회사에 많은 낙관적인 분위기가 감돌았습니다. 이 개념은 이미 작년 10월에 출시 프로세스에 참여한 전사적 팀에게 소개되었는데, 이 때가 프로세스 초기 단계였습니다. 모두가 매우 감동을 받고 행복해했으며 이 진공패드가 한 번에 많은 일을 수행할 수 있는 대단한 성취라고 생각했습니다. 마케팅 관점에서 볼 때 모두가 기뻐하는 것을 보는 일은 정말 기분이 좋습니다. MX 진공패드의 출시는 사내에 동기를 부여하는 아주 좋은 동인이었습니다. 팀 전체가 기뻐하는 것을 보니 미래 지향적인 개발이라는 확신이 들었습니다.
회사와 기술이 크게 발전한 것을 보게 되어 정말 좋습니다. MX 진공패드는 상당히 최근의 기술 개발이 있었기에 가능했습니다. 특히 얇으면서도 내구성이 뛰어난 소재를 제조하는 것은 2020년대에 들어서야 개발이 가능했던 진공패드임을 여실히 보여주었습니다. Piab가 진공부터 시작하지는 않았지만, 개발 과정을 보고 기술의 주요 개념이 오늘날에도 여전히 유효하다는 점이 인상적입니다.
저는 Piab가 수평적 조직이고 모두가 접근 가능하고 친화적이며 전문적인 사람들이어서 Piab에서 근무하는 것이 좋습니다. 저는 사무실에서 직책에 관계없이 사람들에게 다가가는 것을 결코 두려워하지 않았습니다. 저에게 Piab은 친구 같은 회사이며 정말로 중요한 의미를 갖습니다.