- 새소식
- 파스타 팩의 자동 핸들링
Piab Kenos® KVGL로 파스타 팩 자동 핸들링

Piab의 단일 Kenos® KVGL 진공 그리퍼를 사용하여, Selematic은 최첨단 자동 포장 시스템을 구축하여, 다양한 형식과 다양한 파스타 레이어를 핸들링할 때 상당한 비용 절감과 현저한 생산성 향상 효과를 거두었습니다.
카톤 박스의 파스타 팩을 위한 자동 포장 시스템에서, Selematic SpA는 짧은 파스타의 이중 바닥 사각 팩, 둥지 모양 파스타의 퍼프드 팩, 그리고 긴 파스타의 필로우 팩과 같은 다양한 유형의 팩을 핸들링하기 위해 직교 로봇에 의해 작동하는 Piab의 Kenos® KVGL 진공 그리퍼를 설치했습니다.
카톤 박스는 파스타 팩 레이어가 점차 겹치면서 위에서부터 채워집니다. 이 공정은 수없이 많은 형식과 계층화가 특징입니다. 따라서 첫 번째 요구 사항은 형식 변경으로 인한 그리핑 시스템의 대체를 최소화하는 것이었습니다. 또 다른 문제는 주로 종이 팩에서 발생하는 빈번한 파손이었습니다.
“Piab와의 협업을 시작하기 전에 파스타 패키지는 내부에 구축된 그리핑 시스템을 사용하는 블로워로 들어올려졌습니다. 팩 크기 및/또는 카톤 내부의 동일한 계층화가 변경되면 그리퍼를 교체해야 했습니다. 이 모든 작업은 비용이 많이 드는 다운타임과 사이클 시간에 부정적인 영향을 미쳤습니다"라고 Selematic의 엔지니어링 서비스 코디네이터이자 프로젝트 책임자인 Alessandro Vitiello가 설명했습니다.
“게다가, 특히 종이 팩과 특정 유형의 파스타(예: 펜네)에서 팩 파손이 자주 발생했습니다. Kenos® KVGL 덕분에, 우리는 두 가지 문제를 모두 해결했으며 팩에 손상을 주지 않고 길이가 팔레트 상자의 입구와 같은 단일 그리핑 시스템으로 심지어 크기가 다른 파스타 형식을 들어올릴 수 있었습니다. 이는 상당한 비용 절감과 현저한 생산성 향상 효과를 가져왔습니다. 우리는 Piab의 Kenos® KVGL을 선택하기 전에 다른 솔루션도 테스트했습니다. 이는 꽤 잘 작동했지만 확실히 더 비쌌습니다.
또한 프로젝트 구현 중에 제공되는 Piab의 컨설팅 서비스는 우리에게 확신을 주었습니다. 이탈리아 지사의 기술자들이 Piab의 공식 대리점인 Tesfluid와 협력하여 올바른 진공펌프를 선택하고 Kenos® KVGL 시스템과 결합하기에 가장 적합한 유형의 진공패드를 식별하는 데 도움을 주었습니다."
Kenos® KVGL에는 직경 34mm의 BGI 립을 가진 Piab의 piGRIP® 진공패드가 장착되어 있습니다.
채택된 솔루션 덕분에, 포장 시스템은 각 제품에 따라 분당 80 ~ 120팩의 최대 생산 능력을 보장합니다.
Piab의 Kenos® 진공 그리핑 시스템은 식품, 포장, 목재 산업 및 기타 여러 응용 분야의 핸들링 공정을 단순화하도록 설계되었습니다. 이는 다른 모양, 크기 및 밀도를 가진 매우 다양한 물체를 조작할 수 있도록 설계되어 그 적용 범위가 넓습니다. 대부분의 그리핑 시스템은 통합된 진공발생기를 장착하거나, Selematic의 경우처럼 펌프 또는 사이드 채널 블로어를 통해 별도의 진공발생기를 장착할 수 있습니다. 사용 가능한 다양한 Kenos® 시스템 중에서, KVGL은 그 다양성과 특정 응용 분야 요구에 기반한 특수 솔루션을 구현할 수 있는 가능성으로 인해 식품 산업에 가장 적합한 모델입니다.
piGRIP®은 개별적으로 최적화된 부품이 있는 구성 가능한 진공패드의 독점적인 개념으로서, 다양한 유형의 물체 또는 표면을 쉽게 파지하고 핸들링하여 빠르고 안전한 움직임을 보장합니다.