- 새소식
- Piab 그룹, 프랑스에서 리프팅 자동화 분야의 리더로 부상하기 위해 Manut-LM 인수
Piab 그룹, 프랑스에서 리프팅 자동화 분야의 리더로 부상하기 위해 Manut-LM 인수
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/pr_piab-acquires-manut-lm.jpg?ref=1D63D079FF)
Piab의 리프팅 자동화 사업부는 프랑스의 선도적인 튜브 리프팅 회사인 Manut-LM을 인수하기 위한 계약을 체결했습니다. Piab 리프팅 자동화 사업부는 이번 인수를 통해 프랑스에서 선도적인 입지를 점하게 될 전망입니다.
스웨덴 스톡홀름 – Manut-LM은 역사가 40년에 가까운 프랑스의 fl리프팅 장비 제조업체로서, 주로 진공 튜브 기술을 바탕으로 하고 있습니다. 이 회사는 오랜 제조 경험과 더불어 2년 전 신설한 공장을 보유하고 있어, 사업부의 생산 능력에 훌륭하게 기여할 것으로 전망됩니다. Manut-LM은 모든 TAWI 영업 파트너에게 확대될 수 있는 목재 업종에서 보완적인 제품을 보유하고 있습니다.
Manut-LM은 Piab 리프팅 자동화 사업부의 매출에 상당한 가치를 부가하고 프랑스를 사업부의 유럽 최대 시장으로 만들어 줄 것입니다. Manut-LM의 소유주 겸 전무이사인 Eric Gruau 씨는 TAWI Levalair France에 대한 책임도 맡을 예정입니다. 두 상업 팀을 합병하여 프랑스에서 두 가지 브랜드를 마케팅하겠다는 야심찬 계획을 갖고 있습니다. Manut-LM은 기존 수출 유통업체 관리는 유지하기로 했습니다.
프랑스 및 일부 수출 시장에서 비즈니스가 성장하는 것이 이번 인수의 주요 요인입니다. 프랑스에서 상업적인 파급력을 높이면 Piab의 입지가 강화되고 주요 무역 채널에서 TAWI의 광범위한 제품 포트폴리오를 활용할 수 있습니다.
Piab 리프팅 자동화 사업부의 Thomas Bräutigam 사장은 이렇게 설명합니다. “훌륭한 기업, 브랜드, 그리고 양질의 제품을 우리 사업부에 맞아들이게 되어 더없이 기쁩니다. 세계에서 가장 규모가 크고 성장 속도가 빠른 시장 중 한 곳에서 최고의 기업이 되는 것은 너무나도 멋진 일입니다”.
Manut-LM의 Eric Gruau 전무이사 겸 소유주는 이렇게 말합니다. “프랑스 최대의 진공 리프팅 브랜드와 훨씬 더 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유한 최대 규모의 국제적 브랜드를 결합하는 것은 놓치고 싶지 않은 기회입니다. 이를 통해 우리 직원들과 비즈니스에 밝은 미래를 보장할 수 있으리라 믿습니다”.
Piab 그룹의 Clas Gunneberg CEO는 이렇게 설명합니다. “이번 인수는 프랑스 시장에서 Piab 리프팅 자동화 사업부가 거둔 진정한 쾌거라 할 수 있으며, 저는 Piab 그룹에 맞아들인 Manut-LM에 소속된 모든 임직원을 환영합니다. 양사가 함께 순차 그리핑, 리프팅 및 이송 솔루션을 통해 자동화를 발전시키고 있습니다”
추가 정보
Piab AB, Piab 리프팅 자동화 사업부의 Thomas Bräutigam 사장
전화: +46 30 018 50 01
이메일: thomas.brautigam@piab.com
Piab 소개
Piab는 1951년부터 순차 그리핑, 리프팅 및 이송 솔루션을 통해 자동화를 발전시키고 있습니다. 우리는 자원이 낭비되지 않고, 사람이 다치지 않는 자동화된 세상에 대한 믿음이 있습니다. 연간 매출액 15억 스웨덴 크로나 이상을 올리고 직원 700명과 함께 100여 개국에 진출하고 있는 저희 회사는 고객들의 일상적인 운영을 향상할 수 있도록 지원하고 있습니다. 2018년부터 Piab는 Investor AB에 속한 Patricia Industries가 소유하고 있습니다.
진화하는 우리 회사.
진화하는 직원.
진화하는 자동화.