Manufatura aditiva
A manufatura aditiva é uma indústria que vem crescendo rapidamente e tem como foco prioritário a tecnologia. Como uma indústria nova, a tendência é melhorar a produtividade e a eficiência constantemente, mantendo a integridade dos padrões de saúde e segurança. Os materiais brutos usados na manufatura aditiva, como metais e areia/cerâmicas, apresentam desafios para os quais temos criado soluções de alta qualidade.

O que é manufatura aditiva?
A manufatura aditiva (Additive Manufacturing, AM) também conhecida como impressão 3D é um termo que abrange todos os processos de fabricação nos quais o material é depositado camada a camada para produção de objetos em três dimensões (peças de trabalho).
A manufatura aditiva, ou impressão 3D, evoluiu de ser usada em sua maior parte como meio de prototipagem inicial e séries potencialmente curtas para se tornar um método de fabricação aceito em muitos setores. Alguns desses setores são o aeroespacial, automotivo, tecnologias médicas, ferramentas, turbomáquinas e petróleo e gás.
As soluções Piab & IB dão suporte ao crescimento da KSB
A KSB, um fornecedor de primeira linha de bombas, válvulas e sistemas para diversas aplicações, reduziu o tempo de configuração da manipulação de pó de metade de um dia para menos de 30 minutos, usando a estação de peneiramento MPS30 da IB. A KSB também usa os transportadores piFLOW para aumentar a produtividade e a eficiência, reduzindo a necessidade de trabalho manual.
Gerenciamento de pó na manufatura aditiva
As soluções de transferência de pó devem garantir a saúde e segurança do operador, ser independentes da impressora e se adequar a várias configurações de linha de produção de impressão 3D. Tendo esses desafios em mente, trazemos nossa experiência em gerenciamento de pó e tecnologia de vácuo para o ecossistema de manufatura aditiva. Desenvolvemos uma variedade de transportadores a vácuo, recomendados para diferentes aplicações no setor.
Feito para escala
A produtividade é muito aprimorada com a manipulação de pó automática. O material não se degrada, e as misturas de pó não se separam durante o processo de transporte. O risco de contaminação é eliminado devido a um circuito fechado e ao equipamento de transporte poder ser limpo e higienizado facilmente. Os equipamentos de transporte da Piab também estão em conformidade com os certificados do setor ao mesmo tempo em que ocupam uma área mínima. Os transportadores piFLOW® podem ser facilmente integrados às instalações e linhas de produção existentes.


Automatize seus processos
Em vez de carregar vários contêineres pequenos, use a automação! A solução de flexbag da Höganäs contribui para operações sustentáveis, e o piFLOW®am da Piab transporta o pó de metal para a máquina de binder jetting, para a máquina de fusão seletiva a laser ou para qualquer recipiente intermediário.
Manipulação de pó ergonômica
É prática comum que os operadores de fábricas de manufatura aditiva precisem levantar recipientes pesados de pó. Eles costumam alimentar as impressoras com 1 a 2 litros de pó de metal de 5 a 10 kg (10 a 20 lbs) várias vezes ao dia, mesmo nos finais de semana. A interação direta com o pó deve ser evitada; portanto, o equipamento de proteção é obrigatório. Os locais de trabalho podem ser significativamente aprimorados com soluções automatizadas de manipulação de pó, nas quais a interação do operador com o pó é minimizada.


Em parceria com um produtor de pó
A Piab estabeleceu uma parceria com a Höganäs, uma empresa sueca que produz uma variedade de pós de metal.
Por meio dessa parceria, oferecemos formas mais sustentáveis de trabalhar com pós metálicos, contribuindo para a industrialização, eliminando o manuseio manual e otimizando a quantidade de pó utilizada nos processos industriais.
Manufatura aditiva de metais e automação da manipulação de pó
Ciclo de desenvolvimento reduzido
A manufatura aditiva de metal é um método usado tanto para prototipagem como, cada vez mais, para a produção em série de peças de metal. Ela oferece a possibilidade de projetar o design e produzir componentes anteriormente impossíveis ou usar ligas personalizadas. A entrega de componentes fica mais rápida devido a um ciclo de desenvolvimento reduzido. A manufatura aditiva de metais reduz as interrupções na cadeia de suprimentos e contribui para a redução do peso das peças.
Automação de manipulação de pó
Com taxas cada vez maiores de crescimento e mais oportunidades na indústria da manufatura aditiva, a automação de manipulação de pó se revela essencial para a introdução da tecnologia como padrão no processo de produção. No entanto, muitas etapas do processo ainda são manuais. O que inclui o carregamento dos equipamentos de produção com o devido pó de metal. Além disso, o uso de tecnologias de transporte a vácuo pode ajudar a proteger as pessoas, os produtos e o meio ambiente.
Transportadores a vácuo ideais para manufatura aditiva
Com nossa ampla experiência em manipulação de materiais, os transportadores a vácuo da Piab são, há muito tempo, uma solução eficiente para o processo de AM. Os transportadores premium da Piab são equipados com invólucro de aço inoxidável (ASTM 316L) e tem como recurso a tecnologia de vácuo patenteada e altamente eficiente COAX®. Eles têm certificado ATEX para poeira e gás, e possuem filtro embutido para limpeza automática. A Piab conduziu testes internos com vários metais e ligas, o que permitiu observar que nossos transportadores de vácuo são capazes de trabalhar com pós de densidade aparente de 8 kg/litro [500 lbs/ft3] e altíssimo rendimento. Entretanto, a Piab continua a evolução de nossa linha de produtos para a AM aumentar o nível de customização.
Uma variedade de tecnologias de manufatura aditiva
Por trabalhar com uma variedade de tecnologias de manufatura aditiva, como Powder Bed Fusion e Binder Jetting, a Piab oferece a maior flexibilidade na integração de soluções automatizadas de transporte a vácuo em qualquer processo de fabricação baseado em pó.
Grupo Piab adquire a IB
O Grupo Piab adquiriu a IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG, uma empresa especializada em sistemas específicos para o cliente para manipulação de materiais a granel. A IB é uma parceira respeitada no setor de manufatura aditiva, conhecida por suas máquinas de peneiramento e reclamação ultrassônicas. A IB também desenvolve e constrói sistemas completos específicos para o cliente para enchimento, esvaziamento, medição e transporte de materiais a granel.
Essa aquisição aprimora a oferta de manufatura aditiva da Piab, permitindo-nos fornecer soluções abrangentes de manipulação de pó para os setores alimentício, farmacêutico e químico. A cooperação fortalece a posição da Piab como líder global em automação.

Obtenha ajuda para escolher o seu equipamento de transporte ideal!
Descubra o que se aplica aos seus materiais e produtos! Preencha o formulário para obter conselhos pessoais gratuitos dos nossos engenheiros, bem como comparações com outras tecnologias para encontrar a melhor solução para as suas necessidades.