- Блог Piab
- Отличный двигатель внутренней мотивации
Отличный двигатель внутренней мотивации

В целом, являясь менеджером по разработке контента, для целей вывода продуктов на рынок я занимаюсь созданием маркетинговых материалов для наших изделий. В частности, для вакуумной присоски MX я создал видео, целевую страницу на нашем сайте и брошюру. Для создания всей медиапродукции, но особенно видео, я работал в тесном сотрудничестве с другими подразделениями отдела маркетинга, отделом исследований и разработок и начальником производства, которые участвовали в разработке вакуумной присоски MX, чтобы сформировать информацию, которую видео должно передавать о присоске.
Создание маркетинговых материалов, которые действительно хорошо делают свою работу, является важной частью получения большой популярности. Наше стремление – оставаться как можно более целостными со всеми многочисленными вспомогательными элементами, но никогда не идти на компромисс в отношении качества и подлежащих выполнению задач. Например, на видео действительно должна была быть передана необычайная сила захвата, которой обладает присоска для любого типа материала. Для этого мы должны были сделать реальные кадры крупным планом с различными материалами, чтобы наглядно показать, как тонкая кромка обеспечивает герметичный захват объекта без утечек. Как и в случае с другими типами технологий, аргументация заключается в визуализации, и именно поэтому видео является более эффективным средством, чем статические изображения или простые тексты.
Вывод на рынок вакуумной присоски MX вызвал большой оптимизм в компании. Концепция была представлена всей команде компании, участвующей в процессе запуска производства, уже в октябре прошлого года, что имело место на самой ранней стадии процесса. Все были очень впечатлены и довольны, и считали важным то, что эта вакуумная присоска может осуществлять так много функций одновременно. С точки зрения маркетинга, было очень здорово видеть, как все были воодушевлены. Вывод на рынок вакуумной присоски MX был отличным двигателем внутренней мотивации. Для меня было ясно, что когда вся команда так воодушевлена, это должно быть перспективной разработкой.
Я думаю, это здорово – увидеть, как далеко ушли компания и технологии. Вакуумная присоска MX стала возможной только благодаря новейшим технологическим разработкам. Особенно то, что такой тонкий материал остается надежным, свидетельствует о том, что это действительно вакуумная присоска, которую можно было разработать только в 2020-х годах. Компания Piab не начинала с вакуумных решений, но ее развитие и то, что основные концепции технологии остаются актуальными и сегодня, впечатляет.
Мне нравится работать в компании Piab благодаря ее горизонтальной организационной структуре и тому, что все сотрудники доступны как в социальном, так и в профессиональном плане. Я никогда не боялся обратиться к кому-либо в офисе, независимо от его должности. Для меня Piab – дружелюбная компания, и это очень важно для меня.