Предложения

Категории

Продукты

Содержание

новости

155 статей
18.03.2025

Обречено на успех: Встречайте новое устройство KVG серии «Е»

Недавно разработанное устройство KVG серии «Е» воплощает в себе стремление Kenos® поставлять передовые решения, отвечающие самым разнообразным промышленным потребностям.

12.11.2024

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

05.11.2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

24.09.2024

Поиск продуктов и другого контента Поиск главная страница Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов

Используя захватные устройства Kenos® KVG компании Piab, компания Automation Technology спроектировала и построила линию фальцовки, соединения, сборки и клепки оцинкованных листов, оптимизировав не только время цикла, но и безопасность оператора.

11.09.2024

Европейская транснациональная корпорация удваивает производство томатного соуса с помощью установки Piab-Kenos

Успешное сотрудничество между Piab и CFT Group (Италия) позволило создать нестандартное решение с вакуумным приводом, которое удвоило производительность линии по производству томатного соуса.

11.09.2024

Инструменты Piab и Kenos® обеспечивают безопасное производство уличного освещения

Итальянский системный интегратор MVQuadro успешно спроектировал и внедрил новую линию сборки и упаковки для производителя уличных светильников.

11.07.2024

Программа piCOMPACT®23 SMART теперь доступна с IO-link класса B

Компания Piab расширяет программу piCOMPACT23 SMART продуктом IO-link класса B, оснащенным отдельными доменами питания между питанием привода и питанием датчика.

11.07.2024

Готовы к промышленности версии 4.0? Не забывайте о ручных подпотоках на вашем предприятии

Сегодня вопрос о промышленности 4.0 по-прежнему остро стоит на повестке дня, но реализация ее принципов еще далека от того, чтобы об этом заговорили в ежедневных новостных лентах.

11.06.2024

Новые присоски BXP ESD переводят аккумуляторные батареи на более безопасный уровень

BXP ESD — это новая серия модульных чашечных присосок, разработанная для защиты чувствительных компонентов аккумуляторных батарей, топливных элементов и электроники от электростатического разряда во время работы с ними.

05.06.2024

piSAFE® - now even safer

As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions. 

21.05.2024

piCOBOT® Electric разрушает барьеры движения манипулятора кобота

Полностью электрический, малогабаритная конструкция и отсутствие пневматических трубок и кабелей. Новый piCOBOT® Electric — это еще один успех программы piCOBOT® компании Piab.

05.03.2024

Новая чашечная присоска BXP 45 мм сопровождается версиями 65 и 90 мм

К нашей недавней 45-миллиметровой присоске для сегмента BXP теперь добавились версии 65 и 90 мм.

09.01.2024

Новая готовая конфигурация piCOBOT® для коботов FANUC CRX

Теперь мы предлагаем piCOBOT® и piCOBOT®L в версии, полностью адаптированной к FANUC CRX. Готовый к использованию во всех аспектах.

28.11.2023

Семейство признанных присосок BXP принимает в свои ряды новое изделие и дополняет конфигуратор

Наши повсеместно признанные присоски BXP, которые чаще всего используются для подбора предметов с особенно пористой поверхностью, теперь будут дополнены 45-миллиметровой версией.

29.08.2023

Безопасная укладка на паллеты влажных автомобильных аккумуляторов с помощью присосок повышенного трения Piab DURAFLEX®

Присоски повышенного трения DURAFLEX® компании Piab играют важную роль в системе подбора и перемещения, разработанной компанией Gruppo Esea для ведущего производителя автомобильных аккумуляторов.

14.07.2023

Пенорезиновые захватные устройства Kenos® для высокоскоростного перемещения бочек с краской

Используя пенорезиновые захватные устройства Kenos® KVG120 производства Piab, компания Dromont Group разработала успешную систему захвата и перемещения для производственной линии краски на крупном британском химическом предприятии.

From Ground to 20 Meters up: Piab’s Automated System Conveys Corn Seed Coating Powder up to Fourth Floor
07.07.2023

От земли до 20 метров вверх: Автоматизированная система Piab подает порошок для покрытия семян кукурузы на четвертый этаж

Компания Bayer Hungaria Kft. пользуется всеми преимуществами автоматизированного решения Piab для транспортировки порошка для покрытия семян кукурузы. После внедрения конвейеров Piab piFLOW®f потребность в ручной транспортировке полностью сократилась. 

Вакуумное пенорезиновое захватное устройство Kenos® KVGL компании Piab позволило испанской компании Steelgran Componentes S.A. на 35% усовершенствовать рабочий цикл роботов для конечных линий.
08.06.2023

Решение Piab для укладки на паллеты картонной упаковки повысило производительность Steelgran на 35%

Вакуумное пенорезиновое захватное устройство Kenos® KVGL компании Piab позволило испанской компании Steelgran Componentes S.A. на 35% усовершенствовать рабочий цикл роботов для конечных линий.

06.04.2023

Четыре десятилетия и все еще работают – история конвейеров, которая не кончается

В честь 70-летнего юбилея компании Piab подразделение вакуумной транспортировки объявило конкурс на поиск самого старого, еще работающего вакуумного конвейера Piab. И он был найден...

Захватное устройство Kenos® KVGL от Piab
06.04.2023

Увеличение циклов укладки на паллеты в пищевой промышленности.

MAXPRO добилась больших преимуществ в транспортировке пакетов с помощью захватного устройства Kenos® KVGL компании Piab…

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить