- Блог Piab
- «Lagom» — не самая лучшая идея, но подходит для всего
«Lagom» — не самая лучшая идея, но подходит для всего

В целом моя роль как директора по технологиям производства заключается в том, чтобы устанавливать требования, сообщать о том, что необходимо, и правильно оценивать, что является уже достаточно хорошим результатом, а что требует доработки. Разработка вакуумной присоски MX была особенной во многих отношениях.
Это плод многих лет различных разработок, в которых мы использовали технологии и ноу-хау самых опытных конструкторов и специалистов по материалам для создания изделия, которое решало задачу, поставленную нашими командами по продажам и группой стратегических специалистов в быстро развивающемся сегменте электронной коммерции. То есть, это была совместная работа специалистов отдела исследований и разработок и службы сбыта. Таким образом, она воплотила в себе всестороннее коллективное ноу-хау различных групп специалистов Piab, участвовавших в разработке. Кроме того, мы провели подробные практические технические занятия с командой маркетологов, чтобы помочь им разобраться в преимуществах этой конкретной вакуумной присоски. Поэтому, в конечном счете, моя роль в выводе на рынок вакуумной присоски MX заключалась в том, чтобы склеить все эти разрозненные части и отстаивать преимущества данного изделия. И я был впечатлен усилиями всех, начиная с создания конструкции и закупок материалов и заканчивая маркетинговой презентацией, — все уловили суть той ценности, которую несет в себе данное изделие, и сделали все возможное, чтобы вывести его на рынок.
Я считаю, что вакуумная присоска MX — это самый интересный продукт, созданный компанией Piab с тех пор, как я начал здесь работать в 2008 году. Вакуумная присоска MX будет делать именно то, для чего она предназначена. Это не самая лучшая присоска для какого-то конкретного применения. Это лучшая присоска для того, чтобы применять ее к огромному множеству разнообразных продуктов. В шведском языке у нас есть выражение «lagom», которое трудно перевести. Если передать его описательно, то оно означает, что эта присоска — как раз то, что нужно. Она не является наилучшим вариантом для какого-либо конкретного применения, так как это сделало бы ее непригодной для других сфер. Целью создания вакуумной присоски MX действительно была разработка вакуумной присоски с идеально сбалансированными компромиссными характеристиками, которые подходили бы для всех областей применения, и это именно то, чего мы достигли.
В процессе работы в компании Piab для меня самое главное — это умение открывать для себя что-то новое и другое. В компании Piab мы никогда не уклоняемся от того, что трудно, или где результат не ясен. Напротив, у нас довольно смелый подход, позволяющий нам пробовать новые пути для получения лучших или худших результатов, что является сильной мотивацией. Для меня работа в компании Piab — это не вопрос престижа. Это компания, в которой легко найти необходимую поддержку. Несмотря на свой стремительный рост, она остается компанией, ориентированной на отношения даже с заказчиками.