- Блог Piab
- Чем тоньше кромка, тем лучше захват
Чем тоньше кромка, тем лучше захват! Серия X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX

В качестве старшего инженера-конструктора в составе отделения концептуального системного проектирования отдела исследований и разработок в структуре подразделения автоматизации моя роль в выводе на рынок вакуумной присоски MX заключалась в разработке и проектировании присоски при поддержке моих коллег по отделению. Идея разработки вакуумной присоски MX возникла уже много лет назад, когда я посетил предприятие по производству резиновых смесей на острове Готланд, выпускающее очень тонкий полиуретан (PU) для заказчика, что позволило мне сразу же подумать о кромке вакуумной присоски.
Однако на тот момент у нас не было конкретного проекта. С началом быстрого распространения электронной коммерции стало ясно, что нужна универсальная присоска, которая могла бы весьма неплохо справляться с полиэтиленовыми пакетами и картонными коробками за один захват. В частности, транспортировка пакетов становится все более и более сложной, так как они изготовлены из более тонкого и биоразрушаемого материала. Это позволило воскресить идею создания вакуумной присоски с очень тонкой кромкой, сделанной из чрезвычайно прочного материала, способного выдерживать износ таких материалов, как полиуретан.
В течение некоторого времени эта идея покоилась в ящике, пока не наступило время оживления и реализации в связи с сотрудничеством с одной нидерландской компанией, у которой был заказчик такого же типа как Amazon. Они работали над созданием захвата для применения в электронной коммерции, но им нужна была наша поддержка. Поэтому мы пришли на выручку и помогли им с конструкцией захвата. Благодаря этой работе я осознал, что нам нужна более универсальная присоска в нашем ассортименте продукции, чтобы избежать необходимости менять вакуумные присоски при работе с различными типами изделий. В электронной коммерции важным фактором является скорость при подборе различных объектов. Это, по сути, заставило меня задуматься о разработке вакуумной присоски MX.
Когда мы представили первые чертежи нашему постоянному поставщику, он отказался, не поверив, что сможет изготовить такую тонкую кромку. Потребовалось несколько этапов доработки и изменение технологии изготовления для достижения стабильного процесса массового производства вакуумной присоски MX.
Проработав в компании Piab восемь лет и глядя на 70-летний юбилей нашей компании в этом году, я рассматривал вакуумную присоску MX как отражение всех других вакуумных присосок, которые были разработаны за эти годы. Таким образом, все эти присоски оказывают влияние на конструкцию и техническое ноу-хау. Объединенный опыт создания каждой из них способствовал созданию данной присоски. Без предыдущих разработок и опыта, полученного при создании предшествующих вакуумных присосок, присоска MX была бы невозможна.
Другим важным для меня аспектом в разработке является гибкость и свобода в том, как я работаю, что является исключительным в компании Piab. Это, конечно же, связано с большой ответственностью. Я могу управлять только тем, как я занимаюсь привычным делом, и у меня есть свобода изучать и пробовать новые изделия. Дух компании Piab заключается не в том, чтобы сказать «нет», а в том, как мы можем это сделать. Каждый может предлагать новые идеи.
Для меня важен не столько результат, сколько корпоративная культура. По правде говоря, когда я подавал заявление на замещение этой должности, мне даже казалось, что вакуумная технология звучит немного скучно. Но атмосфера, которая царит в отделе исследований и разработок, а также во всех других отделах компании Piab, очень доброжелательная и открытая, и именно это мотивирует меня идти по этому пути, позволяя разрабатывать по-настоящему передовые инновации, такие как вакуумная присоска MX.