- Neuheiten
- Ausgewählte Joulin-Greifer werden jetzt unter der Marke Kenos® verkauft
Ausgewählte Joulin-Greifer werden jetzt unter der Marke Kenos® verkauft

Ende Mai hat Piab Joulin, einen weltweit führenden Anbieter von Vakuumgreiflösungen, übernommen und drei von Joulins Greiferserien in sein Kenos® Portfolio integriert. Während die Lösungen für die Schwerindustrie weiterhin unter der Marke Joulin vermarktet werden, unterstützen deren Experten diese Industrien bei der Auswahl des besten Systems für jeden individuellen Kunden ebenfalls wie zuvor.
Der Markt für Materialtransportlösungen wächst schnell, daher passt Joulin strategisch perfekt zum Piab-Geschäft. Durch die Übernahme entwickelt Piab die Automatisierung weiter, dadurch dass wir unsere Position als weltweit führendes Automatisierungsunternehmen in unseren Kernindustrien und -anwendungen stärken und so einen bedeutenden Schritt in die Rohholzindustrie machen, wobei wir auf Joulins 60-jähriger Erfahrung aufbauen.
Um das Angebot an Möglichkeiten für Schwerlastanwendungen und die Holzindustrie weiter zu stärken und auszubauen, werden diese Lösungen, bestehend aus Großgreifern und Portalkränen, weiterhin unter der Marke Joulin vermarktet. Die in der Branche bekannten Experten werden weiterhin Lösungen für individuelle Kundenbedürfnisse entwickeln und ihren Top-Service anbieten.
Gleichzeitig werden die ausgewählten, von Joulin entwickelten Greiferserien, darunter der MiniGrip, der FlexiGrip und der Safe&Light, in die Marke Kenos® integriert, die das bestehende Piab-Portfolio optimal ergänzt und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden noch stärker unterstützt.
Der Kenos® MiniGrip (KMG) eignet sich gut für die FMCG-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Automobilindustrie. Es handelt sich um einen Flächengreifer, der für Anwendungen mit geringem Spielraum in einem End-of-Arm-Tooling (EOAT) angepasst werden kann. Seine Schaumstoffoberfläche ermöglicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Objekten ohne weitere Anpassung zu greifen. Bei ungleichen Lagenhöhen kann der KMG mit Niveauregulierungen ausgestattet werden, ohne dass die Montagevorrichtung geändert werden muss. Mehr darüber hier!
Der Kenos® FlexiGrip (KFG) eignet sich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Automobil- und Bauindustrie. Es handelt sich um einen Vakuumflächengreifer, der als Einzelgreifer auf Robotern sowie auf Cobots eingesetzt oder zu einem EOAT für den Einsatz mit Industrierobotern kombiniert werden kann. Mit seiner Schaumstoffoberfläche bietet er außerdem die Flexibilität, eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte ohne weitere Anpassung zu greifen. Seine modulare Bauweise ermöglicht ein schnelles und einfaches Umrüsten bei Produktwechseln sowie eine einfache Integration in bestehende Anlagen. Mehr darüber hier!
Der Kenos® Safe&Light (KSL) eignet sich für den Einsatz in Anwendungsbereichen wie Verpackung, Lagerhaltung und End-of-Line-Produktion. Dank seiner speziellen Konstruktion aus einer Kohlefaserstruktur, die einen Schaumstoffkörper trägt, ist er extrem leicht und ermöglicht eine maximale Ausnutzung der Nutzlast des Roboters oder Cobots. Es handelt sich um eine robuste und einfache Lösung für eine breite Palette von Aufgaben, insbesondere für Palettierarbeiten in rauen und staubigen Umgebungen. Mehr darüber hier!
Als führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie bietet Piab eine breite Palette von Lösungen für verschiedene Industrien und Anwendungsbereiche, von Saugnäpfen und Pumpen bis hin zu kompletten EOAT- und kundenspezifischen Lösungen. Unabhängig der Bedürfnisse und Anforderungen an die Produkte, die Experten von Piab unterstützen alle Kunden bei der richtigen Auswahl von Greifwerkzeugen und agieren als zuverlässiger Partner von Anfang an und darüber hinaus.
Für weitere Informationen
Luba Biber, Global Marketing Manager, Vacuum Automation Division
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Germany
www.piab.com
About Piab
Bei Piab entwickeln wir die Automatisierung weiter und schaffen nachhaltige Lösungen für einen sichereren und effizienteren Arbeitsplatz in einer automatisierten Welt. Wir bieten Robotern Greiffähigkeiten, intelligenten Materialfluss und den Menschen Hebekraft. Wir wollen die Welt von heute zum Besseren verändern. Dieser Ehrgeiz ist in alles eingebettet, was wir tun. Es steckt in jeder Idee, jeder Interaktion, jedem Produkt und jeder Lösung, die wir anbieten. Unsere Kunden kommen aus allen Bereichen, einschließlich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Automobilindustrie, der Verpackungsindustrie, der Logistik- und Lagerhaltung, dem elektronischen Handel, der Elektronik-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie der allgemeinen Fertigung.
Die Vision von Piab ist eine automatisierte Welt, in der keine Ressourcen verschwendet und keine Menschen verletzt werden.
Mit einem Umsatz von ca. 1,9 BSEK, mehr als 1000 Mitarbeitern und 4 Geschäftsbereichen ist Piab eine globale Organisation, die Kunden in mehr als 100 Ländern über ein Netzwerk von Tochtergesellschaften und Händlern bedient.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.