- Actualités
- Traitement automatique des paquets de pâtes
Traitement automatique des paquets de pâtes avec le Kenos® KVGL de Piab

Grâce à l'utilisation d'un seul préhenseur par aspiration Kenos® KVGL de Piab, Selematic a créé un système d'emballage automatique de pointe, permettant une réduction significative des coûts et une augmentation importante de la productivité lors de la manipulation de différents formats et couches de pâtes.
Sur un système d'emballage automatique des paquets de pâtes dans des boîtes en carton, Selematic SpA a installé un préhenseur par aspiration Kenos® KVGL de Piab, actionné par un robot cartésien, pour la manipulation de différents types de paquets, tels que les paquets carrés de pâtes courtes à double fond, les paquets gonflés pour les pâtes en forme de nid et les paquets de pâtes longues en forme de coussin.
La boîte en carton est remplie par le haut avec un chevauchement progressif des couches de paquets de pâtes. Le procédé comprend un nombre élevé de formats et de stratifications. La priorité visait donc à réduire au minimum le remplacement des systèmes de préhension inhérent aux changements de formats. Un autre problème lié aux ruptures fréquentes, survenant principalement avec les paquets en papier, se posait.
« Avant de commencer la collaboration avec Piab, les paquets de pâtes étaient regroupés au moyen d'une soufflerie utilisant des systèmes de préhension internes. Lorsque la taille des paquets et/ou la stratification de ceux-ci à l'intérieur des cartons changeaient, les préhenseurs devaient être remplacés. Tout cela impliquait des temps d'arrêt coûteux et avait un impact négatif sur les temps de cycle » explique Alessandro Vitiello, coordinateur du service d'ingénierie chez Selematic, responsable du projet.
« De plus, les ruptures de paquets étaient fréquentes, surtout pour les paquets en papier, en particulier avec certains types de pâtes (comme les pennes). Grâce au Kenos® KVGL, nous avons résolu les deux problèmes, en parvenant à regrouper tous les formats de pâtes, même de tailles différentes, avec un seul système de préhension (dont la longueur est égale à l'ouverture de la caisse-palette), sans endommager les paquets. Diminuer les coûts de façon significative tout en gagnant en productivité. Avant de choisir le Kenos® KVGL de Piab, nous avons également testé d'autres solutions qui fonctionnaient plutôt bien, mais revenaient bien plus cher.
Nous avons également été séduits par les services de conseils offerts par Piab lors de la mise en place du projet. Les techniciens de la succursale italienne, en collaboration avec Tesfluid, distributeur agréé de Piab, nous ont aidés à choisir la bonne pompe à vide et à identifier le type de ventouses le plus approprié pour un couplage avec le système Kenos® KVGL ».
Le Kenos® KVGL a été équipé avec les ventouses piGRIP® de Piab, dotées de lèvres BGI de 34 mm de diamètre.
Grâce aux solutions adoptées, la capacité de production maximale atteinte par le système d'emballage est de 80 à 120 paquets par minute en fonction du produit
Les systèmes de préhension par aspiration Kenos® de Piab sont conçus pour simplifier les processus de manipulation des industries alimentaires, de l'emballage et du bois, ainsi que dans de nombreux autres domaines d'application. Il s'agit d'une gamme polyvalente, conçue pour la manipulation d'une grande variété d'objets, de formes, tailles et densités différentes. La plupart des préhenseurs peuvent être équipés d’un générateur de vide intégré ou adaptés à un générateur de vide séparé au moyen d’une pompe ou turbine à canal latéral, comme c’est le cas pour Selematic. Parmi les différents systèmes Kenos® disponibles, le KVGL est le modèle qui convient le mieux à l'industrie alimentaire, en raison de sa polyvalence et de sa capacité à créer des solutions spéciales basées sur des besoins d'application spécifiques.
piGRIP® est un concept exclusif de ventouses configurables, avec des pièces optimisées individuellement, afin de faciliter la préhension et la manipulation de divers types d'objets ou de surfaces, tout en assurant des mouvements rapides et sûrs.