- News
- Ancora in funzione dopo quattro decenni - storia di un conveyor di straordinaria durata
Ancora in funzione dopo quattro decenni - storia di un conveyor di straordinaria durata

Ricordate l’anno 1982? Walkman, spalline imbottite, jeans scoloriti, la guerra delle Isole Falkland e l’uscita della canzone dei Culture Club “Do you really want to hurt me?”. Sembra di parlare di un tempo molto lontano, vero? Eppure, presso lo stabilimento di un produttore di detergenti in polvere a Halland, Svezia, un conveyor C2 di Piab funziona in modo affidabile proprio da quell’anno. Sono passati oltre 40 anni.
Per celebrare il 70° anniversario di Piab, la divisione Vacuum Conveying ha organizzato un concorso basato sulla longevità e affidabilità dei propri sistemi. Durante il concorso The Hunt, clienti e dipendenti hanno scavato a fondo negli archivi per trovare il conveyor Piab più vecchio e ancora funzionante in tutto il mondo. Ed è stato trovato a Halland, dove nel 1982 Berith e Sverker Paulson hanno installato un conveyor C2 nella linea di produzione della loro azienda a conduzione famigliare Weba Kemi, produttrice di detergenti .
I registri mostrano che questo conveyor ha avuto bisogno di manutenzione solo nel 2017, quando l’ex responsabile del laboratorio di prova Calle Renström e l’area sales manager Melvin Zetterberg di Piab hanno visitato Weba per saldare il coperchio inferiore. Ma questo è tutto. Per quasi 40 anni, il conveyor ha funzionato senza problemi presso Weba, assicurando un ambiente sicuro e privo di polveri nella linea di produzione di sostanze chimiche.
Per incontrare i vincitori, Melvin Zetterberg, Area Sales Manager, ha fatto visita a Berith e Sverker Paulsson a Halland appena prima di Natale dell’anno scorso. Durante la visita, hanno anche parlato di come Weba potrà servirsi al meglio del premio vinto: un conveyor nuovissimo che riceverà nel 2022.
I proprietari dell’azienda, che produce detergenti in polvere sia per clienti industriali che privati in tutti i Paesi Nordici, ricordano il motivo esatto per cui scelsero il conveyor Piab: “Spostare la polvere su una linea di produzione comporta un grave rischio potenziale, dal momento che gli impulsi elettrici possono provocare esplosioni, se qualcosa va storto. Piab è stata l’unica ad offrirci una soluzione basata sul vuoto e non sull’elettricità. Quindi, dopo averla individuata, è stato facile prendere la nostra decisione.”
“Anche se abbiamo incontrato dipendenti di Piab solo due volte per questioni inerenti al nostro prodotto, abbiamo parlato con loro presso varie fiere nel corso degli anni, ed è sempre stato un piacere.”
Floris Rouw, Presidente della divisione Vacuum Conveying, ha detto: “Congratulazioni a Weba Kemi per i 40 anni di utilizzo sostenibile della nostra soluzione di trasporto pneumatico e per il nuovo conveyor piFLOW®p.“