Incremento della produttività nella formatura di scatole in un'applicazione veterinaria

Impiegando le ventose B52XP e la pompa piCOMPACT®23 SMART di Piab, Cob-Solution ha progettato e realizzato un impianto che permette di gestire la presa e l’apertura di scatole di cartone presso la farmacia veterinaria Rao Farmaceutici, azienda siciliana che sta investendo nell’e-commerce e vende in tutta Europa.
L’impianto di Cob-Solution, chiamato CoBox Erector, è stato installato all’interno del reparto di logistica nella sede di Partinico del cliente, in provincia di Palermo. La soluzione è stata realizzata per sollevare l’operatore dall’attività ripetitiva di formatura e nastratura delle scatole, permettendogli di potersi dedicare a mansioni a più alto valore aggiunto.
Il processo di produzione
L’impianto è totalmente configurabile ed offre la possibilità di gestire diversi formati scatola, grazie al design a doppia baia. La capienza massima di ciascuna baia è di 40 pezzi con spessore del cartone di 5 mm. L’impianto è in grado di formare e di nastrare 4 scatole al minuto, prelevando la scatola abbattuta direttamente dal magazzino. Il gripper con le soluzioni di Piab viene impiegato nella fase di formatura.
Una volta formate e nastrate, le scatole sono depositate su una rulliera in alto e, per gravità, scendono sulla linea dove c’è l’operatore, che le riempie con i prodotti ordinati online dai clienti: farmaci, parafarmaci, integratori e antiparassitari sia per piccoli che grandi animali. Questi prodotti sono immessi nella linea di produzione da un magazzino automatico.
Dopo essere riempite, le scatole vengono chiuse e nastrate sempre dall’impianto di Cob-Solution. Successivamente sono controllate dall’operatore, etichettate in automatico e spedite ai clienti.
L’impianto di Cob-Solution è dotato di assitenza remota per ridurre gli interventi in loco e ottimizzare tempo e risorse.
Le problematiche iniziali
"La difficoltà era rappresentata dalla differenza dimensionale dei formati scatola da gestire, problematica che è stata risolta grazie alla consulenza dei tecnici Piab che ci hanno consentito di movimentare con affidabilità e precisione anche il formato più grande e pesante del nostro cliente”, dice Federico Caroppo, CEO di Cob-Solution.
"Un’altrà sfida da affrontare è stata la porosità e rigidità del cartone. Anche in questo caso la competenza dei tecnici Piab e del Sig. Cristian Mazzetti della ditta TMA, distributore autorizzato Piab, ci ha guidato al meglio nella scelta della corretta tecnologia”, aggiunge Matteo Barbieri, Responsabile Tecnico di Cob-Solution.
La collaborazione e i risultati ottenuti
Continua Federico: “Piab è sempre stata la nostra prima scelta dal punto di vista tecnico per le nostre soluzioni standardizzate per l’affidabilità che è in grado di garantirci. Per noi è essenziale avere un fornitore che sia in grado di dimensionare e fornire un sistema di presa a vuoto completo, come in questo caso, evitando di utilizzare un mix di prodotti che rendano complesso anche l’eventuale approvvigionamento di spare parts da parte del cliente.
Conclude Matteo: “Grazie alle soluzioni automatizzate adottate, il nostro cliente ha avuto un incremento di produttività del 30% e sta valutandone l’introduzione in altri suoi stabilimenti produttivi. La maggior parte delle piccole e medie aziende non hanno ancora percepito a pieno cosa può fare la tecnologia collaborativa per loro e noi aiutiamo le aziende proprio in questa presa di coscienza".
I vantaggi della tecnologia del vuoto di Piab
Le ventose a soffietto B-XP sono ideali per superfici irregolari e porose come il cartone. Sono realizzate in DURAFLEX® un materiale appositamente sviluppato da Piab, che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Inoltre, il materiale DURAFLEX® è anti alone.
Basato sulla tecnologia COAX®, piCOMPACT®23 SMART è un eiettore a vuoto configurabile, sviluppato per applicazioni di movimentazione robotizzate. Integra 2 elettrovalvole per la gestione del vuoto e del soffio di rilascio, un vacuostato e una serie di funzioni software sofisticate che permettono di ridurre il consumo di aria compressa e di semplicare la sua installazione e la programmazione del robot per via della sua estrema flessibilità. Presenta un design ottimizzato per la massima affidabilità, versatilità, alte portate e tempi di ciclo ridotti.
La tecnologia di generazione del vuoto COAX® di Piab riduce al minimo il consumo di energia, offrendo al contempo una presa sicura e veloce, grazie alla sua elevata portata iniziale.
Vuoi saperne di più? Contattaci!
Info su COB-Solution
Cob-Solution è una startup innovativa fondata nel 2019 con un forte focus sulla robotica collaborativa. L’azienda offre soluzioni per l’automazione all’avanguardia, mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate in ottica industria 4.0., garantendo una maggiore efficienza dei processi produttivi. Cob-Solution mette a disposizione del cliente competenze specializzate ed il know-how acquisito nel campo dell’automazione industriale, analizzando il ciclo produttivo ed identificando le attività ripetitive che possono essere facilmente automatizzate, aumentando la produttività.