- News
- Gripper Kenos® KVG per migliorare la produttività nella movimentazione delle lamiere metalliche
Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling

Utilizzando i gripper Kenos® KVG di Piab, Automation Technology ha progettato e costruito una linea di piegatura, giunzione, assemblaggio e rivettatura per lamiere zincate, ottimizzando sia i tempi di ciclo che la sicurezza degli operatori.
Automation Technology, leader nel campo dell’automazione industriale, ha sfruttato la sua esperienza e competenza per progettare e costruire una linea automatizzata per un produttore italiano leader di prefabbricati. Il successo del progetto è dipeso dall’implementazione dei gripper Kenos® KVG di Piab, che hanno svolto un ruolo cruciale in varie fasi del processo produttivo, dalla movimentazione di lamiere lisce a quelle grecate, fino all’assemblaggio finale.
Per soddisfare i diversi requisiti del processo di produzione, Automation Technology ha sviluppato sistemi di presa specifici: uno con quattro gripper Kenos® KVG per le fasi iniziale e intermedie (piegatura, grecatura e giunzione) e un altro con sei gripper Kenos® KVG per la fase di rivettatura, dove vengono assemblate pareti composte da 2 o 3 elementi e ante.
“I gripper Kenos® si sono dimostrati particolarmente efficaci nella movimentazione delle lamiere del nostro cliente, che sono molto delicate, hanno uno spessore massimo di 0,35 mm e richiedono una presa salda e affidabile”, afferma Giampaolo Giacometti, Mechanical Engineering Manager di Automation Technology. “Abbiamo scelto i gripper Kenos® per la loro versatilità e capacità di gestire la variabilità delle superfici delle lamiere, preferendoli ai sistemi multiventosa, che non offrono un’affidabilità adeguata per questa specifica applicazione e avrebbero richiesto una maggiore manutenzione”.
“I gripper Kenos® permettono di manipolare differenti formati di lamiere senza la necessità di effettuare un cambio tool, riducendo significativamente i tempi di fermo macchina e migliorando la produttività”, aggiunge Edoardo Carretta, Titolare di Automation Technology.
Grazie alla linea robotizzata e alla tecnologia di Piab, il system integrator di Borgaro Torinese ha sostituito con successo la manodopera manuale, eliminando il rischio di infortuni legati all’uso di presse.
I sistemi di presa a vuoto Kenos® di Piab sono progettati per semplificare i processi di movimentazione in vari settori e applicazioni industriali. Questa gamma versatile, basata su gripper in spugna o a ventose, è in grado di manipolare un’ampia varietà di oggetti con forme, dimensioni e materiali diversi. I sistemi di presa Kenos® possono essere dotati di generazione del vuoto integrata attraverso gli eiettori multistadio COAX® di Piabi, come nel caso dei gripper installati da Automation Technology, o preparati per la generazione di vuoto esterna, ad esempio mediante una pompa elettrica soffiante a canali laterali.
La gamma Kenos® KVG, disponibile in due larghezze, KVG60 (utilizzata da Automation Technology) e KVG120, è completamente personalizzabile in termini di lunghezza, tipo di foratura della spugna o di ventose, tipologia di tecnologia interna (a valvole autoescludenti o a foro calibrato) o di generatore di vuoto, e permettono di manipolare svariate tipologie di oggetti di diversi settori industriali, dall’industria del mobile al packaging.
La tecnologia di generazione del vuoto COAX® di Piab è progettata per ridurre al minimo il consumo energetico, offrendo al contempo una presa sicura e veloce grazie all’elevata portata iniziale. L’unità pompa può fornire prestazioni elevate anche quando la pressione di alimentazione è bassa o fluttuante. Test comparativi indipendenti condotti presso il Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU di Dresda (Germania) hanno dimostrato che gli eiettori PIAB presentano un consumo d’aria compressa considerevolmente inferiore rispetto agli eiettori di altri produttori, riducendo così i costi legati alla fornitura di aria compressa e di produzione globali.
Automation Technology Srl
Automation Technology, forte di un’esperienza ventennale nel settore dell’automazione industriale, è specializzata nella realizzazione di impianti e linee robotizzate chiavi in mano, proponendosi come partner ideale per le aziende che credono nello sviluppo tecnologico legato alle logiche di produzione, aumentandone la competitività nel mercato globale.
Ogni progetto inizia con un’attenta analisi delle esigenze del cliente, creando la soluzione migliore in termini di produttività e ROI.
Automation Technology opera in tutti i settori industriali e gestisce l’intero processo, dalla progettazione alla manutenzione fino all’assistenza post-attivazione dei sistemi. Inoltre, per sfruttare appieno il potenziale delle linee robotiche, offre sessioni di formazione per gli operatori affinché siano sempre aggiornati.
Per maggiori informazioni
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Torino, Italia
www.piab.com