- News
- Estremamente leggero e robusto: il nuovo strumento di pallettizzazione Kenos®Safe&Light consente di massimizzare l'utilizzo del robot.
Estremamente leggero e robusto: il nuovo strumento di pallettizzazione Kenos®Safe&Light consente di massimizzare l'utilizzo del robot.

Le PMI puntano sempre di più ad automatizzare i processi di pallettizzazione eseguiti manualmente. Avvalendosi di cobot o di piccoli robot industriali, hanno bisogno di soluzioni di presa facili da installare e da utilizzare. Robustezza e versatilità sono ulteriori requisiti per mantenere elevati tempi di attività e massimizzare l'usabilità. Lo strumento di pallettizzazione Kenos® Safe&Light (KSL) di Piab offre proprio questo: una soluzione robusta, semplice ed estremamente leggera per una vasta gamma di applicazioni, in particolare quelle gravose, in ambienti difficili e polverosi.
Con un payload fino a 59 kg, a seconda della dimensione del gripper selezionato, KSL è ideale per la movimentazione di cartoni in applicazioni di magazzino ed e-commerce, nonché per la movimentazione di parti in legno, di materiali da costruzione o per i processi di produzione di fine linea. Grazie alla combinazione di leggerezza ed elevato payload, KSL consente di realizzare soluzioni di sistema economicamente vantaggiose. A seconda degli articoli da movimentare, può essere necessario un cobot o un piccolo robot industriale, spesso utilizzato anche nelle celle di pallettizzazione standard.
Dotato di spugna EasyFoam, KSL può essere configurato in modo ottimale per adattarsi ad applicazioni specifiche. Il fissaggio magnetico consente di cambiare la spugna in modo rapido e semplice per un uso intensivo, riducendo così i tempi di fermo per la sostituzione.
Grazie allo speciale design della struttura in fibra di carbonio che contiene un corpo in spugna, è estremamente leggero e consente di sfruttare al massimo il payload del robot o del cobot. Questo permette di risparmiare notevolmente sui costi del sistema, poiché un robot o un cobot più piccoli possono essere sufficienti per le rispettive applicazioni. Inoltre, il suo design lo rende una soluzione naturalmente adattata alle applicazioni collaborative.
I gripper sono disponibili con tecnologia a valvole o a limitazione del flusso. Il cliente ha la possibilità di scegliere una soluzione con un sistema di valvole autoescludenti indipendenti che assicura un livello di vuoto costante e non richiede alcuna regolazione. In alternativa, è possibile utilizzare una soluzione economica con un sistema di fori calibrati che consente di prelevare gli articoli capovolti.
Il gripper KSL può essere dotato di generazione di vuoto interna o esterna. È disponibile anche un kit valvole opzionale per un eiettore a vuoto. Quando il gripper viene utilizzato con un cobot UR, un UR Cap è incluso nella fornitura, consentendo una soluzione plug&play. Il gripper è indicato anche per essere utilizzato con tutti gli altri tipi di cobot o piccoli robot industriali presenti sul mercato.
Vantaggi per il cliente, in sintesi:
- Gripper progettato per cobot con un peso molto ridotto che consente di massimizzarne il payload
- Processi ininterrotti in ambienti difficili e polverosi, grazie al design robusto e resistente e ai materiali e alla tecnologia delle valvole
- Tempi di fermo ridotti grazie al sistema magnetico EasyFoam per una sostituzione rapida e semplice della spugna
Principali applicazioni:
- Processi di produzione di fine linea
- Packaging / Stoccaggio
- Movimentazione di parti in legno