- News
- Le nuove ventose BXP ESD movimentano le batterie garantendo una messa a terra più sicura.
New BXP ESD cups move batteries to safer ground

BXP ESD è una nuova gamma di ventose modulari, sviluppate per proteggere i componenti sensibili di batterie, celle a combustibile ed elettronica dagli effetti negativi delle scariche elettrostatiche durante la movimentazione. “Siamo orgogliosi di offrire questa utile innovazione ai nostri clienti del settore automotive in un momento in cui il settore è in piena espansione”, afferma Anders Falk, Automotive Product Manager della divisione Piab Vacuum Automation.
La scarica elettrostatica (ESD), un improvviso flusso di elettricità accumulata tra due oggetti, è un effetto collaterale negativo per molte industrie manifatturiere. Oltre a rappresentare un pericolo per i lavoratori, le scariche elettrostatiche possono causare danni ai componenti sensibili della batteria o ai componenti elettronici, causando malfunzionamenti o guasti.
Il problema viene generalmente risolto attraverso l'uso di attrezzature antistatiche esterne collegate all'interno della fabbrica e alle macchine. Aggiunte che alla fine portano a costi e manutenzione più elevati, ma possono anche essere difficili da applicare in spazi già ristretti. Questo può anche limitare il movimento della macchina.
Per aiutare i clienti a superare questo problema, Piab ha sviluppato una nuova gamma di ventose in cui è integrata la tecnologia di protezione ESD.
“BXP ESD è un nuovo tipo di ventosa modulare progettata per movimentare oggetti sensibili in qualsiasi processo di produzione di batterie o celle a combustibile. È realizzata in ESD DURAFLEX, un poliuretano semiconduttivo sviluppato per consentire la messa a terra degli oggetti manipolati. La messa a terra assicura che l’accumulo di elettricità statica venga dissipato in modo sicuro”, afferma Anders Falk, Automotive Product Manager della divisione Piab Vacuum Automation.
Indipendentemente dalle dimensioni scelte, la nuova ventosa BXP ESD copre un intervallo di resistenza superficiale da 10^6 a 10^9 Ω (Ohm), che garantisce la sicurezza e l'integrità di batterie, celle a combustibile e componenti elettronici in qualsiasi situazione di manipolazione. Un intervallo testato e approvato da un istituto indipendente.
Oltre alle qualità antistatiche, ESD DURAFLEX è flessibile e durevole, in quanto combina l’elasticità della gomma e la resistenza all’usura del poliuretano. Prima del montaggio, ogni ventosa è abbinata a uno speciale attacco conduttivo conforme agli attuali requisiti anti-ESD. L'installazione viene comunque eseguita con la stessa facilità delle ventose standard.
“Con questa configurazione integrata, Piab facilita la dissipazione dell’elettricità statica dannosa senza aggiungere attrezzature pesanti ai macchinari interessati. Siamo orgogliosi di offrire questa utile innovazione ai nostri clienti del settore automotive in un momento in cui il loro settore è in piena espansione”, conclude Anders Falk.
Le nuove ventose BXP ESD possono essere configurate e ordinate su piab.com.