Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News
  • L'eiettore Chip di Piab facilita la respirazione per i pazienti di COVID-19

L'eiettore Chip di Piab facilita la respirazione per i pazienti di COVID-19

Pubblicato 05/05/2020

La generazione di vuoto con l'espulsore di chip X10L di Piab aiuta a pompare la secrezione bronchiale all'interno degli aspiratori creati da un grande produttore di apparecchiature mediche, garantendo che le secrezioni, il sangue e altri liquidi possano essere aspirati silenziosamente e in grandi quantità.

Stiamo facendo tutto il possibile per arrestare la diffusione di COVID-19. Pratichiamo il distanziamento sociale, indossiamo mascherine e guanti monouso e non ci siamo mai lavati le mani tanto spesso come ora. Eppure, il virus si diffonde, spesso in forma lieve, ma a volte con tutta la sua forza.

Questo è esattamente il momento in cui tutti i produttori industriali sono chiamati a porre rimedio alla situazione per coloro che sono stati colpiti, salvando le loro vite. Mantenere una capacità respiratoria funzionante è di estrema importanza. Oltre alle macchine per la respirazione, vi è la necessità di un elevato numero di aspiratori di secrezioni per stabilizzare la funzionalità polmonare del malato. Un grande produttore di tecnologia medica ha quindi aumentato enormemente la propria produzione di aspiratori di secrezioni bronchiali. Piab ha seguito l’esempio e può quindi consegnare il proprio Chip Ejector in grandi quantità e con un breve preavviso.

Questi aspiratori di secrezioni bronchiali sono dotati della mini-pompa Chip di Piab. Questo eiettore a due stadi di dimensioni ridotte ha una potenza di aspirazione di 50 litri al minuto a una pressione operativa di 5,5 bar. Ciò consente di aspirare grandi quantità di secrezioni, sangue e altri fluidi che compromettono la funzionalità polmonare.

Chip Ejector X10L è una mini pompa unica, progettata appositamente per la tecnologia del vuoto in ambito medico. Ogni eiettore viene testato in laboratorio da Piab, pulito e confezionato singolarmente in vaschette multiuso, privo di grasso e olio.

Bernd Gries, Responsabile Vendite globali S-OEM, responsabile dello sviluppo del prodotto presso Piab, aggiunge: “Il nostro Chip Ejector X10L dimostra da anni la sua funzione di generatore del vuoto negli aspiratori delle secrezioni bronchiali. Questa mini pompa è stata scelta perché può essere regolata in modo molto preciso e fornisce sempre risultati riproducibili. Ciò significa che alcuni punti fissi per la regolazione, dove la pressione di alimentazione determina il livello di vuoto da raggiungere, devono essere sempre soddisfatti. Quindi, se si passa tra diverse impostazioni di pressione di alimentazione, si deve sempre ottenere lo stesso livello di vuoto. È essenziale per il funzionamento senza problemi degli aspiratori di secrezioni bronchiali nella pratica clinica quotidiana, facile da usare e con funzionamento affidabile e riproducibile. Poiché l’aria compressa viene generata con ossigeno puro, la fornitura senza grasso né olio è particolarmente importante.”[CG1]

Chip Ejector X10L raggiunge un vuoto massimo di -93 kPa e può essere accuratamente controllato grazie alle cosiddette “valvole a farfalla”, che regolano il flusso d’aria tra le due fasi dell’eiettore.

A proposito di Piab
Piab fornisce soluzioni intelligenti per il mondo automatizzato, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchinari nei settori di logistica per e-commerce, alimentare, farmaceutico, medtech, automobilistico e manifatturiero in generale a migliorare efficienza energetica, produttività e ambienti di lavoro. Con più di 700 dipendenti e un fatturato di 1,2 miliardi di SEK nel 2018, Piab è un’organizzazione globale con clienti in quasi 70 Paesi e una vasta rete di affiliate e distributori. Sfruttando lo sviluppo tecnologico continuo nei campi di automazione e robotica, e rivolgendosi a segmenti di mercato ed aree geografiche ad alta crescita, la visione di Piab è diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni
Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta