- News
- Manipolazione automatica di lastre di vetro in assoluta sicurezza
Manipolazione automatica di lastre di vetro in assoluta sicurezza

Impiegando le ventose ad elevato attrito DURAFLEX®, i generatori di vuoto VGS™5010 ed i dispositivi piSAVE® di Piab, Forvet SpA ha realizzato degli end-of-arm tool che permettono di movimentare lastre di diverse dimensioni in un sistema di lavorazione del vetro all’avanguardia installato presso una primaria multinazionale del settore dell’edilizia.
L’impianto COMBIFLEX di Forvet è considerato un gioiello di tecnologia che combina sei macchine in una effettuando contemporaneamente le lavorazioni di molatura, fresatura, foratura, lavaggio e asciugatura del prodotto finito.
I prodotti Piab sono impiegati per il carico e lo scarico automatico delle lastre a completamento delle operazioni eseguite dal sistema. Nel telaio del caricatore delle lastre, le ventose DURAFLEX® prelevano il vetro in posizione verticale da un cavalletto a bordo macchina e lo depositano in posizione orizzontale sul banco di lavoro della linea. Le stesse ventose posizionate sui telai di scarico automatico, prelevano il vetro in posizione orizzontale dal banco della linea e lo depositano in posizione verticale sul cavalletto a bordo macchina.
Sono movimentate lastre dello spessore compreso tra 3 e 19 mm con un peso rilevante in funzione delle dimensioni delle lastre di vetro. Il vetro viene caricato in modo completamente automatico, evitando il rischio imputabile alle operazioni manuali. Le operazioni di carico e scarico manuale di vetri di dimensioni e peso importanti, non sarebbero possibili per un solo operatore senza l’utilizzo di attrezzature specifiche che comporterebbero limitazioni e tempi di carico/scarico dilatati.
Con i prodotti Piab, Forvet è riuscita ad incrementare la produttività, grazie all’assoluta affidabilità di presa delle soluzioni fornite, migliorando l’ergonomia delle macchine e permettendo al cliente finale di beneficiare di un notevole risparmio energetico.
Dice la Dott.ssa Gariglio, Marketing Manager & Sales Coordinator di Forvet: “Le nostre macchine lavorano in ambienti umidi e trattano lastre di vetro che di fatto sono elementi fragili. Dobbiamo essere certi che la presa sia ottimale ed affidabile. Non possiamo permetterci anomalie di funzionamento in fase di prelievo del vetro ed ancor più nella fase di scarico, dopo che le lavorazioni sono state eseguite. Per questo ci siamo rivolti ad un partner affidabile come Piab”.
Aggiunge l’Ing. Gallo, Tecnico di Forvet: “Lavoriamo con Piab da diverso tempo. Conosciamo i loro generatori di vuoto e le ventose DURAFLEX®, avendoli già impiegati su altri nostri impianti per la lavorazione del vetro, quali FORBOT e KEY. Collaboriamo professionalmente con i tecnici della filiale italiana apprezzando la celerità nelle risposte, l’impegno nella risoluzione dei problemi, il rispetto delle tempistiche di fornitura e la consulenza nell’avvio di sistemi nuovi. Per noi questo è un aspetto fondamentale insieme alla qualità del prodotto ed è per questi motivi che abbiamo scelto Piab”.
Le ventose DURAFLEX® di Piab sono ideali per la movimentazione di superfici piane in quanto assicurano una grande stabilità di presa ed un'elevata forza di attrito. Sono realizzate in DURAFLEX® a lunga durata, un materiale brevettato, appositamente sviluppato da Piab, che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza all'usura del poliuretano. Questo materiale è particolarmente indicato per il contatto con lastre di vetro grazie alle sue proprietà antialone.
I generatori VGS™5010 si basano sulla tecnologia di generazione del vuoto COAX® di Piab, che riduce al minimo il consumo di energia, offrendo al contempo una presa sicura e veloce, grazie alla sua elevata portata iniziale. L’unità pompa può fornire prestazioni elevate anche con pressione di alimentazione bassa o fluttuante. Ciò è stato dimostrato in test comparativi indipendenti condotti da “Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU” di Dresda. Questi test hanno dimostrato che gli eiettori Piab richiedono una quantità d’aria compressa notevolmente inferiore per ottenere lo stesso risultato di eiettori di altri fornitori. Di conseguenza, il loro utilizzo riduce il costo di fornitura di aria compressa e quindi il costo totale di produzione.
Il dispositivi piSAVE® di Piab sono montati sui generatori VGS™5010 per ridurre ulteriormente i consumi. piSAVE® ON/OFF permette di risparmiare aria compressa, interrompendo l’alimentazione pneumatica del generatore quando viene raggiunto il livello di vuoto desiderato (mentre le ventose sono in presa). piSAVE® release consente il rilascio rapido del materiale manipolato senza necessità di segnali di pilotaggio e senza consumo aggiuntivo di aria compressa.