- News
- Migliora il consenso dell’automazione con il trasporto di materiali solidi sfusi con la nuova serie di prodotti di Piab
Migliora il consenso dell’automazione con il trasporto di materiali solidi sfusi con la nuova serie di prodotti di Piab

Solo un ampio adattamento dell’automazione può portare a più elevati livelli di produttività nella produzione, ma affinché il passo abbia successo serve un allineamento con gli utilizzatori. Le soluzioni di trasporto pneumatico per polveri, granuli e piccole particelle devono essere semplici da adattare, efficienti e sostenibili. Piab continua a contribuire all’evoluzione degli ambienti di produzione con piFLOW® Batch Volume Optimization, una nuova serie di conveyor.
Il livello di automazione nei settori alimentare, farmaceutico e chimico, si sta sviluppando rapidamente grazie all’impiego di nuove soluzioni a livello globale. Il consenso sta aumentando grazie agli ovvi vantaggi dell’automazione, tra cui una migliore igiene del prodotto e la sicurezza degli operatori. Anche le maggiori aspettative dei clienti e le normative delle autorità legislative costringono i produttori a rivalutare i propri processi, ma ci sono ancora alcuni motivi per cui essi scelgono di non investire. Attualmente, gli impianti di produzione sono spesso costituiti da blocchi di automazione separati in cui le fasi del processo non sono interamente collegate.
Una delle principali preoccupazioni rispetto all’impiego dell’automazione è la mancanza di consenso di nuove tecnologie da parte dell’organizzazione. Un alto tasso di fluttuazione e la scarsità di operatori o tecnici formati e competenti rendono difficile fare questo salto. Pertanto, tutte le nuove attrezzature introdotte devono essere il più possibile user-friendly, al fine di diminuire il tempo di formazione iniziale degli operatori e ridurre la possibilità di errore umano.
Piab ha tenuto conto di tutti questi requisiti quando ha sviluppato la nuova serie di prodotti, chiamata the piFLOW® Batch Volume Optimization, oltre alla sua gamma standard di conveyor piFLOW®. La funzionalità Batch Volume Optimization è facile da manutenere, conforme agli standard industriali e migliora drasticamente la produttività.
Il conveyor prende i materiali solidi da un punto di prelievo e li scarica in un recipiente o un’attrezzatura di ricevimento in batch. Batch Volume Optimization è caratterizzata da un sensore di livello. Dopo che il conveyor viene riempito a ogni ciclo, il sensore attiva automaticamente il processo di rilascio. In questo modo, gli operatori possono configurare il conveyor rapidamente, e il rilevamento automatico di livello aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, che protegge l’attrezzatura da manutenzioni non pianificate.
“Anche le più robuste attrezzature industriali sono utilizzate da esseri umani, e non possiamo aspettarci che le persone adottino le tecniche di automazione se hanno difficoltà a comprenderle. Funziona allo stesso modo dell’adozione di una nuova tecnologia mobile o di altri dispositivi personali. Se riusciamo a renderlo accessibile, sarà facile da adattare per gli utilizzatori”, – dice Laura Katinaite, Director of Product Management della divisione Vacuum Conveying. Aggiungendo: “Piab è un vero pioniere nel trovare soluzioni facili da utilizzare. Siamo un’azienda svedese con una lunga esperienza nell’evoluzione dei processi industriali, che è nel nostro DNA. Crediamo che questa nuova serie di prodotti sarà facile da adattare prima di tutto per coloro che passano dalla movimentazione manuale o da alcune forme di trasporto meccanico e migliorerà l’esperienza di utilizzo del trasporto pneumatico per la movimentazione delle polveri”.
Batch Volume Optimization rappresenta un livello medio di automazione nella gamma piFLOW®. La gamma completa va dalla ben nota e affidabile serie di prodotti standard all’Auto-tuning, una soluzione di trasporto pneumatico completamente automatizzata. Esiste un piFLOW® per ogni applicazione, qualunque essa sia.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni, contatta:
Klara Stumpf, Product Marketing Specialist divisione Vacuum Conveying
Tel: +46 70 294 22 04
E-mail: klara.stumpf@piab.com
Info su Piab
Piab contribuisce ad evolvere l’automazione, creando soluzioni sostenibili per luoghi di lavoro più sicuri ed efficienti in un mondo automatizzato. Forniamo capacità di presa ai robot, flusso intelligente ai materiali e forza di sollevamento all’uomo. Vogliamo rendere il mondo di oggi un posto migliore. Questa ambizione è radicata in tutto ciò che facciamo. È in ogni idea, in ogni integrazione, in ogni prodotto e in ogni soluzione che offriamo. I nostri clienti appartengono a tutti i settori, tra cui quello alimentare e delle bevande, automotive, packaging, logistica e stoccaggio, e-commerce, elettronica, industria chimica e farmaceutica e industria manifatturiera in generale.
Con un fatturato di ca. 1,9 miliardi di SEK, oltre 900 dipendenti e 4 divisioni, Piab è un’organizzazione globale con clienti in più di 100 Paesi e una vasta rete di filiali e distributori. Dal 2018 Piab è di proprietà di Patricia Industries, parte di Investor AB.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.