- News
- Movimentazione di profili pesanti con i sistemi di presa Kenos® di Piab
JAM Automation movimenta profili pesanti da 250 kg con i gripper Kenos® di Piab

I sistemi di presa a vuoto Kenos® KVG di Piab sono un’ottima soluzione laddove non sono disponibili gli spazi laterali richiesti dai gripper meccanici. Perché semplicemente prelevano i prodotti dall'alto. Ciò vale anche per il prelievo automatico di profili in alluminio estruso effettuato da contenitori posti su ripiani di magazzini a scaffalature verticali.
Durante la progettazione di una soluzione di automazione complessa per l'industria elettronica, il system integrator JAM Automation ha dovuto affrontare il problema di come prelevare vari profili estrusi di alluminio, con peso compreso tra 20 e 250 kg, da un magazzino a scaffalature verticali in modo semplice e senza riattrezzaggio. Fino ad ora, il cliente finale che ha commissionato il sistema di caricamento della macchina ha effettuato questa operazione manualmente, richiedendo due operatori che si assentavano così da altre fasi della produzione. Questo è un problema comune con la crescita delle dimensioni aziendali. Se si automatizza un punto del processo ottenendo una maggiore produttività, aumenta la necessità di automazione nelle aree a monte e a valle. Di conseguenza, gli operatori non possono sostenere l’incremento di prelievi manuali.
“La nostra prima idea per prelevare i profili è stata quella di utilizzare un gripper meccanico,” spiega Michael Voss, amministratore delegato di JAM Automation con sede a Radevormwald in Germania “ma poiché i profili sono ravvicinati nei contenitori, non c'è spazio tra loro per consentire al gripper di effettuare la presa. Quindi, cercando una soluzione diversa, abbiamo contattato Thomas Platte, il nostro consulente tecnico della Sehrbrock GmbH di Nordkirchen, in Germania, il quale due anni fa ci ha presentato un gripper per cobot di piccole dimensioni, il gripper Kenos® KCS di Piab.”
“Dopo aver consultato Guido Bredlau, lo specialista Piab, siamo riusciti ad organizzare un appuntamento congiunto con breve preavviso, durante il quale JAM Automation ha potuto testare direttamente diverse dimensioni dei gripper Kenos® KVG di Piab”, aggiunge Thomas Platte. “Due uomini robusti di JAM Automation hanno cercato di staccare il profilo prelevato dal gripper in un contesto di prova realistica. Anche unendo le forze, non sono riusciti a sganciare il profilo dal gripper, il che ha convinto JAM Automation dell'efficienza del sistema di vuoto.”
Per essere in grado di manipolare i profili più grandi, di 3 metri di lunghezza e 40 cm di larghezza da 250 kg, sono stati avvitati tre gripper Kenos® KVG di Piab, con una lunghezza di 90 cm ciascuno, l’uno in fila all’altro, ad un estruso connesso ad un robot lineare. Il movimento orizzontale è fatto elettricamente, mentre l'abbassamento è effettuato in modo pneumatico.
Poiché con questo tipo di gripper è possible garantire una presa sicura anche se la superficie di presa non è completamente coperta, il sistema è adatto per diverse larghezze di profilo. Ciò significa che può essere utilizzato in modo piuttosto flessibile per futuri cambiamenti di processo, anche se i profili dovessero diventare più stretti. La ragione di ciò sono le valvole a sfera del sistema, che escludono automaticamente i punti di aspirazione che non sono coperti dal prodotto.
La serie Kenos® KVG di Piab rappresenta una soluzione flessibile per la movimentazione di prodotti con forme e dimensioni diverse. Grazie alla duplice tecnologia disponibile (valvole autoescludenti e fori calibrati), è possibile soddisfare le più svariate applicazioni industriali. Il sistema di presa KVG può essere dotato di eiettore a vuoto integrato o di generatore di vuoto separato tramite pompa o soffiante a canale laterale. Il generatore di vuoto integrato è un eiettore COAX® modulare e multistadio che, anche dopo l’installazione, offre una facile manutenzione e la possibilità di essere potenziato, secondo necessità. La superficie di presa del sistema KVG è realizzata in spugna tecnica (è disponibile anche la versione conforme FDA) con diverse spaziature dei fori e in diversi spessori. I gripper Kenos KVG120C e KVG60C possono anche essere dotati di ventose dell’ampia gamma Piab. I contesti tipici in cui trovano maggiore applicazione sono la pallettizzazione e la movimentazione nell'industria dell’imballaggio, dei metalli, del vetro e del legno.