Il gripper per la movimentazione automatizzata di confezioni da sei bottigliette

Con il nuovo gripper di Piab, è possibile movimentare automaticamente confezioni da sei bottigliette con imballaggio wrap-around, in modo delicato e senza lasciare segni. Ciò fornisce all'industria delle bevande una nuova soluzione che garantisce una pallettizzazione delle bottiglie più efficiente.
A seguito di interviste con i clienti sulle necessità dell'industria delle bevande, i nostri esperti di prodotto hanno compreso che era necessario sviluppare un gripper per la movimentazione semplice e automatizzata di confezioni da sei bottigliette con imballaggi wrap-around in cartone. Perché è così che vengono confezionate birra e bevande, e di conseguenza è in questo modo che devono essere imballate e pallettizzate dall'industria del beverage. La difficoltà nell'automatizzare questa fase del processo risiede nel fatto che i gripper meccanici non possono prelevare le bottigliette dalla parte superiore dei tappi, poiché queste sono solitamente sigillate con una fascetta in alluminio o carta, che verrebbe danneggiata. Allo stesso tempo, il cartone è molto sottile e instabile, e deve essere maneggiato con cura. Il gripper inoltre non deve lasciare segni sulla scatola di cartone e deve evitare che l'imballaggio sia danneggiato.
Gli specialisti del vuoto di Piab, guidati da Bernd Gries, Manager Global S-Accounts, hanno quindi sviluppato un gripper speciale con ventose rettangolari. Queste prelevano la confezione da sei bottigliette in soli tre punti. Per evitare che il cartone venga aspirato al loro interno, a causa dell'ampia superficie di aspirazione, creando deformazioni, il team Piab ha sviluppato un inserto interno alle ventose. In questo modo si evita che il cartone venga risucchiato e danneggiato.
Il gripper viene prodotto utilizzando un processo di stampa 3D e può quindi essere facilmente adattato a diverse dimensioni di confezione da sei bottigliette. Il modo più veloce per farlo è attraverso supporti laterali intercambiabili, che servono a stabilizzare la confezione durante la movimentazione.
Oltre alle ventose rettangolari di Piab, il gripper impiega i potenti eiettori a vuoto COAX®. Un eiettore COAX® per ciascuna ventosa è integrato in modalità decentrata. Questo fornisce un’ulteriore sicurezza durante la movimentazione, poiché ogni eiettore funziona indipendentemente dagli altri. Quindi, se un eiettore si guasta a causa di sfridi o polvere, la confezione da sei continuerà ad essere trattenuta in modo affidabile dagli altri due.
Il gripper dispone di un impulso di controsoffio automatico per consentire il rapido rilascio della confezione. Questo pulisce contemporaneamente l'eiettore, i canali e la ventosa.
Per i clienti che dispongono di interfacce proprie dell’Industria 4.0, il gripper offre opzioni di raccolta per i dati di processo.