Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News
  • Piab rafforza la sua posizione nellla pallettizzazione con LBG-50

Piab rafforza la sua posizione nellla pallettizzazione con LBG-50

Pubblicato 12/09/2023
Piab rafforza la sua posizione nellla pallettizzazione con LBG-50

Piab rafforza la sua posizione nel mercato delle soluzioni di pallettizzazione con un gripper per sacchi leggero, LBG-50. Il nuovo gripper solleva facilmente sacchi con peso fino a 50 kg. Trattandosi di uno strumento pre-ingegnerizzato, è possibile risparmiare tempo prezioso per lo sviluppo. 

Quando si definisce un nuovo sistema di presa sacchi in una linea di pallettizzazione è necessario disporre delle misure esatte per allinearsi alla rulliera in modo da garantire un processo di sollevamento e rilascio regolare. Questo richiede analisi e progettazione dispendiose in termini di tempo e, in seguito, ancora altro tempo per l'adattamento e le regolazioni. 

Inoltre, può essere necessario dover prendere in considerazione soluzioni aggiuntive, per esempio per la movimentazione dell’interfalda, che prolungano il processo di implementazione e possono interferire con la configurazione originale e la finalità del gripper. 

L’ultimo arrivato nella gamma Piab degli strumenti per la pallettizzazione, il gripper per sacchi leggero LBG-50, risolve tutto questo. 

“LBG-50 è il risultato della nostra lunga esperienza nello sviluppo di end-of-arm-tool (EOAT) personalizzati per la pallettizzazione”,afferma Madeleine Sheikh, Product Manager della Divisione Vacuum Automation di Piab. "Si tratta di un gripper per sacchi preconfigurato completo, facile da installare, regolare e manutenere. Offre la flessibilità necessaria per adattarsi a qualsiasi rulliera sul mercato, e le interfalde sono movimentate con la stessa facilità grazie al dispositivo opzionale basato sul vuoto con ventose Duraflex® e tecnologia COAX®”.

La manipolazione dei sacchi  rappresenta normalmente una sfida, in quanto sono pesanti, di forma flessibile, e presentano una superficie sensibile a schiacciamenti, perforazioni o trattamenti bruschi. LBG-50 evita questi problemi grazie a un sollevamento delicato e saldo, mentre una piastra di fissaggio superiore integrata blocca il sacco dall’alto durante il movimento. Questo, a sua volta, consente una velocità di ciclo più elevata. 

Sia il braccio che la struttura di LBG-50 sono realizzati in alluminio, che lo rende robusto e allo stesso tempo leggero. Altre aspetti positivi sono la larghezza regolabile, così come le posizioni degli elementi di presa, e le differenti opzioni di montaggio. La flessibilità si applica anche al pacco valvole, configurabile con I/O discreto, Ethernet/IP o Profinet. 

“LBG-50 sarà costruito su ordinazione sia nell’UE che negli Stati Uniti. Si consiglia di consultare un Application Engineer per garantire la corretta selezione del gripper prima dell’acquisto”, conclude Madeleine Sheikh.

 

Maggiori informazioni

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta