- News
- Il Cobot Palletizing Tool (CPT) di Piab aumenta il numero di pallet spediti in un giorno
Il Cobot Palletizing Tool (CPT) di Piab aumenta il numero di pallet spediti in un giorno

L’e-commerce necessita di spedire i prodotti rapidamente. La zona di prelievo flessibile del CPT di Piab di nuova concezione consente la manipolazione di più cartoni con i cobot in ogni ciclo ad alta velocità. In questo modo, il CPT permette di pallettizzare più scatole, permettendo in definitiva di avere più pallet pronti per la spedizione ogni giorno.
Il CPT è un gripper per cobot smart e compatto, che consente ai clienti di spedire più prodotti allo stesso tempo. La superficie multizona del gripper preleva varie scatole, anche di forme diverse, nello stesso ciclo. Il suo corpo leggero consente una produttività più elevata per prelievo. L’inclusione dell’unità di valvole piSMART® assicura ulteriormente la massima velocità necessaria per le operazioni.
Il prelievo e la movimentazione di diversi cartoni contemporaneamente, combinati con l’aggiunta di poco peso al braccio del cobot, consentono di ridurre sensibilmente l’usura del cobot, aumentandone di conseguenza la durata.
Il CPT consiste di un’unità pompa e una piastra di aspirazione che preleva i cartoni. Qualora sia necessaria una configurazione diversa, bisogna cambiare solo la piastra di aspirazione. Questo riduce il costo del gruppo di presa dell’80%, offrendo al contempo la più alta flessibilità possibile.
L’unità di valvole piSMART® IO-Link ready offre funzionalità di Industria 4.0, ad esempio consentendo la manutenzione predittiva per garantire i massimi tempi di attività del sistema. Grazie all’innovativa tecnologia di generazione del vuoto COAX®, il consumo dell’aria viene ridotto garantendo al contempo una sicura capacità di sollevamento al massimo carico utile.
Vantaggi per il cliente, in sintesi:
- Maggiore produzione giornaliera di pallet grazie a zone di prelievo flessibili per la manipolazione di più cartoni
- Vita utile del cobot più lunga grazie al minor numero di movimenti e al peso leggero del gripper
- Risparmio dei costi grazie alla necessità di un solo EOAT
Applicazioni:
- E-Commerce
- Stoccaggio
- Logistica