- News
- piCOMPACT®23 SMART ora disponibile con IO-link Classe B
piCOMPACT®23 SMART ora disponibile con IO-link Classe B

Piab estende il programma piCOMPACT23 SMART con IO-link Classe B dotato di domini di alimentazione separati tra elettrovalvole e sensore
Nelle celle robotizzate con elevato grado di sicurezza, l'alimentazione di attuatori e sensori è separata per evitare il rischio di lesioni agli operatori che entrano nella cella per interventi di assistenza o manutenzione, ad esempio dopo un arresto di emergenza. piCOMPACT®23 SMART con IO-link Classe B consente un grado di sicurezza più elevato separando internamente l’alimentazione delle valvole e dei sensori. In caso di interruzione dell'alimentazione o arresto di emergenza, è possibile scollegare l'alimentazione delle valvole continuando ad alimentare i sensori in modo da poter monitorare, ad esempio, la presenza pezzo e il livello di vuoto.
Combinando IO-link Classe B con l'opzione valvola bistabile, piCOMPACT®23 SMART garantisce una sicurezza ancora più elevata in caso di interruzione dell'alimentazione o arresto di emergenza, poiché la valvola bistabile manterrà la sua ultima posizione. Se la pompa è in modalità risparmio energetico (ES), la valvola si attiva utilizzando una riserva di energia immagazzinata, in modo da generare vuoto e trattenere l’oggetto.
L'opzione IO-link Classe B è ora disponibile nel configuratore piCOMPACT®23 SMART.
Vantaggi principali per il cliente
- piCOMPACT®23 SMART con IO-link Classe B consente un grado di sicurezza più elevato nelle celle robotizzate separando l’alimentazione delle valvole e dei sensori.
- piCOMPACT®23 SMART IO-link Classe B in abbinamento all’opzione valvola bistabile migliora ulteriormente la sicurezza, garantendo che l’oggetto sia trattenuto anche se la pompa è in modalità risparmio energetico riattivando la generazione del vuoto.