- News
- piSAFE® - ora ancora più sicuro
piSAFE® - ora ancora più sicuro

piSAFE® è da anni un componente molto apprezzato dell’assortimento di prodotti Piab con funzioni di sicurezza elevate. Con l'aggiornamento dell’affidabile pompa per vuoto, il focus sulla sicurezza continua ad essere una priorità. Inoltre, versatilità e sostenibilità sono state aggiunte al mix come nuovi prerequisiti importanti.
Fin dalla sua introduzione nel 2021, piSAFE® è stato chiaramente l'eiettore per vuoto di scelta laddove è necessario un livello eccezionalmente alto di sicurezza di presa per un processo di produzione stabile. La caratteristica principale è la valvola di sicurezza del vuoto che mantiene a lungo il vuoto nella pompa basata sulla tecnologia COAX®.
“Qualità della pompa a parte, la valvola di sicurezza del vuoto è il vero cuore di questo corpo compatto”, afferma Anders Falk, Automotive Product Manager della divisione Vacuum Automation di Piab. “La missione è chiara: mantenere una presa ferma sull'oggetto sollevato, sia che l'alimentazione dell'aria compressa sia attiva o meno, e indipendentemente dal fatto che la commutazione sia intenzionale o dovuta a un guasto del sistema. piSAFE® non accetta compromessi!”
Questa qualità ha reso piSAFE® particolarmente apprezzato in applicazioni automotive impegnative come l’assemblaggio vetri e carrozzeria, dove la caduta di un pezzo avrebbe gravi conseguenze.
Poiché il livello di sicurezza offerto era già soddisfacente, altri prerequisiti sono stati aggiunti alla lista quando piSAFE® ha intrapreso il suo recente tour 2.0 attraverso il dipartimento R&D di Piab.
“Il nuovo programma piSAFE® è più versatile dei suoi predecessori sotto molti aspetti” continua Anders Falk. “La variante VSV, ad esempio, utilizza un’unica connessione sia per il vuoto che per il soffio di rilascio, il che la rende compatibile con molti sistemi a vuoto centralizzati, tra cui la nostra piattaforma piCOMPACT®. piSAFE® è anche più sostenibile nel senso che ora può essere dotato di un silenziatore che supporta un ambiente di lavoro privo di rumore”.
Il programma piSAFE® è ora suddiviso in quattro prodotti completamente configurabili, per consentire al cliente di scegliere liberamente il livello di funzionalità adeguato:
- piSAFE® - pompa completamente equipaggiata con funzioni di sicurezza.
- Valvola di sicurezza del vuoto (VSV) piSAFE® - stessa funzionalità di sicurezza, da utilizzare con pompa a vuoto esterna.
- Valvola di sicurezza del vuoto piSAFE® MINI (VSV MINI) - funzioni di sicurezza in un formato ridotto al minimo
- Staffa di montaggio piSAFE® – Staffa versatile da utilizzare con i prodotti piSAFE®, altri sistemi come il nostro piSTAMP® o solo come supporto per ventose con sorgenti di vuoto esterne.
Di conseguenza, il configuratore è stato aggiornato con una scheda prodotto per ciascuno dei quattro prodotti. Oltre alla suddivisione dei prodotti, la nuova versione di piSAFE® presenta i seguenti miglioramenti:
- VSV - Connessione comune con rilascio rapido atmosferico normalmente chiuso (AQR NC), che implica un tubo flessibile sia per l'alimentazione che per il rilascio, invece di uno per ciascuno. Supporta una maggiore compatibilità, un'installazione più semplice e una minore manutenzione.
- Silenziatore ora opzionale per un ambiente di lavoro più confortevole. Protegge l’udito degli operatori coinvolti nelle procedure quotidiane.
- Nuovi accessori disponibili: giunto sferico da 32 mm, perno di bloccaggio da 16 mm e uno speciale compensatore di livello. Quest’ultimo può essere configurato per addattarsi alla specifica applicazione.
“Sono lieto di presentare tutti questi aggiornamenti ai nostri clienti del settore automotive. Con questi miglioramenti è giusto affermare che piSAFE® è tra i prodotti di pompe più sicuri e versatili sul mercato in questo segmento”, conclude Anders Falk.