Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News
  • Progettata su misura per il successo: Scopri la nuova gamma KVG E

Progettata su misura per il successo: Scopri la nuova gamma KVG E

Pubblicato 18/03/2025

La rinomata gamma di gripper Kenos® (KVG), sinonimo di affidabilità ed efficienza, sta ora definendo nuovi standard nel mondo della tecnologia di presa a vuoto. La nuova gamma KVG E esprime l’impegno di Kenos® nel fornire soluzioni all’avanguardia su misura per diverse esigenze industriali.

Questa nuova generazione debutta con il suo primo modello, il KVG150, largo 150 mm e disponibile in lunghezze da 300 a 2000 mm. Il gripper KVG150 rappresenta l'eccellenza ingegneristica del leader mondiale nella tecnologia del vuoto.. Le rinomate cartucce COAX® di Piab garantiscono una presa affidabile e energeticamente efficiente, mentre l’ultima innovazione della tecnologia Easy-Foam di Joulin consente di ridurre al minimo i tempi di manutenzione, aumentando così la produttività. Entrambe le caratteristiche sono integrate in un avanzato design Kenos® che offre una struttura leggera con prestazioni potenziate. Il design del profilo è migliorato grazie all’estensione dell’area di presa con un passo di foratura ottimizzato sul profilo più ampio e un manifold eiettore all’avanguardia che massimizza l’utilizzo dell’aria di alimentazione.

La modularità nella sua perfezione

La gamma KVG è caratterizzata da soluzioni con design modulari e un’ampia serie di configurazioni su misura per esigenze specifiche. Qualunque siano le dimensioni, il tipo di spugna tecnica, le prestazioni di vuoto e la tecnologia di controllo del flusso di cui hai bisogno, è possibile personalizzare il tuo specifico gripper a vuoto per varie applicazioni in logistica e stoccaggio, confezionamento, legno lavorato, movimentazione di scatole di cartone e molto altro. Ogni componente, dal silenziatore alla valvola di controllo, è progettato per offrire prestazioni ottimali, integrazione e manutenzione agevoli.

“Abbiamo trasferito le tue esigenze in soluzioni innovative reali. Fermare una linea produttiva per la manutenzione può essere molto dirompente e costoso. Con il nuovo gripper KVG150 è ora possibile sostituire una cartuccia o la spugna tecnica in una frazione di tempo.” spiega Benjamin Sauze, Product Manager del settore Robotic Gripping.

Aumento della potenza nella nuova gamma E

La nuova gamma E si basa sulla già nota gamma KVG. Tuttavia, offre caratteristiche e funzionalità innovative uniche nel loro genere e amplia significativamente l’offerta di mercato dei gripper basati sulla tecnologia del vuoto. La potenza della gamma E combina i seguenti attributi:

Tecnologia evolutiva che sfrutta l’ampio know-how e l’esperienza dei massimi esperti mondiali nella tecnologia del vuoto, combinati in un ingegnoso sistema di presa, per soddisfare le aspettative odierne e future.

L’integrazione e la manutenzione risultano semplici e immediati grazie alla più recente tecnologia di presa. Funzionalità sofisticate consentono di sostituire rapidamente e senza sforzo cartucce o spugna tecnica, riducendo significativamente i tempi di fermo macchina e migliorando l’efficienza operativa.

Il design ecologico realizzato con materiale riciclato è in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità aziendale. I materiali usati possono essere smontati quasi interamente per il riciclo, contribuendo ad un pianeta più green.

L’efficienza energetica è al centro della tecnologia Piab e Kenos®. Il design interno del gripper ottimizza il flusso d’aria, garantendo un consumo energetico efficiente. La compatibilità con altri prodotti a risparmio energetico Piab come piSAVE® optimize contribuisce ulteriormente alla riduzione dell’impatto ambientale.

Nei prossimi anni, il programma sarà completato da un’ampia gamma di gripper e da altre opzioni di configurazione con ulteriori innovazioni e varianti di connettività rivoluzionarie.

Scopri il futuro della tecnologia di presa con la gamma Kenos® KVG E, dove l’innovazione incontra la sostenibilità e l’efficienza. Configura qui il tuo gripper KVG150.


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta