- News
- Rapida immissione nel mercato di prodotti in scatola grazie alle efficienti soluzioni di pallettizzazione di Piab
Rapida immissione nel mercato di prodotti in scatola grazie alle efficienti soluzioni di pallettizzazione di Piab

Grazie al gripper per grandi superfici Kenos® di Piab, la durata del processo di pallettizzazione di alimenti e bevande in scatola viene ridotta significativamente, indipendentemente dalle dimensioni e dal peso delle confezioni.
Grazie al gripper per grandi superfici Kenos® di Piab, le operazioni di pallettizzazione robotizzata diventano un gioco da ragazzi. Dalle lattine per alimenti e bevande alle confezioni di zucchero fino ai prodotti alimentari sfusi, questi gripper in spugna possono prelevare simultaneamente diverse confezioni, inserendo anche le interfalde tra gli strati di prodotto. È possibile movimentare un’ampia gamma di confezioni con dimensioni e peso differenti.
Poiché il gripper Kenos® tollera un posizionamento impreciso, è possibile procedere con la pallettizzazione ad alta velocità anche se le confezioni non sono collocate in modo ottimale. Di conseguenza, questa soluzione non richiede un sistema complesso di ventose e pinze meccaniche. Grazie al suo design modulare, il gripper può essere adattato a dimensioni e specifiche diverse.
Il gripper in spugna Kenos® è alimentato dalla tecnologia del vuoto integrata COAX® di Piab, che di per sé è sinonimo di processi rapidi grazie alla sua comprovata generazione ed evacuazione del vuoto altamente efficiente. Grazie alla rapida sostituzione dello strato di spugna, i fermi macchina sono ridotti al minimo. Con la speciale spugna approvata FDA, anche gli alimenti sfusi possono essere prelevati e posizionati direttamente in confezioni appropriate.