- News
- Robominds rinomina la nuova ventosa MX di Piab “Super ventosa”
Robominds rinomina la nuova ventosa MX di Piab “Super ventosa”

L'ultimo prodotto di Piab si è guadagnato il soprannome assegnatogli da Robominds, perché è in grado di sollevare qualsiasi cosa, indipendentemente dal materiale, dalla geometria o dalla struttura della superficie. Questa ventosa versatile e tuttofare è proprio ciò che mancava a Robominds per le sue soluzioni di prelievo per applicazioni e-commerce e produttori di prodotti complessi.
Il concetto di prelievo intelligente di Robominds, basato su un sistema di visione e un software controllato dall’IA, decide autonomamente quale oggetto estrarre da una scatola contentente prodotti alla rinfusa e in che modo. La telecamera riconosce la posizione ed i punti di presa dell'oggetto senza richiedere alcun apprendimento (il cosiddetto "teaching" del sistema), né dati CAD o programmazione complessa. Ciò rende particolarmente facile la messa in servizio e l'utilizzo, soprattutto per gli utenti che non dispongono di specifiche conoscenze di robotica o informatica. Fin qui tutto bene. Ciò che è mancato fino ad oggi è stato un gripper che fosse in grado di prelevare tutti gli oggetti che gli vengono proposti.
E’ stato necessario superare questo limite di fronte ad una nuova richiesta di elaborazione e smistamento dei resi da una catena di vendita al dettaglio che aveva ampliato la propria attività online in seguito alla pandemia COVID 19. “Per questo ho chiamato direttamente l’esperto di Piab e gli ho descritto il problema,” spiega Christian Fenk, Direttore della Sicurezza di Robominds.
Bernd Gries, Manager Global Strategic Accounts di Piab, spiega: “Questa richiesta di Robominds è stata una felice coincidenza. Avevamo appena sviluppato i primi prototipi della nostra nuova ventosa MX, uno strumento multifunzionale, e stavamo cercando dei clienti di prova, che volessero usarla su applicazioni reali. Nello specifico in un’operazione di prelievo da contenitori, dove i prodotti non fossero sistemati in modo preciso. L’intento era quello di verificare la capacità di tenuta della ventosa e se fosse realmente in grado di gestire prodotti realizzati con un’ampia varietà di materiali, superfici e geometrie diverse.”
In Robominds, la ventosa MX si è subito rivelata come il tassello mancante nella catena del concetto di prelievo intelligente.
“Ha superato tutte le nostre aspettative. Non importa se si tratta di deodoranti roll-on, flaconi di shampoo, spugnette sfuse per pentole, confezioni di biscotti, scatole di cerotti, tubetti di mostarda, rasoi usa e getta avvolti in blister, orsetti di gomma, mascherine facciali o raschietti per il ghiaccio. Anche i coperchi a vite per i barattoli di marmellata in un sacchetto di plastica già poroso, cioè permeabile all'aria, non sono un problema. Per questa ragione, abbiamo soprannominato la ventosa MX “Super ventosa”. È semplicemente fantastica, perché preleva tutto, indipendentemente da ciò che le metti davanti,” dice Christian Fenk, descrivendo i risultati del test.
E aggiunge, “Noi di Robominds abbiamo già lavorato con diversi produttori di ventose, ma le ventose Piab sono davvero imbattibili. E sebbene le ventose sembrino così poco appariscenti a prima vista, conosciamo la forza innovativa e l’esperienza che c’è dietro il loro sviluppo. Ecco perchè Piab è ora il nostro Tech Alliance partner esclusivo per i prodotti della tecnologia del vuoto.”
I sistemi Robominds sono utilizzati sia nel settore e-commerce/vendita al dettaglio online per la preparazione dei pacchi che per lo smistamento dei resi. Supportano anche i costruttori automotive e di macchinari nel prelievo di componenti per la fabbricazione di un prodotto, quando il numero di pezzi è troppo grande per essere immagazzinato vicino alla linea di assemblaggio. In questi contesti la soluzione di prelievo intelligente di Robominds viene posizionata su un dispositivo mobile in grado di spostarsi attraverso i sistemi automatizzati di stoccaggio a rack e raccogliere le singole parti e assemblarle per la produzione.
La ventosa MX è stata sviluppata dagli ingegneri Piab per essere uno strumento universale e ha eccellenti proprietà di presa su superfici, materiali e geometrie molto diversi. È compatibile con tutti gli attacchi e le funzionalità della collaudata serie di ventose piGRIP® ed è realizzata in materiale DURAFLEX, che risulta molto resistente®. Questo materiale unisce l’elasticità della gomma con la resistenza all’usura del poliuretano. È dotato di una fantastica memoria strutturale e di proprietà “antialone”.
Grazie alle sue eccezionali proprietà di tenuta, la ventosa MX è in grado di manipolare in modo sicuro i prodotti, anche con una ridotta portata aspirata, perfino gli oggetti più difficili. Questo perché l'eccellente tenuta riduce il trafilamento superficiale e quindi la necessità di una grande portata aspirata. È quindi perfetta per piccoli impianti di vuoto come quelli utilizzati con i cobot, ad esempio, in connessione con il piCOBOT® o il gripper Mini Cobot Gripper (MCG) di Piab. Un basso livello di vuoto ha anche il vantaggio di evitare pieghe o rigonfiamenti sulle superfici da manipolare, come gli imballaggi in pellicola. In questo modo, il prodotto arriva senza intoppi al cliente finale.
Vuoi saperne di più? Contattaci!
Chi è robominds
robominds è stata fondata nel 2016 da Andreas Däubler e Tobias Rietzler, a Monaco, in Germania. Sviluppatore software ed ingegnere elettronico, sono accomunati dalla passione per la tecnologia e dall’interesse per le PMI e credono in una robotica smart, ovvero ingegnosa e realizzabile. Lavoriamo con passione alle innovazioni robotiche che ti faranno progredire.