- News
- Solleva di più con meno con la nuova unità a vuoto piCOBOT®L
Solleva di più con meno con la nuova unità a vuoto piCOBOT®L

Piab amplia il proprio programma piCOBOT® aggiungendo una versione più potente. Sviluppato tenendo a mente le esigenze dei clienti che lavorano con piccoli robot industriali e cobot, il suo carico utile elevato combinato a un’altezza totale ridotta consente la massima capacità di utilizzo dell'impianto.
piCOBOT®L, con capacità di sollevamento fino a 16 kg, è particolarmente vantaggioso per applicazioni di e-commerce, di logistica e magazzino, nonché di sollevamento di oggetti pesanti in produzione. Si basa sulla medesima piattaforma tecnologica della versione esistente, ossia consiste di una unità a vuoto e di un’unità di presa opzionale. La pompa a vuoto è modulare e può essere dotata di un numero variabile delle più recenti e potenti cartucce COAX®. Offrendo prestazioni di vuoto significativamente più elevate, consente movimenti più rapidi nel sollevamento di oggetti pesanti incrementando la produttività in attività quali packaging, pallettizzazione, assemblaggio di pezzi o asservimento macchinari.
Adatto a diversi organi di presa
La sua portata elevata facilita l’impiego dei gripper ad area in spugna Kenos® che sono in grado di sollevare una vasta gamma di oggetti, da quelli singoli, grandi e pesanti, ad un gran numero di pezzi di piccole dimensioni prelevati simultaneamente. piCOBOT®L è anche un’eccellente piattaforma per organi di presa personalizzati, sviluppati sia dagli specialisti della Custom Line di Piab che dai clienti o dagli stessi integratori di sistemi. Grazie alla connessione per il vuoto nella parte inferiore della pompa, non è necessario alcun cablaggio aggiuntivo quando si connette un'altra unità di presa.
Dispositivo automatico di cambio tool di presa
Anche se piCOBOT®L consente cambi manuali e lo smontaggio del tool di presa dall’unità pompa, il requisito di velocizzare il cambio tool porta a richiedere un processo automatizzato in modo da garantire la continuità delle operazioni e fornire la flessibilità d'impiego con un’unica soluzione ideale per molti compiti diversi al minor costo possibile. Pertanto, lo sviluppo più importante è il dispositivo di cambio tool automatico opzionale, combinato con un’unità di connessione per organi di presa addizionali. Il dispositivo automatico di cambio tool è dotato di una leva per bloccare o sbloccare la piastra adattatrice dell’organo di presa. La leva può essere aperta e chiusa automaticamente dall’unità di connessione per rimuovere un gripper di presa dal cobot e prelevare e collegarne un altro senza che sia necessario l’intervento umano.
Massima facilità di manutenzione
piCOBOT®L è stato sviluppato tenendo a mente l’importanza di un accesso facile ai componenti che possono necessitare di pulizia. Di conseguenza, le cartucce eiettore possono essere estratte in sezioni ed i loro componenti possono essere puliti ove necessario. L’integrazione di filtri anti-polvere massimizza ulteriormente l’operatività del sistema. Grazie al suo robusto corpo pompa, conforme allo standard IP65, sono possibili lunghi tempi di funzionamento anche in ambienti difficili.
Vantaggi per il cliente, in sintesi:
- Permette applicazioni ad alta velocità grazie all’uso delle nuovissime e potenti cartucce a vuoto COAX®
- Solleva di più con meno grazie al suo carico utile elevato di 16 kg e alla sua altezza totale ridotta di 107 mm
- Assicura estrema sicurezza per la collaborazione uomo-robot grazie ai bordi arrotondati
- Garantisce un’elevata operatività anche in ambienti difficili grazie alla facilità di manutenzione e al corpo robusto conforme a IP65
Aree di applicazione:
- E-commerce, stoccaggio, logistica
- Packaging, pallettizzazione
- Processi di produzione che richiedono l’assemblaggio di pezzi pesanti