Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • News
  • Una selezione di prodotti AVAC ora commercializzati con il brand Piab

Una selezione di prodotti AVAC ora commercializzati con il brand Piab

Pubblicato 07/09/2023
Una selezione di prodotti AVAC ora commercializzati con il brand Piab

Lo scorso anno ad agosto Piab ha acquisito AVAC Vakuum Teknik AB, un'affermata azienda svedese specializzata nella tecnologia del vuoto con un solido portafoglio prodotti. Una selezione dell'assortimento AVAC è ora inclusa nella gamma Piab. 

Il 9 agosto 2022 Piab ha annunciato l'acquisizione di AVAC Vakuum Teknik AB, azienda svedese specializzata nell'automazione a vuoto.  
  
“AVAC rappresenta un importante complemento al nostro business dei componenti per l'automazione, aggiungendo prodotti innovativi in particolare per applicazioni sigillate", ha dichiarato Gustav Falconer, Presidente della Divisione Vacuum Automation di Piab.  
  
Dopo alcuni mesi di preparazione, una selezione dell'assortimento AVAC sarà ora disponibile con il brand Piab. La nuova sotto gamma comprende i bestseller più apprezzati dell'azienda negli ultimi anni.  
 
Il primo di questa linea è MFE, un eiettore multifunzionale dal design compatto e impilabile e dalla affidabilità comprovata. È dotato di controlli integrati quali valvola on/off, controsoffio, valvola di sicurezza per il vuoto e funzione di risparmio energetico. L'eiettore MFE è un'ottima scelta per i processi particolarmente polverosi (classe IP65) e per le applicazioni sigillate in cui è apprezzata una certa multifunzionalità, come ad esempio la manipolazione del vetro o della lamiera. È configurabile e può essere personalizzato per adattarsi alla maggior parte delle esigenze.  
 
Il secondo è il Booster-Release Ejector (BRE), un eiettore progettato per applicazioni di pick and place ad altissima velocità. Con il robot idoneo, BRE può effettuare diverse prese al secondo. La maggiore velocità è resa possibile da un sistema brevettato di rilascio ultraveloce supportato da tre flussi: dall'eiettore, dall'elettrovalvola e dallo scarico. BRE è in grado di gestire processi di smistamento ad alta velocità e elevata ciclicità in qualsiasi settore industriale.  
 
La terza aggiunta alla gamma di pompe per vuoto Piab è il Multi-Circuit Ejector, MCE. Si tratta di un eiettore monostadio ad aria compressa con più circuiti di vuoto indipendenti. Poiché ogni canale ha il proprio ugello, il vuoto viene mantenuto in modo sicuro in tutti i canali, indipendentemente dal numero di ventose a diretto contatto con l'oggetto sollevato. MCE è adatto ad applicazioni come il carico e lo scarico delle macchine per la formatura dei metalli.  
 
Oltre alle nuove pompe, faranno la loro comparsa tre nuovi sensori di vuoto: F08-K, un vacuostato compatto con comunicazione IO-Link, F09-T-K (consigliato per l'eiettore MCE), un sensore di vuoto analogico particolarmente compatto progettato per gli spazi ristretti, e infine PICO-02, adatto agli eiettori di vuoto sia centralizzati che decentralizzati, dotato di comunicazione IO-Link e display digitale e completamente programmabile senza alcuna unità esterna.  
 
Tutti i suddetti eiettori e sensori sono accessibili su Piab.com.
 

More information  

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta