- ニュース
- ベニヤ単板の自動ハンドリング
ベニヤ単板の自動ハンドリング

PiabのKenos KVGエリア・グリッパーを使用して、Heinrich Kuper GmbH社は、薄板の仕分けシステムを完成させました。最も難しかったのは、多孔質な薄い板を一枚ずつ真空グリッパー・システムで持ち上げることでした。Piabの革新的で微調整可能な真空技術が、そのような繊細なハンドリングを可能にします。
家具業や床張り業では、費用と重量の点から、ますます多くの薄板が使用されています。木の幹から切り出された天然材のベニヤは、特に高級製品に使われ続けています。Kuper社は、ベニヤ単板の仕分けと積み上げ、または直接製造工程に板を運ぶシステムを製造します。
未加工のもの、カットされたもの、あるいは貼り合わせたベニヤが、10組の2槽コンパートメントを備えた振り分けテーブルに置かれます。束にして納品されたベニヤ単板を、製造係の作業員が、1束ずつ2槽コンパートメントの片方に置きます。コンパートメントが一杯になったら、PiabのKenos KVGグリッパーで、板をその重なりから一枚ずつ持ち上げ始めます。板は、真空で持ち上げられた後、第2のグリッパーのピックアップ・ユニットへ移されます。そこで機械的に把持されてシステム内に引き込まれ、仕分け、積み上げがなされます。その間に、作業員は、もう一つのコンパートメントへ板を積み込みます。こうして、板は中断することなく、自動的に1枚ずつハンドリングされます。
Kuper社のシステム・デザイナーの一員、Manuel Duebeler氏が説明します。「私たちが一番苦労したのは、板が完全な形か、裂けているか、あるいは穴があるかにかかわらず、一枚ずつ持ち上げられるグリッパーを見つけることでした。1回目の試みは失敗でした。ですから、あるお客様にPiabをご紹介いただいたことで大変助かりました。その方は、PiabのKenosグリッパーを使ったベニヤのハンドリングで既に良い結果を出されていたのです。」
「私たちが選んだPiabのKenos® KVGグリッパーは柔軟性が高く、様々な密度の製品のハンドリングが可能です。流量弁による流量制御、そして内蔵されているPiabの革新的な多段式COAX®真空エジェクターにより、必要な真空レベルを正確に調節できます。これにより、真空発生レベルを薄板に正確に合わせ、通気性のある薄板を一枚ずつピッキングすることに成功しました。」と、Piabの担当セールスエンジニア、Hasan Simsekは選定理由を説明します。
加えて、このグリッパーは、吸着する時にエアを吹きつけ、積層された薄板の間に空気が入るように設計されています。この工程も、板が確実に1枚ずつ上がるようにするためのものです。
Piabのグリッパーが要件を満たしていることを保証するために、まずPiabで数回テストが行われ、そしてKuper社で最終テストが行われました。
「PiabのKenos®KVGグリッパーは我々にとって納得がいくものでした。なぜなら、継続して確実に板を1枚ずつピッキングできる唯一のグリッパーだったからです。
「PiabのKenos®KVGグリッパーは我々にとって納得がいくものでした。なぜなら、継続して確実に板を1枚ずつピッキングできる唯一のグリッパーだったからです。このグリッパーは、吸着面の幅が330mm(吸着面以外を含めた全幅は350mm)で、幅230mm〜330mmの全ての板に対応できます。グリッパーは、1つのコンパートメントの薄板だけをハンドリングするように配置されます。一つのコンパートメントが空になると、マガジンが他方に移り、それまでの間に積み上げられた別の、また板のピッキングを続けます。」と、Dübeler氏は述べ「Piabとの仕事は非常に有意義なものでした。このグリッパーは、全長350mmの寸法も含め、私たちのニーズにぴったりと合いました。」と加えます。
PiabのKenos真空グリッパーは、メンテナンス時のダウンタイムが短いという特徴があります。これは、吸着用のテクニカル・フォームパッドが数分で交換できるからです。お客様は、オンラインコンフィグレーターで素早くグリッパーソリューションを設定することができます。
Contact me – I want to know more
会社情報
Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様の エネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は700名、2018年売上高は12億クローナを達成しました。Piabは、子会社や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様に サービス提供するグローバルな企業です。
詳細は下記までご連絡ください。
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager
Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com