- ニュース
- 新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング
新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング

BXP ESDは、Piabのモジュール式サクションカップの新シリーズです。バッテリー、燃料電池、電子機器などの繊細なコンポーネントを、ハンドリング時の静電気放電の悪影響から保護するために開発されました。「自動車業界が急成長しているこの時期に、この有用なイノベーションを自動車業界のお客様に提供できることを大変嬉しく思います」と、PiabのVacuum Automation部門で自動車製品マネージャーを務めるAnders Falkは述べています。
2つの物体間に蓄積された電気が突然流れる静電気放電(ESD)は、多くの製造業にとって悪影響をもたらします。ESDは作業者にとって危険であるだけでなく、バッテリーの繊細なコンポーネントや電子機器に損傷を与え、誤動作や故障につながる可能性があります。
この問題は通常、工場の内装や機械に外部静電気防止装置を接続することで解決できます。しかし、装置の追加はコストやメンテナンスの増加につながるほか、スペースが狭く、設置が難しい場合もあります。また、機械の動作が制限される場合もあります。
この問題を克服するために、PiabではESD保護技術が組み込まれた新しいサクションカップシリーズを開発しました。
「BXP ESDは、バッテリーや燃料電池の製造プロセスにおいて繊細なワークを取り扱うために開発された、新しいタイプのモジュール式サクションカップです。吊り上げたワークのアース接続を可能にするために開発された半導電性ポリウレタンのESD DURAFLEXで作られています。アース接続によって、蓄積された静電気が安全に消散されます」と、PiabのVacuum Automation部門で自動車製品マネージャーを務めるAnders Falkは述べています。
選択したサイズに関係なく、新しいBXP ESDカップは、106~109Ω(Ohm)の表面抵抗率をカバーし、どのような取り扱い状況でもバッテリー、燃料電池、電子部品の安全性と完全性を保証します。スパンは、独立機関によってテストされ、承認されています。
ESD DURAFLEXは、帯電防止性に加えて、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えているため、柔軟性と耐久性に優れています。取り付ける前に、カップは全て確立された静電気防止要件に準拠する特別な導電性フィッティングと組み合わせます。取り付けは、標準のサクションカップと同じ簡単な方法で行います。
「この一体型のセットアップにより、Piabは影響を受ける機械に重機を追加することなく、有害な静電気を消散させることができます。自動車業界が急成長しているこの時期に、この有用なイノベーションを自動車業界のお客様に提供できることを大変嬉しく思います」と、Anders Falkは締めくくります。
新しいBXP ESDカップは、piab.comで構成と注文が可能です。