- ニュース
- Kenos® KVGグリッパーで金属板のハンドリングにおける生産性を向上
Kenos® KVGグリッパーで金属板のハンドリングにおける生産性を向上

Automation Technology社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用することで、亜鉛メッキ鋼板の折り曲げ、接合、アッセンブリ、リベット接合のラインを設計・構築し、サイクル時間だけでなく、オペレーターの安全も最適化しました。
産業オートメーション分野のリーディングカンパニーであるAutomation Technology社は、その経験と専門知識を活かして、イタリアの大手プレハブ建材メーカーのために自動化ラインを設計・構築しました。このプロジェクトの成功は、PiabのKenos® KVGグリッパーの導入にかかっていました。このグリッパーは、滑らかなシートや波形シートのハンドリングから、最終アッセンブリに至るまで、生産プロセスの様々な段階で重要な役割を果たしました。
生産プロセスの多様な要件に応えるため、Automation Technology社は特殊なグリッピングシステムを開発しました。1つは初期工程と中間工程(折り曲げ、波形付け、接合)用に4つのKenos® KVGグリッパーを備えたもの、もう1つは、2~3個の建材で構成される壁やドアを組み立てる際のリベット接合工程用に6つのKenos® KVGグリッパーを備えたものでした。
「Kenos®グリッパーは、弊社のお客様が扱う、厚さが最大0.35mmの繊細なシートのハンドリングに特に効果的であることが証明されました。ここでは、確実で信頼性の高いグリップが求められます」と、Automation Technology社の機械エンジニアリングマネージャーのGiampaolo Giacometti氏は述べています。「当社がKenos®グリッパーを選択した理由は、その多用途性と様々なタイプのシート表面への対応能力です。この特定の用途に関しては、マルチサクションカップシステムでは十分な信頼性が得られず、メンテナンスの頻度も高くなります」
「Kenos®グリッパーなら、工具を交換せずに様々なフォーマットを簡単にハンドリングできるため、機械のダウンタイムが大幅に短縮され、生産性が向上します」と、Automation Technology社のオーナーのEdoardo Carretta氏は付け加えます。
Borgaro Torinese(トリノ)のシステムインテグレーターは、ロボット生産ラインとPiabのテクノロジーを活用し、手作業と置き換えることに成功しました。その結果、プレスの使用に伴う負傷のリスクが排除されました。
PiabのKenos®真空グリッピングシステムは、様々な産業分野や用途にわたってハンドリングプロセスを合理化するように設計されています。これは、フォームグリッパーやサクションカップをベースに、形状やサイズ、材質の異なる様々なワークを扱うことのできる、汎用性の高い製品群です。Kenos®のグリッピングシステムは、Automation Technology社が導入したグリッパーのように、PiabのCOAX®マルチステージエジェクターを真空源として内蔵する仕様のほか、サイドチャンネルブロワーポンプを外付けする仕様も選択可能です。
Kenos® KVGシリーズは、KVG60(Automation Technology社で使用されているもの)とKVG120の2種類の幅で提供しています。長さ、フォームパッドやサクションカップの種類、流量制御技術のタイプ(自動調整式逆止弁や流量制御穴)、真空発生器の種類などを自由に設定できます。家具から包装物まで、多様な業界のワークのハンドリングに対応するグリッパーです。
PiabのCOAX®真空発生技術は、エネルギー消費量を最小限に抑えつつ、初期真空流量の高さによって安全で高速なグリッピングを実現するように設計されています。空気供給圧が低い時や変動する時でも安定した性能を発揮します。ドレスデンにあるフラウンホーファー工作機械・成形技術研究所(IWU)における独立した比較試験で、Piabのエジェクターは他社類似品よりも大幅に少ない圧縮空気消費量で同レベルの真空を発生するという結果が出ました。したがって、圧縮空気の供給コストと総製造コストを削減できます。
Automation Technology Srl
産業オートメーション分野において20年以上の経験を誇るAutomation Technology Srlは、ターンキーのロボット生産プラントとラインの構築を専門としています。生産ロジックと関連付けた技術開発に信念を抱く企業の理想的なパートナーとしての地位を確立し、世界市場での競争力を高めています。
各プロジェクトでは、クライアントのニーズを注意深く分析することから始め、生産性とROIの観点から最適なソリューションを創出しています。
Automation Technology社はあらゆる産業分野で事業を行い、システムの設計からメンテナンス、アクティベーション後のサポートに至るまで、プロセス全体を管理します。さらに、ロボット生産ラインの可能性を最大限に活用するために、オペレーター向けのトレーニング セッションを提供し、スキルを常に最新の状態に保てるようにします。
詳細はこちら
Paolo Santi - シニアマーケティングアクティベーションスペシャリスト
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com