- ニュース
- Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ
Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ

私たちが朝、楽しむコーヒーの香り。私たちのもとに来るまでにこの黒い粉はすでにたくさんの製造段階を経て来ています。Minges Coffee Roasters社がお届けするコーヒーカプセルとポッドは、PiabのpiFLOW®fによって簡単に充填されています。
コーヒーは朝食の代表的な飲み物です。そんな朝は多くの人が一日を元気にスタートできるように、コーヒーの用意は手早く簡単にできるものでなければなりません。この理由から、ポッド式やカプセル式のコーヒーメーカーは、短期間で各家庭を制覇しました。
カプセルやコーヒーポッドをそれぞれのマシンに入れるのと同じくらいカプセルが簡単に充填できるように、Minges Kaffeeröstereiでは、カプセルの充填にPiabのpiFLOW®fバキュームコンベアを使用するようになりました。Mingesでは、コーヒー用ポッドにコーヒーの粉を充填するのに、このタイプのコンベアを使用して成功した経験を既に持っています。
コーヒーの粉がカプセル内に充填されると、フレコンバックから回収容器に落ちるようになっています。ここから、ホースでバキュームコンベアに吸引されます。すると、センサーを搭載した受け容器に粉が排出されます。センサーによって充填量が不足と示されると、piFLOW®fはさらにコーヒーの粉を受け容器に搬送します。ここから包装ラインのカプセル充填機に直接コーヒーの粉を投入して、個々のカプセルを充填します。完成したカプセルは、最終的な包装をおこなう機械のレールシステムを通って運ばれ、Piabのサクションカップでそれぞれ対応する箱を設置します。
Minges Coffee Roasters社の技術およびメンテナンス責任者であるAndreas Fritzは言います。「カプセルシステム用のコンベアには、シンプルにやるべきことをやってくれ、機器に関してはそれ以上の心配をする必要がないものを求めていました。単に稼働するだけでいいのです。だからこそ、PiabのpiFLOW®fの特にそのシンプルな設計と堅牢性に私たちは納得がいきました。なぜなら、私たちはシンプルで効果的なコンベアシステムを探していたからです。」
「私たちは以前、重力ダンパー付きの非常にシンプルなコンベアを採用していました。しかし、フィルターが常に目詰まりしていました。」 「Piabのバキュームコンベアは可動部がほとんどないため、メンテナンスは最小限で済みます。フィルターは、1サイクルごとにフィルターショック機能により毎回クリーニングされます。そのため、私たちが前の技術で抱えていた問題を、piFLOW®fはいとも簡単に解決することができたのです。また、バキュームコンベアは密閉式であるため、室内への粉塵飛散を低減することもできました。これにより、外部からの粒子によるコーヒーのコンタミを避けながら、より良い労働上の安全性を実現することができます。」
「製品切替の際、piFLOW®fは洗浄は簡単でとてもわかりやすいです。また、「クイックロックシステムにより、わずかな手順でフィルターやシールを含むコンベア全体を分解・清掃し、次の生産に向けて工具を使わずに組み立てることができます」と、Piabのセールスマネージャー、Francisco Diaz Arriolaは述べています。
「コーヒーポッドの充填に関しても、Piabのバキュームコンベアに切り替えたことで、製品の品質が向上しています。これは、もともとは焙煎したてのコーヒーをマシンに運んでいたためです。これは一見、良さそうに見えますが、実はアロマロスにつながっています。そこで私たちが採用したのが、Piabのバキュームコンベアです。現在は冷却されたコーヒー豆を入れていますが、以前は別のグラインダーで挽いたものをシステムに投入し、7グラムのコーヒーポッドに包装していました。このポッドはPiabのサクションカップでベルトからピックアップされ、包装ユニットに設置されます。」と、Mingesで初めてPiabのバキュームコンベアを採用した理由についてAndreas Fritzは語ってくれました。
piFLOW®fバキュームコンベアは、Piabが特許を持っているCOAX®マルチステージエジェクターをバキュームポンプに搭載して運用されています。ノズルシステムから圧縮空気を噴出させることでこの真空が発生されます。これはシステムの効率を高く保ちつつ、同時に高い絶対真空度を実現します。そのため、搬送ラインでの閉塞がほとんどありません。
「技術だけでなく、短いレスポンスとしっかりした見解をもっての良好な連携、そしてスペアパーツの信頼性と私たちのスケジュールに合わせて手配されるサービスコール、さらに常に対応できる担当者、という点も重要でした。必要なときに迅速なサポートを受けることで、ダウンタイムを減らすことができるからです」と、Andreas FritzはPiabと連携する理由の説明を締めくくります。
piFLOW®fは、品質管理が重要な食品業界で広く使用されています。これはまた、ダストフリー輸送や低メンテナンスが必要な場合、機械式コンベアの代替品としてもよく利用されます。その他のメリットとして、使用されているCOAX®技術は、真空をつくるための最もエネルギー効率の良い方法です。Piabの食品業界向けのコンベアの材質はステンレス鋼(ASTM 304)のハウジングで装備されており、これは搬送される製品に直接接触するもので、食品業界の要求に応えるため、FDAおよびEUの1935/2004規格に適合しています。Piabのコンベアは、ATEX粉塵に関する認証を受けています。piFLOW®pとpiFLOW®tバキュームコンベアはATEXガス認証もされています。すべてのコンベアは、エジェクター駆動式バキュームポンプまたは機械式ポンプを利用できます。標準のpiFLOW®fは、毎時4トン、大型タイプで毎時7.5トンまで処理する能力があります。
詳細はこちら
Klara Stumpf、製品マーケティングスペシャリスト
電話: +46 (0)8-630 25 93
Eメール:klara.stumpf@piab.com
会社情報
Piab は、オートメーションを進化させ、オートメーション化された世界で、より安全で効率的な職場のための持続可能なソリューションを開発しています。ロボットへのグリップ技術、高度知能を駆使しての粉体搬送、現場スタッフに吊り上げを補助する力をご提供しています。当社の理念は、より良い社会づくりに貢献することです。この理念を、当社が実践するあらゆる行動、つまり、それは、私たちが提供するすべてのアイデア、すべての相互作用、すべての製品、およびソリューションにあります。当社の製品は、食品・飲料から自動車、包装、物流・倉庫、Eコマース、電子機器、化学、製薬、一般製造業まで、あらゆる業界のお客様にご利用いただいております。
売上高は19億スウェーデンクローナで、4事業部門に900名以上の従業員を擁し、世界100か国以上に広がる関連会社・販売代理店ネットワークを通じてお客様に奉仕するグローバル企業です。