- ニュース
- HöganäsとPiabは、積層造形(3Dプリント)の持続可能性と効率性向上を目標に、パートナーシップを結びました。
HöganäsとPiabは、積層造形(3Dプリント)の持続可能性と効率性向上を目標に、パートナーシップを結びました。

HöganäsとPiabは、積層造形(3Dプリント)における自動化を促進することを目的に、両社の専門分野を活用するパートナーシップを結びました。両社は、プロセスの効率性と安全性を向上させながら、金属粉の無駄を最小限に抑える新しいソリューションを提供し、開発します。積層造形業界のプロセスを最適化するソリューションです。
多くの産業用3Dプリントアプリケーションにおいて、材料の搬送や投入を手作業で処理することが、未だに一般的な方法となっています。そのため、PiabとHöganäsは、お客様が時間の節約、廃棄物の削減、効率の向上、より安全な作業環境の確保できるように、自動化による改善および印刷プロセスを最適化するソリューションを提供するために協力することになりました。
金属粉体の搬送には、高いかさ密度やその他の材料特性など、特有の課題があります。Höganäsは、金属粉体の取扱いと、搬送物を密閉することに関する豊富な知識を有しています。これらの知識と、Piabの既存製品(piFLOW®シリーズなどのバキュームコンベアソリューション)が組み合わさることで、搬送プロセスが最適化され、新しい工業規模のソリューションが生まれます。これはオペレーターの向上にも繋がります。
現在、パートナー各社は、既存のpiFLOW®技術をベースにした金属粉体管理用の特注ソリューションを提供しています。これらのソリューションはプリンターに依存せず、3Dプリンターへの金属粉体の充填、ふるいやホッパーへの充填、余分な金属粉体の再利用など、印刷プロセス中の様々な用途に使用することができます。
新共通開発プロジェクトの目標は、金属バルク粉の輸送をより安全かつ容易にすること、そして余分な粉をすぐに再利用できるようにすることで、廃棄物を減らし、持続可能性を向上させることです。廃棄物の削減になるだけでなく、粉体を最大限に使用でき、メーカーはより少ない資源でより多くの生産が可能になります。新しい技術が標準化されることで、AM(3Dプリント)製造の工業化を促進し、大きなスケールの製造と「インダストリー4.0」の計画が促進されます。
「この提携により、私たちはお客様により良い、より持続可能な金属粉体の使用方法を提供することができます」とHöganäsのカスタマイゼーションテクノロジー部門トップのケネット・アルムクヴィストが語ります。「また、印刷に使用する粉体量を最適化しながら、手作業の要素を取り除くことができるため、これらのプロセスの工業化において大きな前進となります。Piabには世界トップクラスの自動搬送ソリューションを提供してきた長年の実績があります。それが私たちの金属粉体の専門知識と合わさり、この製品群は、お客様に真にポジティブな変化をもたらすことでしょう。」
これらのソリューションは、粉末床溶融結合、粉末固着積層、レーザー焼結などの一連の積層造形方式に対応します。つまり、ほとんど全ての金属粉体ベースの製造プロセスに取り入れられるということです。
「Höganäsは金属粉体に関するが真のパイオニアです」とPiabの真空搬送部門トップのフロリス・ロウは語ります。「この提携サービスにより、お客様にHöganäs´の粉体に関する専門知識と当社の搬送ソリューションを組み合わせた利点を提供することができ、オートメーションの改善、すなわち効率の向上へとつながります」
詳細情報
詳細は下記までご連絡ください。
CMO カイサ・ブリックス
+46 761 408699、kajsa.blixth@piab.com
Piab会社情報
Piabは、1951年の会社設立以来、革新的なグリッピング、リフティング、搬送ソリューションを通して、オートメーション化を進化させています。当社は、資源が無駄になることがなく、人が怪我をすることがないオートメーション化された世界の実現を信じています。年間売上高17億クローナを達成し、700名の従業員を擁し、世界100か国以上に展開する当社は、お客様の日々の業務改善を支援します。2018年以来、Piabは、Investor ABの傘下にあるPatricia Industriesの所有下にあります。
私達が進化する。
お客様が進化する。
オートメーションが進化する。
Höganäs会社情報
Höganäsは金属粉体市場の世界的リーダーであり、年間の取扱量は50万トンに及びます。Höganäsはお客様との密接な協力のもと、自動車用コンポーネント、電気モーター、鑞接、積層造形(3Dプリント)、そして持続可能な水処理などに対する未来へのソリューションを開発します。Höganäsは世界中に17の生産拠点を持ち、2,400名の従業員が働いています。2020年の総売上高は86.45億クローネでした。Höganäsは1797年に創業され、現在のオーナーはLindéngruppenとWallenberg家です。www.hoganas.com
詳細情報
詳細は下記までご連絡ください。
コミュニケーション兼マーケティングコミュニケーション部長 エマ・レフダル
+46 42 33 80 00、emma.lefdal@hoganas.com