- ニュース
- 効率的な原木ハンドリングシステムのためのPiab Kenos KVGグリッパー
ストラッピングシステムにおけるフレキシブルかつ効率的な原木ランナーのハンドリング。

Officina Meccanica Sestese株式会社は、PiabのKenos®KVGグリッパーを使用し、エンドライン用包装機の設計・製造に成功しました。この機械は、東南ヨーロッパで家具部品製造のリーディングカンパニーに導入されました。
Officina Meccanica Sesteseの垂直ストラッピングシステム、モデル「08L」は、メラミン化粧板のパッケージを圧縮、コンパクト化、安定化させるために開発された機械です。この機械は、幅16㎜ 厚さ0.8〜1.0㎜のポリエステル製バンドで数回に分けてパックを結束し、自動包装を可能にします。
扱うパックの大きさは、高さ60mm以上、幅2180mm、長さ5700mmまで様々です。
堅牢でコンパクトな、モジュール式ストラッピングヘッドは、お客様の必要とするストラッピングサイクルを、最大4~7秒までのサイクルタイムで実現する機能を全て兼ね備えています。
この機械は、パックの上下に原木ランナーを敷くための装置を搭載しており、結束中にパックを保護できるようになっています。装置にはサイドチャネルブロワー式のPiab Kenos® KVG120グリッパーが4台設置されており、これにより原木ランナーのハンドリングを可能にしています。
このレイヤーから、さらに2台のKenos® KVG60グリッパーで、ランナーが続いて1つずつピックアップされます。これには一体型COAX®真空発生器が搭載されていて、ランナーを敷く装置に供給する仕組みです。
Officina Meccanica Sesteseのシステムには、さらにリモートアシスタンスが搭載されています。
Kenos®グリッパーが最適なソリューションであった理由
「非常に多孔質のワークを取り扱う私達のプロセスにとって、Kenos®グリッパーは最適なソリューションでした。このグリッピングシステムを導入する前は、他メーカーのサクションカップを使用していましたが、完璧なピックアップが保証されるものではありませんでした。さらに、様々な形状・素材のワークをハンドリングするため頻繁に交換が必要でした。それに対してKenos®のグリッパーは、非常に信頼性が高くフレキシブルで、確実にワークをピックアップしてくれますし、ラインの切り替えの課題が解消されました。それだけではありません。交換が必要なのはグリップインターフェースを形成するテクニカルフォームのみであることから、Kenos®グリッパーは、サクションカップよりも耐用年数が長くなっています。」と、Officina Meccanica Sesteseのプロジェクトエンジニアであり、今回のデザイン担当であるマルコ・ヴィカリオ氏は語ります。
「Piabとは、以前から協力関係にありました。イタリア支社の技術者のサポートのおかげで、Kenos®グリッパーを08L垂直ストラッピングシステムなどのスタンダードシステムだけでなく、カスタマイズしたシステムにも使用しています。おかげでお客様に効率性、柔軟性、精密性を確実にお届けすることができます。」と、Officina Meccanica Sesteseのマーケティングマネージャーであるマウリツィオ・アレッシ氏は説明を加えます。
Piabの真空グリッピングシステムのメリット
PiabのKenos®真空グリッピングシステムは、木材、セラミックなど多くの産業におけるハンドリングプロセスを簡素化するために開発されました。様々な形状、サイズ、密度のワークをハンドリングできるよう、幅広いモデルが展開されています。多くのグリッピングシステムには真空発生器内蔵モデルを選択可能です。また、ベーンポンプ、サイドチャネルブロワーなどの真空源を外付けすることも可能です。Kenos®システムシリーズの中でも、KVGはその高い適応性により木材産業に最適なモデルです。
PiabのCOAX®真空発生技術は、エネルギー消費量を最小限に抑えつつ、初期真空流量の高さにより安全で高速なグリッピングを実現します。空気供給圧が低い時や変動する時でも安定した性能を発揮します。この性能は、ドレスデンのフラウンホーファー工作機械・成形技術研究所が実施した比較テストで実証されました。その比較テストから、Piabのエジェクターは従来のものに比べ、大幅に少ない圧縮空気で同じ成果を生むことが証明されています。このシステムを使うことで、圧縮空気供給のコストを削減し、総製造コストの低減に繋がります。
About Officina Meccanica Sestese(OMS)株式会社について
OMSグループは、エンドライン二次包装機械および幅広い業界で使用されるシステムの設計・製造を行う、1949年創立の業界を率いる会社です。
信頼性、経験、柔軟性を重点に置き、シンプルなストラッピング用機械から非常に洗練された包装プラントに至るまで、市場のニーズに対応しています。
新技術やマーケットのニーズに常にフォーカスし続けることにより、すべてのOMSモデルはインダストリー4.0のプロトコルに従って、お客様に革新的なカスタムソリューションを提供し、最良のパフォーマンスと大幅なコスト削減をお約束するため、お客様のネットワークのインターフェースとなるよう設計されています。
ノヴァーラのパルッツァーロに拠点を置くイタリア本社に加えて、OMSグループにはイタリア、南北アメリカ、アジア、オセアニアに拠点を置く12社の子会社があり、世界に250人を超える従業員がいます。