- ニュース
- piSAFE® - これまでよりもさらに安全に
piSAFE® - これまでよりもさらに安全に

ここ数年、piSAFE®は高度な安全機能を備えたPiab製品群の中でも高く評価されてきました。今回、この信頼性の高い真空ポンプがアップグレードされましたが、安全性は変わらずに重視されています。さらに、新たな必須条件として、汎用性と持続可能性が加わりました。
2021年の発売以来、piSAFE®は、安定した製造プロセスのために非常に高いレベルのグリップ安全性が必要となる場面に適した真空エジェクターとして、お客様から選ばれてきました。重要な機能は、COAX®式ポンプ内で常に真空度を維持する真空逆止弁です。
「ポンプの特性は別として、このコンパクトな製品の中にある真空逆止弁こそが核なのです」と、PiabのVacuum Automation部門で自動車製品マネージャーを務めるAnders Falkは述べています。「その使命は明確です。圧縮空気の供給のオン/オフ、意図的な切り替え、システム障害、それらに関係なく、吊り上げたワークをしっかりと把持し続けられるようにすることです。ご安心を。piSAFE®ならそれを可能にします!」
この特性により、piSAFE®は、部品の落下が重大な結果を招くガラスやボディのアッセンブリなど、要件の厳しい自動車アプリケーションで特に高く評価されています。
提供されている安全レベルはすでに満足のいくものであったため、PiabのR&D部門が最近の2.0ツアーにpiSAFE®を投入した際は、他の必須条件がリストに追加されました。
「新しいpiSAFE®プログラムは、多くの点で以前のプログラムよりも汎用性が高くなっています」と、Anders Falkは続けます。「たとえば、VSVバリエーションでは真空供給とリリース機能の両方に単一の供給を使用するため、多くの集中配管型真空システムと互換性があります。PiabのpiCOMPACT®プラットフォームもその1つです。また、piSAFE®には、騒音のない作業環境を実現するためにサイレンサーを装備できます」
現在、piSAFE®のコンセプトは、完全に構成可能な4つの製品に分類されており、お客様は適切な機能レベルを自由に選択できます。
- piSAFE® - 安全機能を完備したポンプユニット。
- piSAFE®真空逆止弁(VSV) - 同様の安全機能を持ち、外部の真空ポンプと併用するタイプ。
- piSAFE®真空逆止弁MINI(VSV MINI) - 最小化した形式の安全機能。
- piSAFE®マウンティングブラケット – piSAFE®製品やpiSTAMP®などの他のシステムで使用する、または外部真空源のサクションカップホルダーとして使用するための汎用ブラケット。
結果として、コンフィグレーターは、4つの製品のそれぞれに1つの製品カードを使用して更新されています。製品の分類のほかに、piSAFE®の新しいバージョンには次の改良が加えられています。
- VSV - 大気圧クイックリリース(AQR NC)を使用した共通フィード。つまり、供給とリリースに別々のホースを使用するのではなく、1本のホースで両方に対応します。これによって、互換性の向上、簡単な接続、メンテナンスの軽減が実現します。
- 健全な作業環境を実現するために、サイレンサーがオプションになりました。日常的なプロセスに携わる作業員の聴覚を保護します。
- 新しいアタッチメントが加わりました。32mmのボールジョイント、16mmのロックピン、特別なレベルコンペンセーターです。レベルコンペンセーターは目的に合わせて構成できます。
「自動車業界のお客様にこれらの最新情報を紹介できることを嬉しく思います。こうした改善のおかげで、piSAFE®は、この分野の市場で最も安全かつ汎用性の高いポンプ製品の1つであると言えます」と、Anders Falkは結論づけています。